自分の現在地を選択してください:

場所

Meiller Aufzugtüren 社でドアパネルの溶接と取付けを行う、KUKA KR QUANTEC

エレベーターのドアを製造するための非常にフレキシブルなロボットセル。


ミュンヘンに拠点を置くMeiller Aufzugtüren社の工場から出荷されるドアパネルは現在、年間80,000枚を超え、しかもその数は増加傾向にあります。この分野のメーカーならではの点は、同じドアパネルが殆どないということです。乗用、荷物用のエレベーターは常に、建築技術上の条件を厳密に満たすための、発注者のニーズに合わせた専用のソリューションが求められます。Meiller 社が納品するドアパネルには、膨大な種類のサイズがあります。

最小のロットサイズと無限のバリエーション

 
少ロットから最小ロットの製造量、そして無限のバリエーションに対応するという条件を、問題なく満たせる設備が求められていました。

KR C4コントローラが無限のバリエーションに対応

作業員が交換台で装着と締め付けを行っている間、反対側で別の作業を行います。最初の工程で両側のKR QUANTECが次の溶接を開始します。最大のリーチを持ち、特殊な溶接ガンを備えたロボット1がベースに取り付けられ、プロジェクション溶接を行います。こうすることでKR QUANTECが外部シェルの上下と外部レールを同時に結合できます。

これと平行して、同じくベースに設置されたロボット2が解放型のU字レールとドアパネルの下側をスポット溶接します。この工程はプロジェクション溶接より速く行われます。ロボット1が溶接している間に、ロボット2は溶接ガンをシュトイブリ製ツール自動交換システムでバキュームグリッパーに素早く交換し、ハンドリングのスペシャリストになります。

すべてのプロジェクション溶接が完了すると、ロボット2がドアパネルを取り出して、多様な穴あけを行うパンチングステーションへ運びます。穴あけが済むと、次にロボットは重なったドアパネルの隅を軽く圧して、事故を防止するためのプレス機へと移します。加工がすべて完了したドアパネルはロボットがパレットに積んで、作業は終了です。

数えきれないほど多様な加工技術をまかなえるよう、Meiller Aufzugtüren社ではパラメーターを用いた加工プログラムを採用しています。オペレーターは、ステンレスや亜鉛めっき鋼、溶融亜鉛めっき鋼などの素材やドアパネルの長さと幅の選択を加工開始の際に行います。これ以外はすべてロボットコントローラーが作業します。KR C4は衝突モニターを含むロボットの動作を計算するだけではなく、パラメーターとそれぞれの溶接スポットの位置や、必要な穴あけの数と位置およびジグの場所も計算します。

KUKA KR QUANTECロボット2台がMeiler社でチームとして溶接作業を担っています。 

パワーとリーチを備えたKUKA KR QUANTEC

採用されているタイプKR 150 R 3300 prime Kの2台のKUKA QUANTECは、次に控えている生産工程を担います。プロジェクション溶接、スポット溶接、ハンドリング、パンチング、成形、そして組立ての完了したドアパネルのスタッキングまでをプログラムで引き受けます。特大のドアパネルのハンドリングも、最大可搬重量150キログラム、リーチ3,301ミリメートルのKR QUANTECであれば問題ありません。その際、KUKAロボットコントローラKR C4が際立ったパフォーマンスを発揮します。この高性能コントローラは多彩なプログラムバリエーションを備えているため、複雑なコントロールタスクも難なく処理できます。このため、すべてのパラメーターはPLCではなく、ロボットコントローラに保存されています。

最大限のフレキシビリティと品質

 
新たな設備で最大限のフレキシビリティを引き出せただけではなく、製品の品質におけるベンチマークも設定できています。KR QUANTEC溶接ロボットおよび採用されている溶接技術は、完璧な溶接と設定どおりのエネルギー提供を実現しています。溶接時のパネルはまだ少し温もりがありますが、反りや変形はほとんど発生せず、曲がりもまったくありません。

最寄りのKUKAシステムパートナーを探す

ここで、お客様の業界や課題に応じた最適なパートナーを見つけてください。