Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Noch flexibler: KR CYBERTECH nano jetzt mit KR C5 micro verfügbar

Viele KUKA Kunden, die bereits erfolgreich Zentralhandroboter der KR CYBERTECH nano Familie einsetzen, wünschten sich ein System, das mit Strom direkt ab Steckdose funktioniert. Die Automatisierungsexperten aus Augsburg haben reagiert: Ab April läuft die neue Generation des KR CYBERTECH nano nun auch auf der Kleinrobotersteuerung KR C5 micro.

14. Jänner 2022


Ob PCB-Montage, Lackieren, Kleben, mechanisches Bearbeiten und Polieren, Verpacken oder Schutzgasschweißen: Die neue Generation der KR CYBERTECH nano Roboter meistert vielseitige Herausforderungen. Ihre Qualitäten umfassen auch höchste Präzision beim Bahnfahren. Bislang harmonierte sie mit der KR C5 S-Size. Ab April 2022 wird der KR CYBERTECH nano auch auf der KR C5 micro mit sechs Einbaupositionen laufen, perfekt geeignet für ein kompaktes Zellen-Design. Die neue Kombination, die ab sofort bestellbar ist, ermöglicht zudem den Roboterbetrieb ohne Trafo.

Flexible Roboter-Lösung ohne Trafo

Die Roboter der KR CYBERTECH nano Familie sind vor allem in der Elektronikindustrie gefragt. Sie erobern jedoch zunehmend andere Branchen, zum Beispiel die Lebensmittelindustrie. Hierfür gibt es in der KR CYBERTECH nano Familie ebenfalls passende Angebote. „Die Nachfrage nach flexibel einsetzbaren Roboter-Lösungen für die niedrige Traglastklasse von 6 bis 10 kg ohne Trafo wächst,“ berichtet Markus Hollfelder-Asam, Portfoliomanager bei KUKA. „Mit der KR C5 micro eignet sich eine normale Steckdose mit 220/230 Volt für das Gros der Zielanwendungen. Das schafft mehr Verlässlichkeit, spart Aufwand und Geld, etwa für die sonst notwendige Anpassung der lokalen Infrastruktur.“
Klein, flexibel, smart: Die KR C5 micro unterstützt aktuelle Feldbusstandards zur Zellen- und Linienintegration

In jeder Lage präzise

Der KR CYBERTECH nano benötigt aufgrund des schlanken Designs und kompakten Anschlussfelds weniger Stellfläche und eignet sich auch für enge Zellen. Die KR C5 micro macht sich ebenfalls klein – dank ihrer 70% kleineren Bauform und des um über 50% reduzierten Footprints im Vergleich zur KR C4 compact. Ihre Größe und das Gewicht von nur 9 kg erlauben zahlreiche Einbaumöglichkeiten. „Der KR CYBERTECH nano passt in jede beliebige Einbaulage wie Boden, Decke, Wand, und das in einem frei wählbaren Winkel“, verdeutlicht Hollfelder-Asam. „Die Steuerung zieht mit und erlaubt diverse Schrank-, Rack- und Stand Alone-Einbaulagen – bis zu sechs unterschiedliche Einbaulagen sind mit der KR C5 micro möglich.“
 
Schlankes Design: Der Handlingroboter hat eine der kleinsten Zentralhänder seiner Klasse 
Das Bundle aus der KR C5 micro Kleinrobotersteuerung und der KR CYBERTECH nano Familie eröffnet mehr Flexibilität

Viel Energie sparen, auf wenig Performance verzichten

Die KR C5 micro weist ein energieoptimiertes Reglerdesign auf – im Energiesparmodus ist der Energieverbrauch im Vergleich zur KR C4 compact um mehr als 50% reduziert. Der Wechsel von der alten zur neuen Generation des KR CYBERTECH nano fällt Kunden indes leicht, weil Lochmuster, Footprint, Flansch und die Montagepositionen an den Achsen gleich geblieben sind. Einen geringen Unterschied in Bezug auf Roboterkennwerte, Achsgeschwindigkeit und Beschleunigung bringt der Wechsel zur kleineren Steuerung mit sich, betont Markus Hollfelder-Asam. „Bei einer Vielzahl von Anwendungen des KR CYBERTECH nano sehen wir mit der KR C5 micro am Ende in der Applikation aber nur geringfügige Performance-Reduzierungen“, sagt Hollfelder-Asam. „Alles, was der Vorgänger auf der KR C4 compact konnte, und oft sogar etwas mehr, bringt die neue Kombination jedoch mit und ist damit sehr attraktiv in einer Vielzahl von Anwendungen.“

„Genau das, was vom Markt bestellt wurde“

Nur für Kunden, die bereits höchste Schlagzahl fahren und den Dynamik-Modus ausreizen wollen, sei weiterhin die Kombination mit der KR C5 S-Size empfohlen. Seit dem 15. Januar 2022 ist das Bundle aus KR C5 micro und KR CYBERTECH nano vorbestellbar. Markus Hollfelder-Asam hebt hervor: „Diese Kombination ist genau das, was vom Markt bestellt wurde. Sie hat viele Vorteile, ist in begrenztem Bauraum sehr sinnvoll einbringbar und das bei höherer Flexibilität.“
Vom Markt bestellt: Die Kombination aus KR CYBERTECH nano und KR C5 micro ist auch für begrenzten Bauraum ideal

Das könnte Sie auch interessieren