选择您所在的地点:

位置

机器人放射治疗

KUKA 机器人与临床放射治疗设备的无缝集成为放射治疗领域带来了独一无二的可能性。这种集成使得肿瘤治疗更加快速、精准且温和,开辟了个性化肿瘤学的新篇章。


使用 KUKA 机器人技术进行高精度放射治疗

基于机器人的放射设备推动了肿瘤的精确治疗。一方面,KUKA 机械臂能够极其精准地定位射束整形设备(例如 CyberKnife®),使得射线能够从不同方向直接对准体内的病变部位进行照射。另一方面,它也可以对患者进行毫米级精度的定位,以确保其在即将进行的照射中准确就位。如此高的精准度可以让患者在癌症治疗中获得更好的治疗效果:更快的干预、对周围组织的保护以及对癌细胞更精准的照射 – 从而实现整体治疗效果的提升。

医生和患者都能从机器人辅助的放射治疗中受益

  • 精准度和运动控制

    • 将射线精确对准肿瘤。
    • 随着患者移动实时调整辐射。
    • 通过精确灵活的照射方向最大限度地减少对健康组织的损伤。
  • 个性化治疗

    • 根据肿瘤的特征进行调整。
    • 考虑患者的个体因素。
    • 量身定制的治疗方案。
    • 术中放射治疗 (IORT)。
  • 患者舒适度和治疗效率提升

    • 通过自动化和高精度缩短治疗时间。
    • 缩短干预期间的停留时间。
    • 减少所需放射治疗的次数。
  • 集成创新技术

    • 用于实时监控的成像技术。
    • 用于改善偏远地区医疗服务可及性的远程操作功能。
    • 集成人工智能技术。

KUKA 医疗机器人在肿瘤治疗中的应用:创新应用和实践案例

CyberKnife® 系统提供了一种替代传统放射治疗的非侵入性治疗解决方案,通过精确的机器人引导放射治疗以亚毫米级的精度照射恶性肿瘤。
机器人辅助的患者定位系统可协助医生实施高度精确和局部化的粒子治疗及硼中子俘获治疗 (BNCT)

KUKA Medical Robotics 团队

医疗机器人技术的专业知识与专属支持服务完美结合

我们随时为您服务。我们经验丰富的 Medical Robotics 团队将在开发、质量控制、销售和支持等方面为您提供全力支持。我们秉持着审慎态度,全力确保我们的机器人组件满足放射治疗领域的医疗标准和要求。为此,我们的团队在全球范围内展开行动,不分昼夜,时刻与您保持紧密的合作

KUKA 机械臂在肿瘤治疗中的应用

精确、安全和高效,确保最佳治疗效果

LBR Med 作为全球首款获得 IECEE CB 体系认证的机械臂,为医疗产品制造商开启了快速进军市场的便捷之门。其高度的灵敏性、精确性以及灵活的操控性使其非常适合集成到放射治疗系统中,从而实现精确且无损周边组织的放射治疗。

KR QUANTEC HC 机器人专为高负载而设计,它应用于放射治疗设备中,确保直线加速器在肿瘤治疗中的精确定位。诸如双重制动、持续压力监控和人员救援系统等额外的安全特性,不仅有助于获得认证,还能保障与人互动时机器人的运行安全。


KUKA 机器人技术在医学领域具体应用在哪些方面?