Konumunuzu seçin:

Konum

Akıllı otonom taşıma sistemleri üretimin geleceğinde devrim yapıyor

İntralojistik ve üretim hatlarının yeni gereksinimlere hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlaması gerekir. Akıllı intralojistik çözümleri; otonom taşıma araçlarını (AGV), kontrol ve üretim sistemlerini, iş parçalarını optimum rotada taşımak için endüstriyel robotlar gibi diğer üretim bileşenleri ile birleştirir.


Akıllı intralojistik çözümleri: Esneklik ve ölçeklenebilirliğin anahtarı

Üretim süreçlerinizin gelecekte sürdürülebilirliği söz konusu olduğunda, üretiminizi yapay zeka tabanlı bir kontrol sistemi ile akıllıca birleştiren otonom taşıma sistemleri ve mobil robotlar, yani bir robot ile donatılmış otonom taşıma araçlarını (AGV) içeren akıllı intralojistik çözümler gereklidir. Bu mobil robotlar, özellikle üretim ortamında esnek bir şekilde kullanılabilmekte, insanlar ve makinelerle güvenli bir şekilde hareket etmektedir.

Airbus için KUKA omniMove

Seri üretim, modern üretim ortamlarında zorlu bir iş değildir. Ancak işlenecek münferit parçalar azami 90 ton ağırlığında ve 15 metre uzunlukta olduğunda, deneyimli intralojistikçiler bile güçlükle karşılaşacaktır.

Bu durum KUKA uzmanları için geçerli değildir. Airbus uçak üreticisi için, mobil ağır yük platformu KUKA omniMove ile birlikte, Airbus A380’in devasa iş parçalarının milimetre hassasiyetinde güvenli ve güvenilir bir şekilde konumlandırılabildiği havacılık endüstrisinde benzersiz bir üretim hattı hayata geçirildi.

Mobil taşıma platformu KUKA omniMove Airbus’ta faaliyette.

Mercedes-Benz için esnek ve sürücüsüz intralojistik çözümleri

Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasında, kamyonların sürücü kabinlerinin montajı için KUKA’nın sürücüsüz taşıma araçları kullanılmaktadır.

KMP 1500 tipi toplam 7 serbestçe gezinebilen mobil platform, montaj hattındaki münferit üretim istasyonlarını birbirine bağlar. Yeni sürücüsüz taşıma sistemi, verimli alan kullanımı, tüm üretim kademelerinde azami proses güvenliği ve maksimum varyant çeşitliliği sağlar.

Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasında kamyon montaj tesisinde esnek ve sürücüsüz intralojistik çözümü

Özellikle üretim alanını mümkün olduğunca verimli kullanmak ve optimum yatırım maliyeti isteyen müşteriler için, esnek ve sürücüsüz intralojistik çözümlerinin kullanımı büyük avantajdır.

Michael Jürgens, KUKA AGV Solutions Yöneticisi

Sınırsız hareketli mobil robot

KUKA omniMove tahrik teknolojisi, yüksek basınç altında dahi kesinlikle hassas çalışır.

Çünkü inovatif Mecanum tekerlekleri her yöne sürülebilir ve kendi ekseni etrafında dönüş de dahil olmak üzere her yönde sınırsız manevra kabiliyeti sağlar.

Bu sayede tarafınıza neredeyse sınırsız hareket olanakları sunulur.

 

KUKA taşıma araçlarının Mecanum tekerlekleri.

Akıllı navigasyon yazılımı ile “hedefinize ulaştınız”

Kompleks üretim ortamlarında dahi hedefine güvenilir ve güvenli bir şekilde ulaşan, birbirleriyle iletişim kuran ve ortam değişikliklerine esnek bir şekilde tepki veren farklı mobil platformlar ve robotlar - KUKA’da uzun süredir üretimdeler.

KUKA.NavigationSolution navigasyon yazılımı, mobil robotların ve taşıma platformlarının otonom hareket etmesini sağlar. Bu esnada mobil robotun hedefine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan SLAM yöntemi kullanılarak ortamın bir haritası oluşturulur.

KUKA navigasyon yazılımının çalışma şeklini videodan öğrenebilirsiniz.

Mobil robot geleceğine hoş geldiniz

Mobil otomasyon çözümleri gelecek yıllarda da geleceğin akıllı üretim ve konveyör teknolojisi için en önemli anahtar faktörlerden biri olacaktır.

Mobil robotlar gittikçe daha kolay adapte edilmektedir. Akıllı, mobil robot sistemleri modüler bileşenlerin eklenmesiyle aynı mobil platform üzerinde daha fazla kullanıma imkan sunacak ve bu sayede üretkenlik ve verimlilikte sürdürülebilir artışlar sağlayacaktır.

Mobil robotların çeşitli fonksiyonlarını keşfedin.

Modern akü teknolojisi ve daha yüksek enerji yoğunluğu daha fazla hareketlilik imkanı sağlar. Akü ve akü sistemlerinde gelişim önemli ölçüde azaltılmış boyutlarda daha fazla kapasite yönündedir. Yakın gelecekte akümülatörlerin, alan gereksiniminin dörtte biri oranında iki katı güç yoğunluğuna sahip olması beklenmektedir.

Somut olarak bu, bir taraftan aynı boyuttaki mobil robotların ve sürücüsüz taşıma sistemlerinin, işlerini çok daha uzun süreler boyunca gerçekleştirmek için çok daha büyük bir erişim mesafesine sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca mobil robotlar daha kompakt, daha akıllı ve daha çevik hale gelecektir. Mobil robotların verimliliği ve kullanım alanları akümülatörlerin güç yoğunluğundaki teknik ilerleme sayesinde önemli ölçüde artış gösterecektir.

Optimize sensör teknolojisi, daha fazla kullanım alanında güvenli bir şekilde hareket etme imkanı sağlar.

Robotlar yalnızca birbirleriyle güvenilir bir şekilde kablosuz olarak iletişim kurmaz, aynı zamanda çalışma ortamlarına sabit olarak kurulan sensörler ve mobil cihazlarla da filo yöneticisi aracılığıyla iletişim kurar.

Bu sayede akıllı üretim ve intralojistikte otonom işletim sırasında daha fazla esneklik ve işlevsellik mümkün hale gelir.

Optimize sensör teknolojisi, son derece hassas, kamera tabanlı konumlandırma, güvenli şarj algılama ve bunun yanı sıra konveyör teknolojisinin kumanda edilmesini sağlar.

Matristeki mobil katma değer zinciri

Kullanım kapasitesi piklerini ve kaynak darboğazlarını azaltmak, bir ürünün birden fazla varyantını değişken adetlerde üretmek ve aynı zamanda ekonomik olarak kârlı bir biçimde küçük lot boyutları üretmek: sürekli artan bireyselleştirme derecelerinin zorlukları, esnek matris üretimi ile çoğu sektörde optimum şekilde aşılabilir.

Otonom hareket eden sürücüsüz taşıma sistemleri (AGV), üretim ve intralojistiğin gereken şekilde ayrılmasını sağlar. Taşıma yolları ve görevleri hızlı ve kolay bir biçimde uyarlanabilir ve değiştirilebilir.

Üretimdeki mobil robotlar yatırımın karşılığını veriyor

Mobil otomasyon çözümleri üretim esnekliğini arttırır ve verimlilikte sürdürülebilir bir artış sağlar.


  • Yüksek verimlilik

    Mükemmel şekilde koordine edilen otonom taşıma sistemleri, üretim tesislerinin yüksek oranda verimli olmasını sağlar.

  • Kusursuz entegrasyon

    Tüm donanım ve yazılım çözümleri, esnek arabirimler sayesinde hali hazırda mevcut olan ekosistemlere kusursuz bir şekilde entegre olur.

  • Yüksek esneklik

    Esnek otomatikleştirme çözümleri ve akıllı, SLAM tabanlı navigasyon sistemleri, değişen gereksinimlere anında yanıt verme imkanı sağlar.

  • Modüler konseptler

    Taşıma yükünden görevlerin kompleksliğine kadar: modüler bir üstyapı ile filo, işletim sırasında diğer mobil sistemlerle donatılabilir.

Mobil robotlarımız, size artı bir hareketlilik sunar

Akıllı mobil otomasyon çözümleri ile KUKA, geleceğin verimli, esnek üretim dünyaları için güvenilir bir temel oluşturur:

KMR iiwa: Büyük zorlu görevler için hazır

Otonom robot KMR iiwa MRK özellikli ve mobil yapıdadır. Hassas LBR iiwa hafif yapı robotunun güçlü yanlarını, mobil, otonom bir platformun güçlü yanlarıyla birleştirmektedir.