Carga frágil: Paletizador KUKA para ovos de galinha
Agricultores em todo o mundo automatizam a paletização de ovos com a Meggson. Pois as instalações baseadas em robô, que são planejadas e construídas pela empresa holandesa, deixam até 108.000 ovos por hora prontos para a viagem e protegem a saúde dos colaboradores.
Grandes granjas de galinhas poedeiras são o grupo-alvo da empresa Meggson na cidade holandesa de Ede. Pois mover 30.000, 50.000 ou até 100.000 ovos por hora, sem quebrar sequer um ovo, é tão complicado quanto fisicamente fatigante. "Até poucos anos atrás a embalagem e a paletização dos ovos eram totalmente manuais", relata Gijs Thomassen, Diretor da Meggson. "Em 2009, um cliente nos observou neste trabalho e perguntou, se não seria possível automatizar isso." Dito e feito.
A empresa, que opera desde a sua fundação em 1997 sob o nome "Cobot Automation", desenvolveu a sua primeira solução de automação para o manuseio de ovos crus. Com êxito. A Cobot Automation foi fundada como empresa de engenharia mecânica e, desde o início, atendeu muitos agricultores. A equipe se especializou cada vez mais em granjas avícolas. Com isso, os holandeses conquistaram clientes entusiasmados em toda a Europa, na Turquia e nos EUA – e integravam cada vez mais robôs KUKA nas soluções de automação. Desde maio de 2021 a empresa tem um nome adequado à especialização: Meggson, afinal de contas, os ovos (em inglês eggs) estão no centro das atenções.
A instalação de paletização alivia os colaboradores
Um ovo de galinha pesa de menos de 53 gramas (classe de peso S) até mais de 73 gramas (classe de peso XL). Até 10.000 unidades cabem em um palete, de forma que os colaboradores transportam os contentores típicos de transporte para 30 ovos de galinha – bandejas de ovos de celulose de papel ou bandejas de plástico para chocadeira – em pilhas ou camadas. Estas pesam, em média, 7,5 quilogramas e devem ser transportadas, dispostas e fixadas no palete a uma velocidade considerável. Gijs Thomassen fala de "trabalho físico árduo, que se repete constantemente." Uma consequência frequente: dores nas costas e outras doenças do sistema motor. Um paletizador KUKA, por sua vez, nunca se cansa com tais atividades. Melhor ainda: ele as executa de forma rápida, eficiente e, ao mesmo tempo, extremamente cuidadosa. Além disso, ele também é apropriado para ambientes desfavoráveis e apertados, nos quais os sistemas lineares para o transporte e paletização não são compatíveis.
Paletizador pontua com garras especiais
Além de outros sistemas de desenvolvimento próprio, a Meggson oferece soluções de automação, cujo componente principal sempre é um KR QUANTEC com uma garra especial. O paletizador KUKA é suficientemente compacto para possibilitar um design de célula extremamente flexível, e convence com precisão e raio de alcance. As garras são construídas de tal forma que sejam capazes de lidar com diferentes materiais, como caixas de papelão, celulose de papel e plástico. A paletização dos ovos é realizada da mesma forma que a colocação de bandejas para chocadeira ou bandejas de ovos vazias em carros de transporte ou a colocação em uma esteira transportadora. Com sensores a laser os robôs detectam onde podem pegar a sua respectiva carga.
Até 108.000 ovos por hora
A solução de automação ROBOT TP300 permite, por exemplo, posicionar até 108.000 ovos por hora em paletes e, por vezes, colocar os contentores vazios em uma esteira transportadora. A partir daqui, as embalagens vazias são transportadas – de, acordo com a sua condição, separadas ou limpas e novamente enchidas. Contudo, as soluções de automação da Meggson ainda podem fazer mais. Elas convencem, entre outros, na carga e descarga de máquinas para embalagens de ovos, na paletização de caixas cheias de ovos e no manuseio de bandejas para chocadeira. Além disso, são compatíveis com todos os tipos de máquinas de embalagem de ovos.
"Se os agricultores estão felizes, nós também estamos"
Para os seus sistemas de paletização flexíveis e de alto desempenho, a Meggson apostou desde o início nos robôs KUKA. Para o integrador é importante aliviar da melhor forma possível os agricultores, e os 20 colaboradores da Meggson se sentem apoiados de forma ideal pela KUKA. "Esta é a proverbial qualidade alemã", destaca Gijs Thomassen. "A KUKA faz os melhores robôs, traz consigo um know-how de muitos anos e aumenta a nossa confiança na KUKA." "É fácil trabalhar com paletizadores da KUKA", complementa Gerwin van de Geer, Gerente de Produto na Meggson. "A primeira solução de automação para ovos ainda foi relativamente dispendiosa de programar. Mas quando tudo funcionou, pudemos reproduzir isso repetidamente." Os robôs funcionam com a unidade de comando KR C4 da KUKA e, após uma breve instrução, os clientes geralmente conseguem lidar sozinhos com ela. "A KUKA concebeu o programa perfeito, com o qual os nossos fazendeiros conseguem trabalhar muito bem", enfatiza van de Geer. "Por isso eles têm grande interesse em trabalhar com um sistema da KUKA. E se os agricultores estão felizes, nós também estamos!"
Simplificar processos fatigantes graças à instalação de paletização
Um destes clientes satisfeitos é o Salomons Group, com sede na cidade holandesa de Dronten. Atualmente, mais de 120.000 galinhas poedeiras vivem nas respectivas granjas. Na maior granja do grupo com criação ao ar livre existe, desde março de 2020, uma versão personalizada do sistema ROBOT TP300. Um colaborador controla e classifica os ovos frescos do galinheiro, de forma que somente os intactos cheguem à esteira transportadora, de onde eles são colocados de forma automatizada em bandejas de ovos. Também através de uma esteira transportadora, as caixas de ovos chegam ao KR QUANTEC do tipo KR 120 R3100-2 em sua célula. Com a ampla garra de aço inoxidável, o robô KUKA apanha em um movimento fluido doze bandejas de ovos cheias de uma só vez – em três camadas de quatro bandejas, cada uma com 30 ovos. O paletizador de camadas as coloca cuidadosamente no palete. Todo o processo dura 30 segundos. O robô necessita de três operações até que uma camada do palete esteja completa.
Paletizador automático – um robô potente com sensibilidade
Em seguida, o KR QUANTEC coloca uma camada de separação sobre os ovos, para proteger a carga frágil. Em um palete da Salomons cabem seis camadas de ovos, em um total de 6.480. Por vezes o KR QUANTEC move automaticamente embalagens de ovos vazias para uma segunda esteira transportadora, a partir da qual elas podem ser transportadas para fora e preparadas para a reutilização. No total, o sistema prepara 36.000 ovos por hora para o transporte, com máxima confiabilidade e risco mínimo de quebra. Antigamente, dois a três colaboradores em trabalho por empreitada carregavam paletes aqui – agora um deles assume o controle da qualidade, os outros encontraram funções menos fatigantes na granja.
Nenhum ovo é perdido
"Nós do Salomons Group gostamos de encontrar soluções que simplificam os processos", enfatiza Klaasjan Salomons, o Diretor da empresa familiar. Salomons diz que antes disso a empresa já usou robôs de paletização KUKA e estimava trabalhar junto com a Meggson. Mas a nova instalação de paletização consegue fazer mais. Nela Salomons aprecia, entre outros, que "em caso de uma mudança de galinheiro os ovos restantes, que não preenchem um curso completo, podem ser depositados temporariamente no palete. Estes serão então transportados no dia seguinte." Nenhum ovo é esquecido ou perdido.
Trabalhar com paletizadores KUKA é simples. A primeira solução de automação ainda era relativamente dispendiosa de programar. Mas quando tudo funcionou, pudemos reproduzir isso repetidamente.
Espaço para inovações e expansões
O Salomons Group está em vias de expansão, está sendo criada uma empresa em Gana – lá os ovos de galinha são muito caros. Para muitas pessoas em Gana, uma granja de galinhas poedeiras profissional significa a oportunidade de alimentar suas famílias. A equipe da Meggson tem o maior prazer em contribuir que empresários como a família Salomons tenham recursos livres para planejar e implementar tais projetos. Para Gijs Thomassen este é um estímulo para aprimorar cada vez mais as próprias soluções de automação para granjas de galinhas poedeiras, pois: "Elas melhoram as condições de trabalho para colaboradores e, ao mesmo tempo, a paletização de ovos pode ser melhor controlada, o que aumenta a qualidade da produção."