Kies uw locatie:

Land

KUKA ontvangt “Global Company of the Year Award 2020” voor de Medical Robotics-sector

Uniek, geavanceerd, waardevol: het adviesbureau Frost & Sullivan heeft de markt voor medische robotica geanalyseerd en de LBR Med van KUKA uitgeroepen tot een van de meest geavanceerde robots in de sector. Voor de robot en de innovatieve prestaties op het gebied van medische robotica in zijn geheel ontvangt KUKA van Frost & Sullivan de “Company of the Year Award”.

12 maart 2020


Elk jaar reikt het wereldwijd bekende adviesbureau de prijs uit aan een bedrijf dat toonaangevend is in zijn sector, met name op het gebied van innovatie en groei. Daarbij blonk KUKA volgens Frost & Sullivan het sterkst uit. Het bedrijf uit Augsburg heeft de prijs voor de Medical Robotics-sector op 11 maart op een gala in Londen in ontvangst genomen. Frost & Sullivan heeft bij de beoordeling rekening gehouden met het volledige Medical Robotics-productportfolio van KUKA. Dat portfolio varieert van grote robots voor hoge payloads, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor het dragen van zware stralingsbronnen, tot gevoelige kleine robotica.


Axel Weber (rechts) nam de “Global Company of the Year Award” in ontvangst.

De collaboratieve robot voor medische toepassingen: de LBR Med van KUKA – uniek, gemakkelijk configureerbaar en veelzijdig

Vooral de LBR Med, die ongeveer twee jaar geleden op de markt werd gebracht, was een doorslaggevende factor. De LBR Med is de eerste robot voor de medische technologie die gecertificeerd is voor de integratie in een medisch product. Hij is speciaal aangepast aan medische eisen en wordt gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, waaronder diagnose, revalidatie, esthetische chirurgie en medische behandelingen in de operatiekamer.  Vanwege zijn vele toepassingsmogelijkheden op het veeleisende gebied van de medische technologie beschouwt Frost & Sullivan de LBR Med als een van de meest geavanceerde robots op de markt.

Ik ben ontzettend blij met deze prijs. We zullen ook in de toekomst blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van robotica voor medische toepassingen; niet alleen om artsen te ondersteunen in hun werk, maar ook om ervoor te zorgen dat patiënten de beste diagnose en behandeling krijgen

Axel Weber, Vice President Medical Robotics