Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA recibe el premio «Global Company of the Year Award 2020» por el departamento Medical Robotics

Único, avanzado, valioso: La consultora Frost & Sullivan ha analizado el mercado de la robótica médica y ha destacado el LBR Med de KUKA como uno de los robots más avanzados de la industria. Frost & Sullivan ha galardonado a KUKA con su premio «Empresa del año» por su robot y sus innovadores logros en el campo de la robótica médica.

12 de marzo de 2020


Cada año, la consultora, activa a nivel mundial, entrega el premio a una empresa líder en su industria, en particular en innovación y crecimiento. Es en estos puntos en los que KUKA ha convencido a Frost & Sullivan. La empresa, con sede en Augsburgo, aceptó el premio para el departamento Medical Robotics el 11 de marzo en una gala celebrada en Londres. Frost & Sullivan tuvo en cuenta toda la gama de productos de KUKA en el campo de la robótica médica a la hora de tomar su decisión. Abarca desde los robots grandes para cargas elevadas, que se utilizan, por ejemplo, para transportar cañones de radiación, hasta robots pequeños sensibles.


Axel Weber (derecha) acepta el premio «Global Company of the Year Award».

El robot colaborativo para la medicina: El LBR Med de KUKA: configuración única y versátil

En particular, el LBR Med, que se lanzó al mercado hace unos dos años, fue un factor clave. El robot de tecnología médica es el primer robot certificado para su integración en un dispositivo médico. Está especialmente adaptado a las necesidades médicas y se utiliza en aplicaciones muy diferentes como el diagnóstico, la rehabilitación, la cirugía estética o el tratamiento médico en el quirófano.  Gracias a las múltiples posibilidades de utilización en el exigente campo de la tecnología médica, Frost & Sullivan considera que el LBR Med es uno de los robots más avanzados del mercado.

Estoy muy contento con este galardón. Seguiremos contribuyendo al avance de la robótica en la medicina en el futuro, no solo para respaldar a los médicos en su trabajo, sino también para permitir que los pacientes reciban el mejor diagnóstico y tratamiento

Axel Weber, vicepresidente de Medical Robotics