![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=6dcc4a9d782947fe91ed36fdc4e51cfc&w=1900&hash=9B9774B366C424EA8BE68AC0BFDECEC9)
파트너 및 자문
강력한 파트너와의 협력 덕분에 KUKA 로봇이 적용된 다양한 의료장비들이 오늘날 출시될 수 있었습니다.
Siemens Healthcare: X-ray 이미징에 혁신을 가져오는 의학 로봇
Siemens는 인기 높은 Artis zeego의 후속작인 새로운 로봇 기반 혈관 촬영 시스템 ARTIS pheno를 출시했습니다. 이 X-ray 시스템의 중심에는 KR C4 기술이 탑재된 KUKA의 QUANTEC 로봇이 있습니다. QUANTEC은 지난 수 년간 KUKA Medical Robotics Team의 노력으로 의료 시술 분야에 맞춰 최적화되고 확장되었습니다.
이러한 기술에 힘입어 Siemens ARTIS pheno는 자동으로 환자 주변을 움직이는 C자형 아치로 빠르고 정밀하게 혈관 X-ray 검사를 수행합니다. 또한 환자의 자세를 바꾸지 않아도 거의 모든 자세에서 대상 부위를 촬영할 수 있습니다. 검사를 중단해야 하는 경우 메모리 기능으로 이후 정확한 중단 위치에서 검사를 재개할 수 있습니다. 이를 통해 과정 중에도 결과를 제어할 수 있습니다.
ARTIS pheno는 전 세계에서 내시경 수술, 인터벤션 영상의학, 심장 시술 등에 활용될 예정입니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=6dcc4a9d782947fe91ed36fdc4e51cfc&w=1400&hash=F9CA046AFA6340B4C0683D832231A683)
Accuray: 로봇 유도 방사선 요법:
KUKA는 2000년부터 Accuray와 협업을 이어오고 있습니다. 이러한 파트너 관계를 통해 최초의 상용 로봇 유도 방사선 요법 시스템이 만들어졌습니다. 이후로 CyberKnife 시스템은 전 세계 최고의 방사선 치료 센터에서 고도의 정밀성을 요하는 종양 치료에 사용되고 있습니다.
수술용 메스 대신 고에너지 X-ray가 투입됩니다. 이는 로봇 암을 통해 누운 환자 주변부에서 작동되어 선량률이 종양에 집중되도록 합니다. 이미징 시스템은 종양 위치를 입체적으로 감지하고 움직임을 로봇에 전달하여 보정할 수 있도록 합니다. 이로써 CyberKnife는 종양이 위치한 신체 부위와 상관없이 주변의 건강한 조직을 손상시키지 않으면서 종양을 정확히 조준할 수 있습니다.
CyberKnife를 활용한 치료 시 환자는 로봇으로 작동되는 수술 테이블에 결박 없이 누워 있습니다. 이미징 시스템은 종양 위치를 입체적으로 감지하고 환자의 호흡 등으로 인한 움직임을 로봇에 전달하여 보정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 고도로 정밀하고 품질 높은 치료가 가능합니다. 인력이 계속해서 상주하지 않아도 수술을 진행할 수 있습니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/radiotherapy-robots/kuka_medizinroboter_cyberknife.jpg?rev=05d05418efa54f81837d227f840e8e8b&w=1400&hash=C29C19F2B028849A178D2E55FB6C5F00)
BEC: KUKA 로봇을 통한 환자 배치
KUKA의 로봇 및 부품은 방사선 치료 시 환자를 정확하게 배치하는 데 유용합니다. KUKA와 시스템 파트너 업체들은 환자의 정확한 배치를 위해 개별화된 솔루션을 개발합니다. Buck Engineering & Consulting(BEC)는 KUKA 로봇을 바탕으로 비엔나의 이온요법 및 MedAustron 연구센터를 위해 환자 배치용 로봇 기반 솔루션을 개발했습니다.
입자 기반 방사선 요법에서는 고에너지 X-ray를 최소한도로만 움직여야 합니다. 따라서 환자를 움직여야 하는데, 여기에 로봇으로 작동되는 환자용 침상을 활용할 수 있습니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bec/bec2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=325BE94CC141CED114B2D2C19E9EF29C)