Restoration Robotics: 로봇을 통한 정밀 모발 이식
ARTAS iX™를 통해 Restoration Robotics 사에서는 최소 침습 모발 추출 및 후속 이식 과정을 하나의 혁신적 어플리케이션에서 조합하는 인텔리전트 솔루션을 개발했습니다. 이 시술에는 7축 센시티브 로봇 KUKA LBR Med가 사용됩니다. 이 로봇은 그 인증된 탁월한 정밀도 덕분에 의료장비의 구성요소로서 이 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 미용 시술에서 개별 모낭은 주로 후두부에서 추출되고 원하는 두피 위치에 이식됩니다. 단지 몇 밀리미터에 달하는 짧은 이식 편을 수천 개 추출하고 다시 이식해야 하므로 반복 정밀도 및 일정하게 유지되는 품질이 이 시술에서 핵심적 요건에 해당합니다. LBR Med는 이 분야에 최적화된 탁월한 특성을 자랑합니다.
그 특수한 알고리즘으로 인해 자연적으로 보이는 모발 밀도뿐 아니라 매우 만족스러운 결과를 각 환자에게 제공합니다. ARTAS iX™를 통해 Restoration Robotics 사는 탈모로 고민하는 수많은 남성들의 삶의 질을 높이는 데 기여하고 있습니다.