Come gli AMR rivoluzionano la produzione moderna?
Qual è il vero potenziale per le aziende che utilizzano robot mobili autonomi?
- Gli AMR consentono una flessibilità radicale della produzione.
- Gli AMR permettono di cambiare la produzione puramente lineare e a ciclo continuo con soluzioni a isola e a matrice.
- Gli AMR aumentano l'efficienza del flusso di materiali e del processo produttivo per ottenere il massimo utilizzo delle macchine e una produzione economicamente vantaggiosa di singoli pezzi e piccoli lotti.
- Gli AMR cambiano radicalmente il modo di pensare e organizzare la produzione.
Contenuto & domande:
- Come la robotica mobile autonoma cambierà la produzione del futuro?
- Quali opportunità si aprono per le aziende?
- Perché gli AMR sono una soluzione vantaggiosa e orientata al futuro?
- L'investimento vale la pena?
- Il fattore di successo dell'interoperabilità: un'armonia perfetta nella vostra produzione connessa.
- Esempi d'impiego reali
I relatori:
Il Dr. Tobias Rainer Schäfle del Fraunhofer IPA illustrerà il futuro della produzione e il ruolo degli AMR in un ambiente operativo dinamico. Matthias Buck, amministratore delegato di BEC GmbH, farà luce sull'uso efficace degli AMR dal punto di vista di un integratore, utilizzando un esempio pratico. Mentre gli esperti KUKA Michael Jürgens e Antonia Ritter, spiegheranno come gli AMR possono essere integrati negli ambienti di produzione e quali sono gli aspetti da considerare.
Tobias Rainer Schäfle
Istituto Fraunhofer per l'ingegneria di produzione e l'automazione
Tobias Rainer Schäfle è un ingegnere appassionato di robotica e tecnologie innovative. La sua carriera accademica comprende un Master of Engineering (M.Eng.) in Ingegneria Meccanica e un Master of Science (M.Sc.) in Ingegneria Cibernetica. Nel 2021 ha completato il dottorato di ricerca in Ingegneria presso la Toyohashi University of Technology in Giappone. Dal novembre 2021 lavora come esperto di robotica industriale di servizio presso il dipartimento di robotica del Fraunhofer IPA di Stoccarda.