选择您所在的地点:

位置

我与库卡共同创造:适用于中小企业的自动化

得益于 KUKA 的易用性、灵活的应用选项和7×24 小时服务,中小企业也能非常方便的使用机器人技术。


在中小型企业中使用机器人有哪些好处?

自动化不仅适用于大型企业,即使是中小企业(SMEs)也可以凭借机器人技术提高生产力并取得成功。机器人可以帮助您在熟练工人短缺的情况下提高生产力,并使您成为更受欢迎的雇主。这是因为机器人可以将您的团队从繁重、单调乏味且耗时的任务中解放出来。从一台机器人开始,您可以提高生产力、扩大业务范围,并对客户需求做出灵活的响应——即使是小批量生产。

成功案例:自动化技术的成功应用让中小企业受益匪浅

自动执行上下料——在无人值守的夜间和周末

凭借KUKA的自动化解决方案,ZIMM GmbH 可以灵活地制造从毛坯到成品组件的30 种不同类型工件。在一个模块化的制造单元中,上料机器人将金属毛坯件送入铣床。机器人减轻了这家升降齿轮制造商员工的重体力劳动,使他们能够承担更重要的任务。此外,ZIMM GmbH现在在夜间和周末使用无人值守的班次,进而提高了竞争力。下一个工序中,同样使用了机器人来处理毛刺和清洁零件

点击此处了解关于 ZIMM GmbH 柔性机器人单元的更多信息。

注塑机机器人:生产高性能塑料。 “数字化”的主题已进入中小企业。工业机器人可以快速有效地执行铣床的上料。

节省空间的搬运及复杂后续的处理——灵活且迅速

在Gindele GmbH的一个高度灵活的机器人单元中,一台小型机器人负责处理注塑机和后续复杂的工序。该应用的目标是优化可反复使用的塑料餐具的多段加工过程。这台六轴机器人不仅能够灵活地支持团队,还可以安全地抓住复杂的工件。此外,该工站的设计适配流水线,使其可以紧邻注塑机放置。
结论:目标达成。

点击此处了解这家中小企业如何成功地进入自动化领域。

注塑机机器人:生产高性能塑料。 这是值得投资自动化和数字化,特别是面临技术工人短缺的中小企业。得益于工业机器人,完全自动执行复杂的程序。

自动化连续组装洗衣机门——缩短节拍,提高了客户满意度

得益于螺钉紧固机器人以及适配的KUKA软件,波兰的集成商Qbig实现了洗衣机门的自动化组装。当各种玻璃和塑料零件在传送带上移动的同时,KUKA的多关节机器人可以通过精确定位跟随它们移动,并使用螺栓固定它们。作为最终客户的家用电器制造商,对该系统的短节拍和高效率感到非常满意。此外,自动化还使现场的组装技员的工作更加轻松。

点击此处了解有关此自动化解决方案的详细内容。

使用多关节机器人进行自动化装配,节省中小企业的时间,减轻员工的负担。

精准快速的焊接——可靠且始终如一的高质量

通过KUKA的自动化解决方案,STELA Laxhuber GmbH 现在可以实现 10 倍的焊接速度,并保持较高的质量。这意味着,他们现在只需要 50 分钟即可完成一个风扇的焊接,而不是一整天。在这套完全满足生产需求的工站中,焊接机器人以始终如一的高精度接管了该工序。尽管缺乏技术工人,该公司依然能够处理大量订单,并得到了良好的支持

点击此处了解焊接机器人如何掌握每一个工作

STELA 设备的高负载型工件经过精确焊接 通过数字转型提升竞争力:焊接机器人能够在尽可能最短的时间内创造完美的焊缝。

自动化质量控制——误差率降低,效率更高

我们的 LBR iisy 协作机器人在质量控制方面为 FMO Surface GmbH 提供支持。安全在这里是一个很重要的问题。这家专门从事塑料表面处理的公司依靠协作机器人与摄像头的配合来完成检测工序。这样可以快速、可靠地检查总线连接器上的 DataMatrix 码的质量。即使没有安全围栏,协作机器人与员工的互动也是非常安全的,这为公司节省了大量时间。即使是编程初学者,也可以轻松操作协作机器人;几分钟内就可以启动它并轻松切换到其他任务。

点击此处我们向您展示了为什么协作机器人是FMO的正确选择

自动磨削和抛光——快速安全地实现表面处理

六协兴业股份有限公司使用多台工业机器人,打磨及抛光 Atlantic Chef 品牌的烹饪刀片。执行这项操作时,一台机器人抓取刀片并将其固定在磨床上;另一台机器人专门负责研磨。机器人系统和软件使其能够加工各种类型的刀具,同时保持稳定的产品质量。正因如此,这家有160名员工的公司成功地降低了废品率和材料消耗。工业机器人不仅占用空间少、允许实时维护,还可以实现高重复精度。

点击此处了解Atlantic Chef刀具是如何被加工完成

打磨和抛光机器人可实现高质量和高精度。得益于自动化趋势,该公司在行业中处于技术领先地位。

快速而精确的托盘堆垛——缓解繁重的体力劳动

在Fiedler私人酿酒厂,一台码垛机器人将运来的空瓶从托盘上装载到输送系统上。这台五轴机器人将来自灌装工厂的饮料箱直接从滚筒输送机放到托盘上。它的夹爪可以同时提起多达四个啤酒箱,大大减轻了员工的负担。有限的空间对它而言也不是问题。由于有了码垛机器人,员工可以承担更具挑战性且不费体力的任务。从长远来看,这有助于保障精品啤酒的高品质。

点击此处了解这家小公司如何使用码垛机器人

啤酒厂不仅关注工业机器人的物理集成。机器人系统还以数字方式集成到正在进行的流程中。
装载机器人的集成为公司节省了大量时间。系统合作伙伴通过智能规划软件为编程提供支持。

您想要自动化程序吗?

联系我们的专家,以获得量身定制从规划到实现的区域和产业专属建议。

共同努力实现一站式机器人技术解决方案

您不必学习编程,也不必成为机器人专家即可实现生产自动化。KUKA 让您能够更轻松开始使用经实践测试的专业技术,以及相应的工艺程序包。凭借各种应用软件包及全面的软件和服务组合,KUKA 为每个中小企业提供简单且高效的解决方案。KUKA 系统合作伙伴的全球网络(包括集成商、软件合作伙伴和机器人专家在内)可以直接在现场为您提供帮助。系统合作伙伴非常熟悉您的产业,为您量身打造自动化支持,并协助您完成调试及其他工作

KUKA 对于中小企业的自动化有哪些优势?

  • 灵活性和易用性

    • 拖放编程
    • 简单的机器人手动引导
    • 快速启动
    • 灵活的机器人转换和编程,以满足新任务
  • 高性价比

    • 即使是小批量,也可以执行自动化
    • 高性能实现高利用率
    • 机器人使用寿命的低运行成本 (TCO)
    • 快速的供货时间
  • 全方位支持

    • 全天候全球客户服务
    • 虚拟仿真和可行性研究
    • 由您所在地区的认证系统合作伙伴提供服务
    • 适用于员工的现场或自主进度数字培训
  • 高效且安全的人机协作

    • 减轻技能短缺
    • 减轻员工单调重复的工作
    • 安全的人机协作
    • 改善员工的人体工学条件

电子报:适用于中小企业的机器人技术

如果您想知道自动化如何推动您的公司前进,这类项目的费用,以及员工需要进行的培训,您可以亲自查阅。我们的投资回报计算 6 个实际范例为您展示了使用机器人进行自动化生产比想象中更容易也更实惠,即使中小企业也可达到这种成效:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

立即了解更多机器人技术趋势及中小企业客户的成功案例

下载电子报

机器人单元可能的工作情况是什么?从想法到现实:

如果您想知道机器人单元的工作情况,并想知道需要硬件和软件才能顺利投入运行的工作步骤,您可以亲自查阅。点击我们的机器管理工作单元示例,并详细了解自动化过程:

  • 全方位解决方案:安全抓取工件

    机器人应该适合团队与商店内的机器。这就是为什么我们规划您的任务所需的所有组件,例如:

    • 托盘
    • 夹持工装
    • 输送带系统
    • 箱中取物软件包
  • 人员和机械的安全性:以更好的方式规划、测试和认证工作单元

    机器人单元必须如同量身订做的西装一样合身:尽可能使用更少的空间,提供更大的安全性。KUKA 提供:

    • 用于安全单元配置的软件和硬件工具
    • 工作单元规划和监控的安全概念
    • 安全运行停止等功能,允许近距离人机协作
    • 系统合作伙伴根据当前的安全标准进行工作单元认证

  • 我们的工程和编程解决方案

    我们的工程师和 IT 专业人员确保中小企业拥有量身订制且具成本效益的组件和技术供其使用。我们同时提供:

    • 在 KUKA 技术中心测试设置和原型生产
    • 针对每个项目进行规划、实现和优化的服务
    • 广泛的工具,可轻松直观地进行编程和操作
    • 使用 KUKA.Sim 进行 3D 仿真,查看您的系统执行中以及投入运行之前的优化程序
  • 更广泛的抓手及更多项目

    机器人可以焊接、切割、黏合、抛光、钎焊、包装和码垛。您的 KUKA 系统合作伙伴将为您的自动化查找合适的附件,让每个工业机器人或协作机器人成为多功能工具:

    • 抓手
    • 焊接系统
    • 切割工具
    • 粘胶喷嘴
  • 工业机器人:适合每项任务的机器人

    KUKA 提供全方位的工业机器人来应对各种操作挑战。受益于:

    • 负载可达 1,300 kg,臂展可达 3,900 mm
    • 直接与人类合作的协作机器人
    • 净室、干燥室等专用机器人
    • 紧凑型设计,具有更优秀的性能
    • 高性能,低能耗
    • 轻松集成到现有的生产环境中
  • 新一代机器人控制器:紧凑、高质量、低能耗

    每个 KR C5 控制器设计紧凑且功能强大。KR C5 控制器的其他优势:

    • 易于集成和安装
    • 灵活安装位置
    • 高能效
    • 广泛的控制选项
    • 扩展选项
  • KUKA smartPAD:配有触摸显示屏的符合人体工学手持编程器

    KUKA smartPAD 令人印象深刻,是一款通用且易于使用的手持编程器。更多优势:

    • 配备符合人体工学 6D 鼠标的简易机器人
    • 坚固耐用,适用于严苛的工业环境
    • 符合人体工学设计,操作舒适
    • 维修时可进行简单的数据传输
  • 您附近的系统合作伙伴

    KUKA 系统合作伙伴在机器人技术和编程方面拥有专业知识,并了解您的产业他们为您提供:

    • 技术可行性验证
    • 一站式系统,包括机器人、抓手、控制器和软件
    • 人员培训
    • 投入运行帮助
    • 服务

     

    如果您有任何疑问或问题,KUKA 服务部门可全天候 24 小时为您答疑解惑。