重型和大体积工件的制造工艺
KUKA 的全新 KR FORTEC ultra 系列包含五种机器人变型,各适用于特定的应用。例如,KR 800 在搬运重达 800 千克的货物时表现最为出色。KR 480 的两种变型的工作范围则可达 3,700 毫米。此外,KR 640 和 KR 560 变型的最大允许质量惯性矩再次显著增加,为特别突出的抓手提供高惯性变型。
KR FORTEC ultra 系列机器人为 480 至 800 千克的负载领域带来了全新标准。值得一提的是,这个专为高负载能力和转动惯量而设计的全新系列尤其满足电动汽车领域的新要求。
2023年1月16日
KUKA 的全新 KR FORTEC ultra 系列包含五种机器人变型,各适用于特定的应用。例如,KR 800 在搬运重达 800 千克的货物时表现最为出色。KR 480 的两种变型的工作范围则可达 3,700 毫米。此外,KR 640 和 KR 560 变型的最大允许质量惯性矩再次显著增加,为特别突出的抓手提供高惯性变型。
我们与客户的密切合作造就了全新 KR FORTEC ultra 系列机器人的开发。这是我们对汽车工业不断变化的需求的响应,这些需求包括越来越大的车辆、大型的电动汽车工件或是重型电池。
新型 KR FORTEC ultra 系列机器人较引人注目的是它们的双大臂。这种创新设计能在确保高刚性和精度的同时减轻重量。材料的减轻造就更高的动态性能、最佳的周期时间、更低的能源消耗和更低的二氧化碳排放。
KR FORTEC ultra 是同类产品中“总体拥有成本”较低的机器人。