选择您所在的地点:

位置

更灵活:KR CYBERTECH nano 现在可搭配 KR C5 micro 一起提供

有许多 KUKA 客户已经成功使用 KR CYBERTECH nano 系列中配有中央手腕的机器人,他们希望有一个可以直接从插座供电的系统。来自德国奥格斯堡的自动化专家已作出回应:从 4 月起,新一代 KR CYBERTECH nano 也可以使用小型机器人控制器 KR C5 micro 运行。

2022年1月14日


无论是 PCB 安装、涂漆、粘接、机械加工和抛光、包装,还是气体保护焊:新一代 KR CYBERTECH nano 机器人都能应对多方面的挑战。它的品质还包括优异的轨迹运行精度。到目前为止,它已经与 KR C5 S 规格有着非常理想的配合。从 2022 年 4 月起,KR CYBERTECH nano 也将使用具有六个安装位置KR C5 micro 运行,这非常适合紧凑的工作单元。同时它还可以实现在不使用变压器的情况下运行的机器人。新的组合现在就可以订购!

灵活的、不带变压器的机器人解决方案

对KR CYBERTECH nano 系列机器人有主要需求的行业为电子行业,然而,KR CYBERTECH nano 系列机器人也正日益征服其他行业,例如食品工业。对此,KR CYBERTECH nano 系列同样也有合适的解决方案。“灵活应用于 6 至 10 kg 的低负载级别且不带变压器的机器人解决方案的需求量正在增长。”KUKA 的产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam 说道。“在使用 KR C5 micro 的情况下,普通的 220/230 伏插座就适用于大部分目标应用。这提高了可靠性、节省了精力和费用,例如对本地基础设施进行的必要调整。”
小巧、灵活、智能:KR C5 micro 支持用于工作单元和生产线集成的最新现场总线标准

准确到位

凭借修长的设计和紧凑的接线面板,KR CYBERTECH nano 只需要很小的占地面积,所以也适用于狭小的工作单元。KR C5 micro 自身也变得小巧,这是因为与 KR C4 compact 相比,其结构形式减小了 70%占地面积减少了 50% 以上。其尺寸和仅仅 9 kg 的重量允许多种的安装方式。“KR CYBERTECH nano 适合任意安装位置,如地面、吊顶、墙壁,而且角度可自由选择。”Hollfelder-Asam 表示。“控制器随之移动,并允许各种控制柜、机架和独立的安装位置 – KR C5 micro 最多可有六个不同的安装位置。
修长的设计:该搬运机器人具有同系列机器人中最小的机器人手腕之一 
KR C5 micro 小型机器人控制器与 KR CYBERTECH nano 系列的组合开辟了更多的灵活性

节省大量能源,舍弃少量性能

KR C5 micro 具有优化节能的调节器设计 – 在节能模式下,其能耗比 KR C4 compact 降低了 50% 以上。对客户来说,KR CYBERTECH nano 从老一代机型转换到新一代机型很容易,因为孔型、占地面积、法兰和轴上的安装位置都保持不变。Markus Hollfelder-Asam 强调,改用较小的控制器后,在机器人指标参数、轴速和加速度方面会有细微的差别。“但是,在 KR CYBERTECH nano 的大量应用中,我们看到 KR C5 micro 在应用终端的性能只有略微的降低。”Hollfelder-Asam 说道。“KR C4 compact 上的上一代控制器所能做的一切,新的组合都能实现,甚至可以做得更多,因此在广泛的应用中非常具有吸引力。”

“这正是市场所要求的”

只有对那些已经以高性能运行并想充分利用动态模式的客户,才建议他们继续使用与 KR C5 S 规格的组合。从 2022 年 1 月 15 日开始可预购 KR C5 micro 和 KR CYBERTECH nano 的组合。Markus Hollfelder-Asam 强调说:“这种组合正是市场所要求的。它有许多优点,可以非常合理地纳入有限的安装空间,并具有更大的灵活性。”