![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/header-moulins-bourgeois-palettierung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=A00F96F830A5CECEE178B480D84E9AA8)
KUKA paletleme robotları aile değirmeninin başarısını garanti altına alıyor
Fransa'da bir un çuvalının sahip olabileceği maksimum ağırlık 40 kg'dan 25 kg'a düşürülmesi Moulins Bourgeois aile değirmeninin teslimat kapasitesinin sınırına gelmesine neden olmuştur. Çünkü aynı teslimat kapsamında yaklaşık iki kat daha fazla un çuvalının paketlenmesi, taşınması ve yüklenmesi gerekmekteydi. Bu nedenle şirket, KUKA robotlarıyla otomatik paletlemeye geçmeye karar verdi ve başarılı oldu.
Bourgeois adı, 1895'ten beri en yüksek kalitede unu temsil etmektedir. “Dört nesildir bağımsız bir değirmen işletmesi olarak çalışıyoruz”, diye açıklıyor Genel Müdür Julien Bourgeois. “Tahıllarımızı, şarap üreticilerinin üzüm çeşitlerini seçtiği gibi özenle seçiyoruz.” Şirket merkezi 80 yıldır Paris'in 80 kilometre doğusundaki Verdelot'ta bulunuyor. Şirket istikrarlı bir şekilde büyümesine rağmen, Moulins Bourgeois hala bir aile değirmeni olarak tanımlanıyor. Ve her ne kadar sadece Fransız tahılları işlense ve şirket, temel hedef grubu olarak fırıncıları görse de, uzun zamandır dünyanın her yerine teslimat yapılıyor. Moulins Bourgeois'un geleneksel yöntemlerle ekilen ve organik unu, diğer ülkelerin yanı sıra Almanya, Norveç, Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve Brezilya'ya da ihraç edilmektedir.
Kriz yönetimi
Bourgeois ailesi 2010’lu yıllarda iki büyük zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalmıştır. 28 Haziran 2010'da kontrol kabininde ısı birikmesi sonucunda yangın çıkmış ve şirketin Verdelot'taki ana değirmeni kül olmuştur. Çalışmalar, kiralık değirmenlerde devam ettirilmiştir. Şirket buna paralel olarak, 18 ay içinde daha kapsamlı hijyen önlemlerine ve neredeyse iki kat üretim kapasitesine sahip yeni bir değirmen inşa ettirmiştir.
Çalışanlar için iyi, değirmen için zorlu
Yeni değirmenle her şey iyi başlamıştı, ama kısa bir süre sonra yeni bir düzenleme un üreticilerini yeni bir zorlukla karşı karşıya bırakmıştı. Sosyal sigorta Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) ve meslek birliği Association Nationale de la Meunerie (ANM), değirmen çalışanları üzerindeki fiziksel yükün azaltılması için un çuvallarının maksimum 25 kg ağırlığında olması gerektiğini açıklayan bir düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu durum, dördüncü kuşakta aile şirketini yöneten Julien ve David Bourgeois’un yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymasına neden olmuştu.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/small_moulins-bourgeois-familienmuehle.jpg?rev=-1&w=1400&hash=2C880305C2EB9A953AE2360EC7D68537)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/large_moulins-bourgeois-verdelot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=679320D6D5061239CF265D04E2847769)
Zorlu fiziksel çalışmadan tam otomatik dağıtım merkezine
“40 kg'dan 25 kg'lık un çuvallarına geçmek zorunda kaldık”, diye belirtiyor Julien Bourgeois. “Bu, çalışanlarımız için iyi bir haberdi çünkü ağır fiziksel çalışma azalmış oldu. Fakat biz, günlük olarak kamyonlarımıza yüklediğimiz 7.000 adet çuval sayısını neredeyse iki katına çıkarmak zorundaydık. Bu tamamen imkansızdı.” Un çuvallarının paletlenmesinden ve yüklenmesinden altı çalışan sorumluydu. Bu zor fiziksel çalışmanın hızlandırılması mümkün değildi.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/small_moulins-bourgeois-mehl.jpg?rev=-1&w=1400&hash=2932EAA33E6B2E13F28D522D5B4A5DF1)
Otomatik “üretimden kamyona” çözümü
Ekibi aşırı çalışmadan korumak ve tüm siparişleri yerine getirmeye devam edebilmek için şirket, tam otomatik dağıtım merkezine yatırım yapmaya karar vermiştir. 2014 yılında beş KUKA paletleme robotunu dahil eden %100 otomatik “üretimden kamyona” çözümü için yeşil ışık yakılmıştır. Otomatik paletlemeli yeni dağıtım merkezi Eylül 2015 tarihinde açılmıştır. Bu tarihten beri tüm sipariş işlemlerinden, yani palet boşaltma ve doğru taşıma bandına yüklemeden iki adet KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC PA) ve üç adet KR 300-2 PA robot sorumludur. Çalışanlar ise işlerine devam etmişlerdir. Şu an yükleme kademesinde her çuvalın doğru kamyona ulaşmasını ve orada güvenli bir şekilde istiflenmesini kontrol ediyorlar.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/quote-julien-bourgeois.jpg?rev=-1&w=250&hash=8FD488C48C45A498993B80493C002B0C)
KUKA hedeflerimizin ne olduğunu anladı ve hangi çözümlere ihtiyacımız olduğunu biliyordu. KUKA robotları ve entegratör AB Process sayesinde hedeflerimize tam olarak ulaştık.
Otomatik paletleme: Gelecek odaklı ekip çalışması
Otomasyon projesinde intralojistik uygulamalarında Viastore Systems kullanılmıştır ve entegratör de AB Process’dir. AB Process'in kurucusu ve Genel Müdürlerinden biri olan Christophe Abjean, yeni dağıtım merkezinin kendisi için neyin özel olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: “Sipariş hazırlık işlemleri %100 otomatik gerçekleşir; paletlerin depoya gelmesinden çuvalların kamyonlara taşınmasına kadar. KUKA'nın beş paletleme robotu tüm sipariş sürecini güvenilir ve olağanüstü bir hızla gerçekleştiriyor. Sistem saatte 2.000 çuval işleme kapasitesine sahip.” Çuvallanmış ürünler, teslimat yoluna uygun sırayla kamyona dizilir.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/small_moulins-bourgeois-kr-quantec-pa.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D2433626FDA1A4AA80E9991D9F3EC111)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/large_moulins-bourgeois-kr-300-pa.jpg?rev=-1&w=1900&hash=D46D7F12D89596617F660F452CC6F1AA)
Rüya takımı: İki KUKA paletleme robotunun avantajları
İki KR 180 R3200 PA robotun, çuvalları taşıma bandına yerleştirmek için yerden tasarruf sağlayan, manevra kabiliyeti yüksek çözümler olduğu görülmüştür. Her robot saatte 100 torba paletleyebilir. KR 300-2 PA paletleyici ise tek seferde beş çuval un alabiliyor ve böylelikle saatte 550 çuval kadar taşıyabiliyor. KUKA bu robot türünü özellikle ağır yüklerle yüksek hızlı görevler için geliştirmiştir. 300 kg'a kadar kolayca ve hassas bir şekilde paletlemekte ve çerçeveleri sayesinde farklı yüksekliklerde görevlere göre esnek bir şekilde ayarlanabilmektedir. KUKA Fransa, Benelüks ülkeleri ve Mağrip Genel Müdürü Emmanuel Bergerot şu sonuca varıyor: “Moulins Bourgeois'deki otomasyon, hem robotik mekaniği hem de onları kontrol eden yazılımı kapsayan teknik yeniliklere yönelik sürekli çabaların sonucudur. Bu sistem aşırı zorlu ama aynı zamanda verimli bir lojistik sürecin hizmetinde.”
Paletleme söz konusu olduğunda her zamankinden daha hızlı, daha başarılı ve daha fazlası
Dağıtım merkezi yüksek beklentileri tam olarak karşılamıştır. Artık siparişin kabulü ile teslimatı arasında 24 saatten az bir süre bulunmaktadır. Bu, popüler Moulins Bourgeois ununu müşteriler için daha da çekici hale getirmektedir. Aile şirketi her gün 170 tona kadar un teslim etmektedir. Yıllık ciro 2015'te 40 milyon Euro'dan 2020'de 50 milyon Euro'ya yükselmiştir. Bourgeois kardeşler 150 mutlu çalışana ve Avrupa'nın en verimli ve modern un üretim tesislerinden birine sahip olmaktan son derece mutlular.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/moulins-bourgeois/small_moulins-bourgeois-palettierung.jpg?rev=-1&w=1400&hash=ECB0399AD7F7121EF1A65A9ED5D47281)
“Şirket olarak büyüdük”
“Değişim sayesinde %60 oranında daha fazla un çuvalı yüklemeyi ve çalışanlarımızın kas-iskelet sistemi rahatsızlığı ve yaralanma riskini azaltmayı başardık”, diye açıklıyor Julien Bourgeois mutlu bir şekilde. “Şirket olarak büyüdük, çok daha fazla talep var ve bu nedenle doğal olarak eskisinden daha fazla çalışanımız var.”
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)