用于制作法式长棍面包、曲奇饼干和面饼的法国面粉
Bourgeois - 伯爵面粉自 1895 年以来一直是高品质面粉的代名词。总经理 Julien Bourgeois 解释说:“我们
作为独立的石磨面粉制造商,历经四代传承。
就像葡萄酒农挑选葡萄品种那样,我们同样也对谷物品种精挑细选。”80 年以来,公司总部一直设在巴黎以东 80 公里的 Verdelot(佛德洛镇)。虽然公司正在稳步发展,但
Moulins Bourgeois 一如既往仍将自己定义为“家族制粉厂”。虽然公司
只加工法国出产的谷物,并且将手工面包坊视为其核心目标群体,但是它早已把高品质面粉销往全世界各地。Moulins Bourgeois 的传统种植面粉和有机面粉主要出口到德国、挪威、埃及、沙特阿拉伯、中国和巴西。
Bourgeois 战胜危机
在这十年里,Bourgeois 家族经历了两大挑战。2010 年 6 月 28 日,配电箱内热量积聚引发了一场火灾,大火烧毁了该公司设在 Verdelot 的总制粉厂。公司只能坚持租用的制粉厂来继续运营。与此同时,Bourgeois 家族在 18 个月内又重建一座制粉厂,并且卫生预防措施得到改善,生产能力也提高到原来的两倍左右。
梦之队:两台 KUKA 码垛机器人的诸多优势
事实证明,两台 KR 180 R3200 PA 是一个节省空间、并且灵活的解决方案,可以将一袋袋面粉袋放到传送带上。每个机器人每小时可以码放 100 袋面粉。另一方面,KR 300-2 PA 码垛机器人一次可拾取 5 袋面粉,因此每小时最多可以运送 550 袋面粉。KUKA 专门为要求高速完成的高负载作业开发了这一类机器人。它可以毫不费力地、轻柔地码放重达 300 kg 的货物,并且由于采用不同高度的安装支架,它们可以灵活地适应各种任务。KUKA 旗下法国、比荷卢三国和马格里布地区的总经理 Emmanuel Bergerot 得出以下结论:“Moulins Bourgeois 公司的自动化是在机器人机械装置及其控制软件上坚持不懈进行技术创新的结果。这个系统专为要求严苛且高效的物流提供服务。”
“作为一家企业,经济效益在不断增长”
Julien Bourgeois 脸上露出欣慰的笑容,表示:“通过转型,我们成功地多装了 60% 袋面粉,并降低了员工患肌肉骨骼疾病和受伤的风险。”“作为一家企业,我们不断发展,市场需求比以前大了很多,因此员工的总人数更上了一个台阶。”