Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Cadena de montaje 4.0: gracias al robot de paletizado de KUKA
Un sistema de paletizado totalmente automático, en el que un KR QUANTEC PA de KUKA apila las cajas, garantizando la satisfacción de una empresa australiana de productos de cuidado personal. El paletizador ayuda a los empleados de forma eficiente y segura con el trabajo físico pesado, incansablemente y a una velocidad constante. El sistema fue instalado por el socio de sistemas de KUKA, Scott.
La celda de paletizado de KUKA apila las cajas de forma completamente automática
Caja a caja, pila a pila: En un fabricante australiano de productos de cuidado personal, el apilamiento de los bienes de producción se lleva a cabo mediante un sistema completamente automático implementado por el socio de sistemas de KUKA, Scott. La solución: En una célula de automatización doble, un KR QUANTEC PA de KUKA apila literalmente las cajas grandes en la cinta transportadora. El cliente no solo se beneficia de una gran fiabilidad y eficiencia, sino que también aumenta la seguridad de sus empleados in situ gracias al apilamiento.
Apilamiento completamente automático con la celda de paletizado
Separado de los empleados de la fábrica por una valla de seguridad, el paletizador coge una caja tras otra del sistema de transporte y las apila con un patrón específico en el palet previamente preparado. Cuando está completamente apilado, el dispositivo de seguridad en la parte trasera del sistema de paletizado se levanta para que el operador pueda retirar la pila terminada. Mientras tanto, el robot sigue apilado en la segunda celda de al lado. Gracias al sistema inteligente de doble celda no hay interrupción en la línea de producción y los sistemas de seguridad existentes permiten a los empleados del almacén acceder a la celda cuando no está en uso.
Socio fiable para el robot y el sistema de paletizado
KUKA ha sido un socio consolidado para el integrador de robots Scott durante muchos años. Una razón de ello: la disponibilidad rápida y global de los robots. Scott solo necesitó 14 semanas desde el primer contacto hasta la entrega de la celda de paletizado terminada. "La flexibilidad de KUKA en el enfoque y el rápido procesamiento con este proyecto fue un factor clave en la selección de KUKA como socio de robótica", comenta Simon Parker, Scott Industrial Automation Sales Manager. La máquina seleccionada por KUKA permitió a Scott proporcionar al cliente una celda de paletizado compacta con un diseño sencillo y, al mismo tiempo, rentable.
El KR QUANTEC ofrece versatilidad de apilamiento
El KR QUANTEC PA de KUKA es la solución óptima completamente automática para el sistema «final de la cadena» de paletizado y apilado. El cliente buscaba una manera de automatizar completamente el apilamiento manual, reducir los costes del trabajo y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad de los empleados. "El cliente necesitaba un sistema de paletizado compacto con robots que pudiera ser implementado rápidamente y con muy poco impacto en las líneas de producción existentes. La clave era una celda de paletizado donde se podía retirar un palet completamente apilado sin detener la producción", afirma Simon Parker. Scott desarrolló una solución de automatización flexible que no solo apila diferentes cajas de forma completamente automática, sino que también permite un acceso seguro a la celda de paletizado para retirar los palets apilados sin interrumpir el proceso.
El sistema de paletizado de KUKA como solución económica
Scott también pudo satisfacer otro requisito del cliente: un sistema modular de paletizado que solo ocupa una pequeña cantidad de espacio en la nave de producción. Gracias a su tamaño compacto, a su fina base y al bajo contorno perturbador del KR QUANTEC PA, la celda de paletizado ocupa muy poco espacio en la producción; en cambio, el alto rendimiento de trabajo es impresionante: El robot de KUKA puede manejar hasta 30 cajas apiladas diferentes por minuto a una altura máxima de apilamiento de 2,40 metros.
Máxima productividad sin pausas
El sistema automático de paletizado también garantiza que las cajas apiladas una encima de otra se coloquen uniformemente, de modo que no se caigan productos o se introduzcan palets torcidos. Además, la celda de paletizado funciona a una velocidad constante, sin interrupción ni pausa. En este caso, el cliente está muy satisfecho con el sistema ofrecido por Scott y KUKA. Se cumplieron plenamente los requisitos: bajos costes de producción, manejo fiable de diferentes cajas apiladas y más seguridad para los empleados.