Auf dem Weg in eine neue Ära der intuitiven, schnellen und leistungsstarken Automatisierung für alle stellt KUKA auf der digitalen Hannover Messe erste Elemente als Vorschau auf das zukünftige Betriebssystem iiQKA.OS vor. Das Betriebssystem wird die Basis eines ganzen Ecosystems sein, Zugang zu Programmen, Apps, Services oder Zubehör bieten und einfach zu installieren, zu bedienen und zu erweitern sein. Für Newcomer und alle, die Automatisierungsexperten werden wollen – oder es bereits sind.
Roboterbasierte Automatisierung für alle einfach verfügbar machen
„Automatisierung ist einer der Megatrends unserer Zeit. Deshalb hat sich KUKA im Rahmen der ‚
Mission 2030‘ zum Ziel gesetzt, roboterbasierte Automatisierung für alle einfach verfügbar zu machen“, sagt Dr. Kristina Wagner, Vice President Corporate Research & Director Robot X-perience. Dort setzen das neue Betriebssystem
iiQKA.OS und das
iiQKA Ecosystem an:
Das Betriebssystem basiert auf einer modernen und modularen Software-Architektur, verfügt über intuitive, benutzerfreundliche Funktionen, die über die gesamte User Journey hinweg eingebaut sind – und wird so einen schnellen Einstieg in die Robotik für Anfänger und eine deutliche Verbesserung der Automatisierung für Erfahrene bieten.
Gesamtsystem aus Hard- und Software entscheidet
Für die Benutzerfreundlichkeit eines gesamten Robotersystems ist vor allem die Software wichtiger denn je.
Dazu ist ein Betriebssystem nötig, das intuitiv zu bedienen ist und Zugang zu einem Ökosystem aus Programmen oder Apps, Services und Zubehör anbietet – wie bei iiQKA.OS geplant. Der sensitive Cobot LBR iisy wird der erste seiner Art sein, der ausschließlich mit dem neuen Betriebssystem laufen wird – unterstützt vom iiQKA Ecosystem und in Kombination mit der Robotersteuerung
KR C5 micro und dem neuen
smartPAD pro als Bedieneinheit. KUKA will dabei nicht nur Neueinsteigern den Zugang zur Robotik erleichtern, son-dern auch die bestehende Kundenbasis weiterentwickeln. Das langfristige Ziel: Jedes KUKA Produkt soll in den kommenden Jahren mit dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS ausgestattet sein – ein langfristig angelegtes Projekt, in dem die ersten Schritte getan sind.
Netzwerk aus Partnern und Entwicklern
In den kommenden Jahren soll das iiQKA Ecosystem zu einem Netzwerk aus Partnern und Entwicklern werden, die Hard- und Software bereitstellen – beispielsweise eine Auswahl an Greifern, Kamerasystemen zur optischen Erkennung, Sicherheitssensorik oder anwendungsspezifische Programme.
Das zeigen bereits heute die ersten Keystone Partner des iiQKA Ecosystems: SCHUNK, SICK und Roboception. Eine wichtige Rolle spielen dabei offene und standardisierte Schnittstellen, die es Partnern und Entwicklern ermöglichen, solche Hard- und Software-Erweiterungen auf einfachem Weg bereitzustellen. Endkunden und Integratoren profitieren davon, indem sie schnell und einfach die passende Kombination aus KUKA Produkt und Erweiterung für ihre jeweilige Applikation erhalten.
So wird das Ökosystem in den kommenden Jahren Funktionalitäten und Dienstleistungen anbieten, die das KUKA Portfolio flexibler und leistungsfähiger machen und es in die Lage versetzen, sich schnell an wechselnde Marktanforderungen anzupassen.
Intelligente Lösungen für mehr Benutzerfreundlichkeit
Aufbauend auf einem Linux-Kernel wird die gesamte Architektur des neuen Betriebssystems auf schnelle Entwicklung und höchste Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sein: iiQKA.OS stellt Updates und Upgrades schnell bereit, so dass im Laufe der Zeit mehr Funktionen hinzukommen werden. Das neue OS wird auch die bisherige KUKA Robot Language (KRL) unterstützen.
So können bestehende Kunden, die über Know-how mit der KUKA.SystemSoftware verfügen, in den kommenden Jahren reibungslos auf iiQKA.OS migrieren und Workflows und Codes weiterhin nutzen.