Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Der LBR Med unterstützt bei Bewegungen zur Reha

„Robotik ist im Gesundheitswesen heute unverzichtbar“

Dass KUKA zu den großen Playern bei der Herstellung von Robotern für die Industrie gehört, ist weithin bekannt. Doch auch im Bereich der Robotik für die Integration in Medizinprodukte hat sich KUKA in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer etablierten Kraft auf dem Markt entwickelt. Im Interview beschreibt Axel Weber, VP Business Unit Medical Robotics bei KUKA, die aktuellen Trends und Herausforderungen der Medizinrobotik.


Jonas Micheler
31. Jänner 2024
Technology
Lesezeit: 2 Min.

Axel, für diejenigen, die sich mit KUKA Robotik im Gesundheitswesen noch nicht befasst haben – kannst du bitte kurz auf die Rolle von KUKA eingehen und erklären, wie Robotik die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung verbessert?

Axel Weber: KUKA ist ein führender Anbieter von Roboterkomponenten für Medizinprodukte. Wir bei KUKA adaptieren industriell bewährte Robotertechnologie, die von Medizintechnikunternehmen in ihre Produkte integriert wird. Ein herausragendes Produkt in diesem Bereich ist der LBR Med. Medizinprodukte, in denen der LBR Med zum Einsatz kommt, können vielfältige Aufgaben im Gesundheitsbereich erfüllen. Der feinfühlige, siebenachsige Leichtbauroboter lässt sich flexibel und einfach in Medizinprodukte für verschiedene medizinische Tätigkeiten integrieren.

Mit seiner reaktionsschnellen Sensorik, umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen und hygieneoptimierten Oberflächen ist der LBR Med für Anwendungen in der Medizintechnik bestens geeignet.

Axel Weber, VP Business Unit Medical Robotics bei KUKA

Darüber hinaus erleichtert und beschleunigt die Roboterkomponente den Medizinprodukteherstellern die Produktentwicklung und -zulassung, denn der LBR Med ist nach dem international anerkannten CB-Schema zertifiziert. Neben dem LBR Med bietet KUKA auch Roboter mit hohen Traglasten zum Transport von schweren medizinischen Geräten an. Unsere Roboter werden in der Strahlentherapie für punktgenaue Tumorbehandlungen eingesetzt. Außerdem finden Sie sie in Angiographiesystemen zur Aufnahme von Röntgenbildern.

Medizinprodukte, in denen der LBR Med zum Einsatz kommt, können vielfältige Aufgaben im Gesundheitsbereich erfüllen, zum Beispiel Ultraschall-Scans.
Hat KUKA weitere innovative Produkte in der Pipeline, über die du sprechen kannst?
Axel Weber: Auf der Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Robotik im Gesundheitswesen bietet unser Team Medizinprodukteherstellern die Technik und das Know-how, um sie auf ihrem Weg zur Marktreife zu unterstützen. Mit einer eigenen F&E-Abteilung für den medizinischen Bereich entwickeln wir kontinuierlich unsere Robotik sowie die zugehörigen Softwarelösungen weiter. Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Robotertechnologie schnell weiter und wir suchen nach neuen Technologien für die nächsten Generationen unserer Roboter, um die Funktionalität zu erhöhen und uns noch besser an die Anwendungen unserer Kunden anzupassen. Außerdem müssen wir uns dem Kostendruck im Gesundheitssystem stellen und dafür sorgen, dass die Robotertechnologie erschwinglich ist.

Welchen Trend erkennst du in der Medizinrobotik? Welche Vorteile und welchen Nutzen kann sie bieten?
Axel Weber: Die Robotik ist im Gesundheitswesen angekommen und heute unverzichtbar. Das gilt von der Diagnostik über chirurgische Eingriffe am Patienten bis hin zur Therapie. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Biopsien bei Hirntumoren, teleoperative Ultraschalluntersuchungen oder die Rehabilitation nach Unfällen oder Schlaganfällen. Der Einsatz von Robotik ist jedoch noch kein Standard in der Pflege. Mehrere Medizintechnikunternehmen bieten Robotiklösungen an und der Druck, in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu sein, ist groß. Daher müssen sich die Unternehmen auf die medizinische Anwendung konzentrieren und nicht darauf, eine Roboterlösung von Grund auf zu entwickeln, was hohe Kosten und einen hohen Ressourcenbedarf zur Folge hätte. Um schnell auf den Markt zu kommen und überzeugende Lösungen anbieten zu können, müssen sie mit einem Anbieter zusammenarbeiten, der ihnen passende Robotik und die notwendigen Schnittstellen für Ihre Anwendung bietet.
Der Einsatz von Robotik und KI im Gesundheitswesen hat viele Vorteile. Viele medizinische Einrichtungen sind mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert, der sich negativ auf die Qualität der Diagnose und Behandlung ihrer Patienten auswirken kann. Roboter sind nicht nur in der Lage, die Qualität von Behandlungen, die höchste Präzision und innovative Technologie erfordern, zu verbessern, sie sind auch ausdauernder als Menschen und werden nicht müde. Sie können die Ärzte auch von monotonen oder körperlich anstrengenden Aufgaben entlasten. Auf diese Weise können sich menschliche Ärzte oder Pflegekräfte auf andere Aufgaben bei der Behandlung des Patienten konzentrieren, die ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

 
Roboterbasierte medizinische Geräte sind in der Lage, die Qualität der Behandlung zu verbessern.
Gibt es aktuelle Herausforderungen im Bereich der Medizinrobotik?
Axel Weber: Eine aktuelle Herausforderung im Bereich der Medizinrobotik ist der zunehmende Kostendruck in den globalen Gesundheitssystemen. Viele roboterbasierte Systeme für Diagnostik und Therapie erfordern hohe Investitionen, um zur Marktreife gebracht zu werden. Hinzu kommen die regulatorischen Rahmenbedingungen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Medizintechnikunternehmen können sich nicht darauf konzentrieren, eine Robotiklösung für eine Anwendung zu bauen. Eine robotische Plattform muss mehrere Anwendungen bedienen können – was einerseits mehr generische Robotertechnologien und andererseits wirklich stark spezialisierte Varianten dieser Technologien erfordert.
Wohin wird sich die medizinische Robotik in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
Axel Weber: Insbesondere die Kombination von medizinischer Robotik mit KI wird schrittweise autonomere Lösungen zur Verbesserung der Patientenbehandlung hervorbringen. Außerdem wird die Robotik im Gesundheitswesen immer mehr zur Massenware werden. Dies wird zu einem Vorstoß in Bereiche führen, in denen Robotik zwar dringend benötigt wird, derzeit aber noch eine geringe Bedeutung hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Altenpflege.
In der Rehabilitation ist Robotik bereits im Einsatz. Großes Potenzial birgt auch der Bereich der Altenpflege.

Gebündelte Kompetenz für die Automatisierung in der Medizinbranche

KUKA Roboter in der Medizintechnik

Hier schreibt:
Jonas Micheler

Global Content Marketing Manager


Mehr über Jonas Micheler
Nächster Artikel

Das könnte Sie auch interessieren