Choisissez votre emplacement:

Pays

"La robotique est indispensable aujourd'hui dans les soins de santé."

KUKA est l'un des principaux acteurs dans le domaine de la fabrication de robots pour l'industrie. Cependant, au cours des deux dernières décennies, KUKA s'est également imposé sur le marché dans le domaine de la robotique destinée à être intégrée dans des produits médicaux. Dans cette interview, Axel Weber, VP Business Unit Medical Robotics chez KUKA, décrit les tendances et les défis actuels dans le domaine de la robotique médicale.


Jonas Micheler
31 janvier 2024
Technology
Durée de lecture : 2 minutes
Axel, pour ceux qui ne connaissent pas encore la robotique KUKA dans le domaine de la santé, pouvez-vous nous présenter brièvement le rôle de KUKA et nous expliquer comment la robotique améliore les résultats dans le domaine de la santé ?
Axel Weber : KUKA est l'un des principaux fournisseurs de composants robotiques pour les dispositifs médicaux. Chez KUKA, nous adaptons la technologie robotique éprouvée industriellement que les entreprises de technologie médicale intègrent dans leurs produits. Un produit remarquable dans ce domaine est le LBR Med. Les produits médicaux dans lesquels le LBR Med est utilisé peuvent remplir les tâches les plus diverses dans le secteur des soins de santé. Ce robot léger, sensible et à sept axes, peut être intégré de manière flexible et facile dans des appareils médicaux pour diverses activités médicales.

Avec ses capteurs réactifs, ses mesures de sécurité étendues et ses surfaces à l'hygiène optimisée, le LBR Med convient parfaitement aux applications dans le domaine médical.

Axel Weber, VP Business Unit Medical Robotics chez KUKA
Le robot simplifie et accélère le développement et l'approbation des produits pour les fabricants d'appareils médicaux, car le LBR Med est certifié selon le schéma CB reconnu à l'échelle internationale. Outre le LBR Med, KUKA propose également des robots avec une charge utile élevée pour le transport d'équipements médicaux lourds. Nos robots sont utilisés en radiothérapie pour le traitement précis des tumeurs. Ils sont également utilisés dans les systèmes d'angiographie pour la prise d'images radiographiques.
Les dispositifs médicaux dans lesquels le LBR Med est utilisé peuvent effectuer une variété de tâches dans le secteur des soins de santé comme les échographies.
La société KUKA a-t-elle d'autres produits innovants en préparation dont vous pourriez parler ?
Axel Weber : Avec plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la robotique médicale, notre équipe fournit aux fabricants d'appareils médicaux la technologie et l'expertise nécessaires pour les aider à se lancer sur le marché. Avec un département R&D dédié au secteur médical, nous développons en permanence nos solutions robotiques et logicielles associées.
Néanmoins, la technologie robotique évolue rapidement et nous recherchons de nouvelles technologies pour les prochaines générations de nos robots afin d'accroître les fonctionnalités et de nous adapter encore mieux aux applications de nos clients. Nous devons également faire face à la pression des coûts dans le système de santé et veiller à ce que la technologie robotique soit abordable.

Quelle tendance reconnaissez-vous dans la robotique médicale ? Quels sont les avantages et les bénéfices qu'elle peut offrir ?
Axel Weber : La robotique est arrivée dans le secteur des soins de santé et est désormais indispensable. Cela s'applique à tous les domaines, du diagnostic à la thérapie, en passant par les interventions chirurgicales sur les patients. Les applications possibles sont nombreuses : biopsies de tumeurs cérébrales, examens échographiques téléopérés ou rééducation après un accident ou une attaque cérébrale. Cependant, l'utilisation de la robotique n'est pas encore la norme en matière de soins. Plusieurs entreprises de technologie médicale proposent des solutions robotiques et la pression pour être compétitif dans ce domaine est grande. Les entreprises doivent donc se concentrer sur l'application médicale et non sur le développement d'une solution robotique à partir de zéro, ce qui entraînerait des coûts et des besoins en ressources élevés. Pour arriver rapidement sur le marché et proposer des solutions convaincantes, elles doivent travailler avec un fournisseur qui peut leur offrir la robotique adéquate et les interfaces nécessaires à leur application.

L'utilisation de la robotique et de l'IA dans les soins de santé présente de nombreux avantages. De nombreux établissements médicaux sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité du diagnostic et du traitement de leurs patients. Les robots sont non seulement capables d'améliorer la qualité des traitements qui requièrent la plus grande précision et une technologie innovante, mais ils sont aussi plus persévérants que les humains et ne se fatiguent pas. Ils peuvent également soulager les médecins des tâches monotones ou physiquement exigeantes. Ainsi, les médecins ou les infirmières peuvent se concentrer sur d'autres traitements.


Les dispositifs médicaux robotisés sont capables d'améliorer la qualité du traitement.
Existe-t-il des défis actuels dans le domaine de la robotique médicale ?
Axel Weber : L'un des défis actuels dans le domaine de la robotique médicale est la pression croissante des coûts dans les systèmes de santé mondiaux. De nombreux systèmes robotisés de diagnostic et de thérapie nécessitent des niveaux d'investissement élevés pour arriver à maturité sur le marché. À cela s'ajoute le cadre réglementaire, qui varie d'un pays à l'autre. Les entreprises de technologie médicale ne peuvent pas se concentrer sur la construction d'une solution robotique pour une seule application. Une plateforme robotique doit pouvoir servir plusieurs applications, ce qui nécessite des technologies robotiques plus génériques, d'une part, et des variantes vraiment très spécialisées de ces technologies, d'autre part.
Comment la robotique médicale va-t-elle évoluer au cours des dix prochaines années ?
Axel Weber : En particulier, la combinaison de la robotique médicale et de l'IA produira progressivement des solutions plus autonomes pour améliorer le traitement des patients. En outre, la robotique dans le secteur des soins de santé deviendra de plus en plus un produit de base. Cela entraînera une poussée dans des domaines où la robotique est nécessaire de toute urgence, mais où elle n'a encore que peu d'importance. Le domaine des soins gériatriques en est un bon exemple.
La robotique est déjà utilisée dans le domaine de la rééducation. Il existe également un grand potentiel dans le domaine des soins gériatriques.

Pooling expertise with a goal towards automating the medical sector

KUKA Medical Robotics

Article suivant