請選擇您的所在位置:

位置

請選擇一種語言:

汽車行業客戶運用 KR C5 換檔加速

節能且適應未來發展的 KR C5 機器人控制器深受汽車行業客戶的歡迎。BMW 的大批訂單說明了:新一代 KUKA 控制器在此備受信賴。廣泛的初步試驗證明了 KR C5 的出色性能,給人留下深刻印象。 

2021年8月23日


KR C5 機器人控制器上市近一年,大受歡迎,這特別歸功於其能源效率和總擁有成本 (TCO) 的降低。與前款控制器相比,KR C5 最多可降低 15% 的機器人控制系統耗能。此外,自身可靠耐用的硬體以及可輕鬆升級到新一代控制器的 Functional Twin(功能相似性)確保了總擁有成本 (TCO) 得以降低,並且保持生產的可持續性

由此 KUKA 將在 2022 年初之前為丁戈爾芬的 BMW 公司供應大約 250 台控制器。「目前正在開發 5 系 BMW G60 的下一代產品,預計將於 2023 年秋季推出。KR C5 智慧型機器人控制器將用於車門和閥門區域並且為生產提供支援」,KUKA 的 BMW 大客戶經理 Sabrina Majovsky 說道。 

KR C5 機器人控制器 

未來生產的核心部分

適應未來發展與經濟實惠兼得

開始這份巴伐利亞州的訂單之前,我們進行了廣泛詳盡的初步試驗,自 2020 年 7 月起隨著樣機的推出就已經現場開展這些試驗了。「對我們來說,將生產提升到一個新的水準尤為重要。我們非常重視運用最新技術,所以很早就決定將全新的 KUKA 機器人控制器投入使用」,BMW 機器人系統技術負責人 Markus Lehmann 在解釋這一決策時說道。KR C5 相對它的前身 KR C4 擁有更少的硬體元件。高度整合的控制模組可快速更換,這最大限度地減少生產線發生故障時的停機時間。另一個亮點:KR C5 未來也可使用雲端服務以及 iiQKA,即全新的 KUKA 機器人作業系統。

最重要的是控制器的能源效率令客戶讚歎稱道。KUKA 新一代控制器產品組合經理 Andreas Knöpfle 用數位衡量這一優勢:「如果用一台 KR C5 代替 KR C4 控制器,一個機器人系統最多可降低 15% 的耗能。」

Functional Twin(功能相似):易於整合、快速試運轉和訓練成本最小化

這家巴伐利亞汽車製造商將 KR C5 用作上一代 KR C4 的擴展,上一代繼續用於車身車間的其他站點。一個優勢:兩個控制器版本可為使用者提供相同的功能和相同的操作方案。從而大大降低例如 BMW 等客戶的訓練成本。 

因為我們已經用 C4 工作很長時間了,所以憑藉所謂的 Functional Twins,我們降低了轉換成本。這是選擇 KR C5 的一個重要標準

Daniel Celic,BMW 機器人技術負責人

控制器的持續深入發展

除了 BMW 以外,汽車行業的其他客戶也採用這款新一代機器人控制器。此外,KUKA 已經在為客戶開發更多安裝選項,以便最大限度地提高生產中的應用靈活性。藉由新一代控制器 KR C5,KUKA 追求的目標是説明客戶實施面向未來的可持續性生產。 

你也可能對此有興趣