Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Novos caminhos na empresa de médio porte: Galvânica expande o seu portfólio com a célula de solda
Apoiar clientes de forma mais abrangente, gerar novos pedidos e crescer como empresa: isso a Galvânica Suábia, que pertence ao Grupo Lichtgitter, consegue através de um robô de solda. Isso foi possibilitado pelo parceiro de sistema KUKA, KIWI-Automations GmbH, e a célula de solda compacta da KUKA.
Obter cordões convincentes de modo extremamente rápido por meio de robô de solda
Não é comum uma galvânica soldar peças de aço. A competência principal de galvânicas está na galvanização a quente ou galvanização centrífuga, para proteger componentes de aço contra a corrosão. Mas a Verzinkerei Sulz GmbH de Sulz am Neckar na Floresta Negra ainda tem mais a oferecer com o seu robô de solda e célula. Quem observa o KR CYBERTECH nano no trabalho, não presumiria que este tipo de tarefa aqui é uma inovação. O robô de solda une soberana e precisamente o prisma octogonal com a placa de aço compacta por meio do equipamento de solda. Após 90 segundos dois processos de solda estão concluídos. Um colaborador retira os produtos prontos e os substitui por dois novos. "A qualidade dos cordões de solda é excepcional", comemora Bernd D. Euschen, Diretor da Verzinkerei Sulz, referindo-se à solução robotizada com o robô de solda KR CYBERTECH nano.
Solda automatizada em empresa de médio porte
O robô de solda traz vantagens à Verzinkerei Sulz na obtenção de pedidos de clientes.
Longos trajetos estimulam a produção automatizada
Os módulos de solda, nos quais é usado o KR CYBERTECH nano, destacam-se pela sua utilização versátil e sua capacidade de carga. Trata-se de adaptadores para uma vinculação soldada em vigas de aço, placas de solda ou outros pontos de conexão. Eles são adequados para a construção de suspensões, travessas e outras construções em edifícios e em canteiros de obras. Antigamente, relata Euschen, estes módulos eram fornecidos com cordões de solda com qualidade variável. Subcontratados alternantes eram responsáveis por isso e, por vezes, era soldado manualmente e, outras vezes, com robôs.
A vantagem: qualidade contínua, menos transporte
Para isso, o cliente mandava transportar os componentes para o Leste Europeu por caminhão para fazer a solda. Após a solda, o caminhão transportava os módulos de solda à Verzinkerei Sulz na Floresta Negra, para a galvanização, confecção e expedição. "Assim, o nosso cliente tinha que colocar 40 toneladas na estrada duas vezes por semana", relata Euschen. Ele não ficava nada satisfeito com isso e procurou um novo prestador de serviços para esta tarefa, "preferencialmente nas proximidades". Dessa forma, Euschen e sua equipe tiveram a ideia: "Por que não fazemos isso aqui em Sulz am Neckar?"
Solda automatizada como novidade para a empresa tradicional
Euschen reconhece que esse caminho era incomum para o seu ramo de atividades: "De qualquer forma, não conhecemos outra galvânica na Alemanha, que possua um robô de solda." Mesmo assim, o pedido potencial pareceu interessante e a possibilidade de, no futuro, economizar milhares de quilômetros de transporte e grande quantidade de CO2, era bastante atraente. Assim, Euschen e sua equipe decidiram: "Vamos fazer isso" – para apoiar um bom cliente e, como empresa, focar em um processamento com maior proteção de recursos. Sendo assim, a empresa, que tem uma experiência de cerca de cinco décadas na galvanização, se abriu a um novo desafio.
Integração de um robô de solda na produção
Desde o início ficou claro: esta função deve ser automatizada. Pois atribuir a tarefa planejada a um dos 65 colaboradores da galvânica foi descartada. Na empresa, bem como em toda a região, não há soldadores. Mas Bernd D. Euschen sabia que robôs, entre outros, dominam cada vez mais a solda a laser, a solda por fricção e mistura e a solda com gás de proteção. E para se manter fiel ao princípio dos caminhos curtos, Euschen estava à procura de um integrador especializado nas proximidades. Assim ele conheceu Christoph Welle, o Diretor da KIWI-Automations GmbH, na cidade de Oberkirch em Baden, que surgiu em 2006 de um escritório de engenharia e que é parceiro de sistema da KUKA desde 2016. Christoph Welle e sua equipe imediatamente mostraram grande entusiasmo.
Solda automatizada de chapas, aço inoxidável e outros produtos
"A tarefa era: soldar os diferentes produtos de uma família de produtos completa em um ciclo relativamente elevado com qualidade constante", lembra Christoph Welle. "Nunca se cogitou, que estas quantidades de peças de até 10.000 componentes por mês fossem soldadas manualmente. Outras especificações eram: uma qualidade constante que eu obtenho com o robô, e flexibilidade com dispositivos substituíveis nas máquinas. Concebemos estes dispositivos de tal forma que para diferentes peças de famílias de produtos seja possível mudar rapidamente os dispositivos e escolher o programa. Assim é possível processar um novo produto após curtos tempos de preparação."
Bem integrado na empresa de médio porte e na Industrie 4.0
Bernd D. Euschen complementa: "Nosso requisito à instalação era que ela fosse compacta. Queríamos dar os primeiros passos em direção à solda com robô, aprender com isso e estabelecer um know-how. Para nós também era importante que todas as coisas inerentes à técnica de segurança fossem levadas em consideração." Assim, mostrou-se muito útil que a equipe da KUKA, que era responsável pelo pedido, trouxe junto a expertise em aplicações de solda. Da mesma forma foi valioso o fato do integrador de sistema trabalhar com muitas empresas na indústria de processamento de chapas e por conhecer muito bem o ramo de atividades. Dessa forma, também foi encontrada a solução adequada para a Verzinkerei Sulz e o seu cliente.
Pelo fato de agora também podermos soldar, obtivemos pedidos adicionais de galvanização. Pudemos fortalecer os nossos processos principais.
A menor célula para a solda com o tamanho apropriado
A decisão foi a favor da célula compacta. Ela tem 3.980 mm de comprimento, 2.365 mm de largura e 2.445 mm de altura e oferece grande desempenho com pequeno footprint. Lá é usado um KR CYBERTECH nano. O robô esguio com o raio mínimo de interferência convence com a menor mão central da classe de robô, alta precisão de repetição e grande flexibilidade. Euschen e Welle escolheram como sistema de solda o TPS 400i da Fronius, que apresenta a mesma confiabilidade e capacidade de comunicação. Euschen se mostra satisfeito com a mesa giratória manual como posicionador, sobre a qual se encontram os dispositivos de solda e a unidade de comando do robô KR C4 small size. Através do Software KUKA.Sim foram verificados previamente a colocação dos cordões de solda e os tempos de ciclo. Em seguida, Euschen procurou e encontrou em sua equipe um colaborador para carregar e descarregar a célula, contratou um colaborador com conhecimentos de programação e começamos.
Produtos digitais complementam o robô de solda
O Software KUKA.ArcTech complementa o sistema de robô com comandos intuitivos, menus estruturados e teclas de estado práticas, que possibilitam a solda com gás de proteção simples com alta precisão. Com êxito: "Um processo de solda não leva nem um minuto", comemora Bernd D. Euschen. De acordo com o tipo das placas do pé em aço, Euschen calcula que 5.000 a 10.000 componentes ficam prontos para a galvanização por mês. "Por ano", informa ele, "chegamos perto de seis dígitos."
O balanço após nove meses é bastante positivo: "Calculávamos que levaria 2,5 anos até o retorno do investimento, mas estamos confiantes de que chegaremos a isso já depois de um ano e meio a dois anos.Pelo fato de agora também podermos soldar, obtivemos pedidos adicionais de galvanização. Pudemos fortalecer nossos processos principais."
Cordões de solda perfeitos com investimentos gerenciáveis
Em tempos de escassez de mão de obra qualificada, Euschen acha que a automação é imprescindível para muitas pequenas e médias empresas. Ele encoraja outros empreendedores: "Pode-se dizer claramente: os custos de investimento são gerenciáveis, mas a possibilidade de com isso dar os primeiros passos, construir um know-how e atrair os primeiros bons pedidos de clientes, é muito alta." Também Christoph Welle se mostra satisfeito: "Para nós, como construtor de instalações, este projeto é um projeto-piloto muito bom para mostrar também a outras empresas que o ingresso na automação não precisa ser difícil. Não é preciso ter medo, pois é possível evoluir lentamente, mesmo como pequena empresa."
Ambas as empresas, complementa ele, vivenciaram a KUKA como "parceiro competente e confiável, tanto no tema automação como também no tema qualificação de solda. A equipe nos apoiou muito bem no quesito programação de solda e otimização de solda." Somente assim foi possível que, ao olhar para o robô de solda, você tem a impressão de que aqui sempre foi soldado.
Outras ideias para a automação e digitalização
O pessoal da empresa Verzinkerei Sulz participou da decisão de integrar um robô de solda – pois não foram suprimidos postos de trabalho. Muito pelo contrário. "Contratamos novos colaboradores em função da instalação e do robô de solda, porque estávamos cientes de que precisamos estabelecer um know-how aqui" relata Euschen. "De modo geral os nossos colaboradores observam a solução de automação com interesse e de forma bastante positiva. Eles veem que são trilhados novos caminhos e, consequentemente, a localidade é garantida." O grande cliente, para o qual o robô de solda é usado de forma tão abrangente, prevê novos pedidos. Além disso, outros clientes potenciais também já se manifestaram. Bernd D. Euschen e sua equipe já planejam, junto com a KIWI-Automations, outras soluções de automação com a KUKA.