위치를 선택하십시오:

국가

지속가능한 변혁

경험, 독창성 및 기술은 우리의 미래가 경제적, 생태학적, 사회적으로 계속 발전하는 데 도움을 제공합니다. KUKA의 로봇 및 자동화 솔루션은 경제와 사회의 지속가능한 변혁을 위한 효율적인 방향을 제시하기 때문입니다 #automatically.


Keep on Moving

특히 불확실한 시기에는 유연성을 유지하는 것이 중요합니다. 탄력성을 가지고 변화에 열려 있으며 긍정적인 시각을 갖고 적극적으로 변화를 만들어 나가야 합니다. 우리의 경험은 다음을 보여줍니다: 함께 협력하면 시너지 효과를 누릴 수 있습니다.

125년 넘게 우리는 로봇 및 자동화를 위한 혁신과 솔루션을 통해 삶과 작일 일상을 더 쉽게 만들고 미래를 더 쉽게 만들어 왔습니다. 우리는 변화에 대해 생각하고, 더 나은 방향으로 발전하도록 돕고, 지구를 지속가능한 형태로 유지하는 것을 보장하는 데 적극적으로 기여합니다.

더 나은 미래를 함께 만들어가는 방법 #automatically

전자 폐기물 처리에 사용되는 재활용 로봇

전자소비재 재활용은 순환경제에서 중요한 역할을 하지만 인체 건강에 해로울 수 있습니다. Votechnik은 KUKA 및 KR QUANTEC과 함께 이러한 과제를 해결하는 시스템을 개발했습니다.

식품 팔레타이징: 로봇이 곤충을 적재하다

덴마크에서는 유충 사육과 기술을 결합하여 전 세계 식량 공급을 위한 지속 가능한 솔루션을 개발합니다: ENORM Biofactory에서는 기후 친화적인 단백질 공급원을 생산하기 위해 곤충 상자를 팔레타이징할 때 KUKA Hygienic Oil 로봇의 정밀도를 활용합니다.

우리 회사의 지속 가능성

작업은 우리 자신으로부터 시작됩니다. 글로벌 기업으로서 우리는 막중한 경제적, 생태적, 사회적 책임을 갖고 있습니다. 이것이 바로 우리가 환경, 직원, 고객, 투자자 및 사회에 대한 안목 있는 기업가적 행동으로 세상의 변화에 대응하는 이유입니다. 이런 방식으로 우리는 적절하고 지속 가능한 발전을 보장하고자 합니다.

우리는 이미 많은 것을 성취했지만, 우리 앞에는 여전히 큰 목표가 남아 있습니다.

쿠카의 목표: 2030년까지 CO2 배출량 -40% 저감

  • 에너지 효율 증가

  • 2030년까지 100% 친환경 전기 사용

  • 2030년까지 전기자동차 보유

우리는 여기에서 활동합니다

  • KUKA Group의 업무

    우리의 성공은 직원들 덕분입니다. KUKA Group은 전 세계적으로 15,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 직원들은 KUKA에서 미래의 주제와 개인적인 경력을 형성할 수 있는 충분한 공간을 제공하는 국제적인 환경에서 도전적인 프로젝트에 참여하고 있습니다.

  • 기후 & 자연

    산업 기업으로서 KUKA Group은 환경 영향을 줄이는 데 상당한 기여를 하고 있습니다. 우리 회사에서는 다음과 같은 일을 합니다: 우리는 에너지 및 기타 자원의 소비를 줄이고, 배출량을 감소시키고 폐기물을 줄입니다. 또한 KUKA 로봇과 시스템은 효율성을 통해 고객이 비용을 절감할 수 있도록 돕습니다. 동시에 자원 보존과 기후 보호에도 기여합니다.

  • 공급망

    공급업체는 회사의 지속 가능성 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 품질과 책임에 대한 공통된 이해를 제공하고 모니터링 작업을 사업 영역 및 지역에 위임함으로써 지속 가능성 기준에 따라 공급망을 설계할 수 있습니다.

  • 기업 관리

    우리에게 기업 규정 준수는 효과적인 기업 경영의 필수 요소입니다. 따라서 KUKA의 내부 가이드라인을 포함한 법적 기본 조건을 준수하는 것은 모든 비즈니스 프로세스에서 당연한 문제입니다.

“지속 가능성에는 기후 보호부터 책임 있는 공급망, 서로를 존중하는 것까지 다양한 측면이 있습니다. 그리고 KUKA는 이러한 모든 측면을 정의롭게 처리할 책임이 있습니다.”

Peter Mohnen, KUKA AG CEO

UN 지속가능성 목표에 대한 우리의 기여

UN 지속가능성 목표(SDGs)는 전 세계적으로 지속가능한 발전을 촉진하기 위해 2030년까지 달성해야 할 17가지 목표입니다. 빈곤, 성평등, 깨끗한 물, 재생가능 에너지 및 환경 보호와 같은 다양한 영역을 다루고 있습니다. KUKA가 어떻게 기여하고 있는지 알아보세요.

지속가능성 보고서에서 더 자세히 알아보세요

우리는 매년 지속가능성 보고서를 통해 KUKA 그룹의 지속가능성에 관한 가장 중요한 뉴스를 발표합니다.