自分の現在地を選択してください:

場所

医療技術研究

KUKAは医療業界にロボット技術を提供するだけでなく、大学や研究機関とも密接に連携しています。その結果、ユニークで先駆的なプロジェクトが生み出されています。 


命を変える医学研究

未来志向で創造的なソリューションが、医療技術をエキサイティングな研究分野にしています。協力関係は、この分野における技術革新の重要な原動力です。このような理由から、弊社は医療用ロボットプロジェクトを支援し、科学および研究分野のパートナーと協力して、この成長市場における新たな主要技術を開発しています。

00:00
00:00
LBR Medの医療用標準機能。この映像は、 NDI Medicalとの共同制作です。

多くのアイデア、1つのコンテスト

KUKA Innovation Awardは、ロボットベースのテクノロジーに関する新しいアイデアに、より多くの場を提供するために創設されました。毎年、KUKAは特定のテーマを設定し、開発者、卒業生、研究チーム、新興企業からのアイデアを募集しています。

このようにして、医療用ロボットやAIを活用したロボットの分野でもユニークな技術ソリューションが開発され、その一部は現在、診療所や医師の診療現場に導入されています。 

KUKA Innovation Award:受賞者とファイナリスト

2025 Innovation Award:

チーム ROPCAは、KUKA Innovation Award 2022で「ヘルスケアにおけるロボティクス」をテーマに受賞しました。

2020年 Innovation Award受賞者:HIFUSKによる精密な外科治療

医療技術プラットフォームHIFUSKは、以下の2つの技術を組み合わせたものです。ロボティクスと集束超音波です。イタリアのScuola Superiore Sant'Annaのチームは、がん組織などの病理組織を正確に治療できるようにすることを目指しています。非侵襲的な超音波により、切開、麻酔、イオン化エネルギーは必要ありません。機械学習のおかげで、ロボットコントローラーは治療中のターゲットの動きの変化に反応することができ、非常に安全です
チーム HIFUSKは、KUKA Innovation Award 2020で「人間と対話する医療ロボットシステム」をテーマに受賞。

2019年 Innovation Award受賞者:磁気カプセルによる大腸内視鏡検査

RoboFORCEチームは、がん検診のための大腸内視鏡検査をより安全で、痛みが少なく、費用対効果の高いものにするために、ヘルスケア部門向けに非常に革新的なソリューションを開発しました。リーズ、ヴァンダービルト、トリノの研究チームは、LBRメッド上の外部磁石との磁気結合により、腸内を移動できる磁気カプセルをロボットプラットフォームに装備しました。これにより、穿孔のリスクが大幅に軽減されます。ビジョンシステムと患者さんの外部3Dマップの作成により、手術はさらに安全で効果的になります。

RoboFORCEチームが開発した技術は、さらなる開発と商業化のためにAtlas Endoscopyにライセンス供与されました。

RoboFORCEチームは、Innovation Award 2019を受賞し、非常に喜んでいます。

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません