Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Recherche pour la technique médicale

KUKA fournit non seulement des technologies robotisées au secteur médical, mais entretient également une étroite collaboration avec les universités et les instituts de recherche. Des projets uniques et innovants ont ainsi vu le jour. 


La recherche médicale qui change des vies

Des solutions créatives et orientées vers l'avenir font de la technique médicale un domaine passionnant de la recherche technologique. Les coopérations sont à cet égard d'importants moteurs d'innovation. C'est pourquoi nous soutenons des projets autour de la robotique médicale et veillons, en collaboration avec nos partenaires scientifiques et de recherche, à la mise au point de nouvelles technologies clés sur ce marché en pleine croissance.

00:00
00:00
Fonctions standard du LBR Med pour les applications médicales. Ce film a été réalisé en collaboration avec NDI Medical.

De nombreuses idées, un concours

Afin de donner plus de place aux nouvelles idées autour des technologies basées sur la robotique, le prix KUKA Innovation Award a été créé. Chaque année, KUKA définit un thème précis sur lequel les développeurs, les diplômés, les équipes de recherche et les start-up soumettent leurs idées. 

De cette manière, des solutions technologiques uniques ont également vu le jour dans le domaine de la robotique médicale et de l'IA, dont certaines ont aujourd'hui trouvé leur place dans les cliniques et les cabinets médicaux. 

KUKA Innovation Award : Gagnants et finalistes

Innovation Award 2025 :

L'équipe ROPCA au KUKA Innovation Award 2022 sur le thème « Robotics in Healthcare ».

Lauréat du prix Innovation Award 2020 : Traitement chirurgical précis avec HIFUSK

La plateforme médico-technique HIFUSK combine deux technologies : la robotique et les ultrasons focalisés. L'équipe de la Scuola Superiore Sant'Anna en Italie vise à pouvoir traiter avec précision les tissus pathologiques tels que les tissus cancéreux. La thérapie par ultrasons non invasifs ne nécessite ni incision, ni anesthésie, ni énergie d'ionisation. Grâce à l'apprentissage de la machine, le contrôleur du robot peut réagir en cas de modification des mouvements cibles pendant la thérapie, ce qui le rend remarquablement sûr.
L'équipe HIFUSK au KUKA Innovation Award 2020 sur le thème « Medical robot systems interacting with humans ».

Lauréat du prix Innovation Award 2019 : Coloscopie avec une capsule magnétique

L'équipe RoboFORCE a développé une solution très innovante pour le secteur de la santé afin de rendre les coloscopies de dépistage du cancer plus sûres, moins douloureuses et moins coûteuses. Pour ce faire, l'équipe de chercheurs de Leeds, Vanderbilt et Turin a équipé une plateforme robotisée d'une capsule magnétique qui, grâce à un couplage magnétique avec un aimant externe sur un LBR Med, peut naviguer dans l'intestin. Le risque de perforation est ainsi drastiquement réduit. Un système de vision ainsi que la création d'une carte externe en 3D du patient rendent la procédure encore plus sûre et efficace.

La technologie développée par l'équipe RoboFORCE a été concédée sous licence à Atlas Endoscopy pour un développement et une commercialisation ultérieurs.

L'équipe RoboFORCE a été ravie de gagner l’Innovation Award 2019.

Vous pourriez aussi être intéressé par