自分の現在地を選択してください:

最高の中の最高:KUKAによる数々の受賞

優れたデザイン賞を一度に5つも受賞 - すべてのラインナップで納得のKUKA製品!KUKA LBR iisy および KUKAKMP 1500 が栄光ある iFデザインアワード2019 を受賞しました。また、ドイツデザインアワード2019 ではKUKA smartPAD、KUKA AGILUS、 LBR iisy が見事、受賞を果たし、中でも LBR iisy は両方の栄誉ある賞を同時受賞しました。 

2019年4月5日


直感的な使いやすさを実現するデザイン。それが iisy

Cobot LBR iisy は、自動化をさらに直感的にし、ヒューマンロボットコラボレーションの新たな分野を切り開く、高感度かつ正確で使いやすいロボットです。LBR iisy は、深く印象に残ることですぐにそれとわかるそのスマートで明確なデザインにより、iF デザインアワードおよびドイツデザインアワードの両方を受賞しました。

無敵のチーム:LBR iisy と KUKA smartPAD

これまで想像もできなかったスケールでの柔軟な生産

KMP 1500全方向性モバイルプラットフォームは、将来の産業界において、モジュール式で用途の広い生産コンセプトを提供します。可搬重量1,500 kgのセーフティレーザースキャナを搭載したKMP 1500は、製造工程全体を通して製品を安全かつ自律的に移動させ、より短い応答時間とより大きな柔軟性を求める生産現場での需要の増大への答えとなります。

多用途に使える精密アーティスト

コンパクトな6アームロボットKR AGILUSは、最高の作業速度を達成するよう設計されており、さまざまな仕様、取り付け位置、リーチ、可搬重量などの多様性が魅力です。審査員たちもまた、その多用途に使えるダイナミックなパフォーマンスに感銘を受けました。より少ない使用材料により、動作の軽さと自然さをアピールしています。

KUKA smartPAD:より高まった自由度

2018年、早くもKUKA smartPADは2つのデザイン賞を受賞し、また今年も栄誉ある賞の1つを獲得しました。決定的な要因人間工学的に設計されたコンパクトなデザインであり、また非常に頑丈で、過酷な産業分野の環境に最適なデザインです。

ドイツデザインアワード2019の授賞式でのマリオ・セリック氏(インダストリアルデザイナー)

成功を象徴する賞

iFデザインアワードは、世界で最も重要なデザイン賞の1つであり、ハノーファーのiF International Forum Design GmbHによって1954年以来、毎年授与されています。これは、プロダクトデザインにおける最高の成果に与えられる賞です。67名のデザイン分野の専門家からなる国際審査委員会が、70か国から集まった5,000以上の応募に対して、優勝者を選びます。iFデザインアワードを受賞することは、優れた機能的デザインであることの証明です。このドイツデザインアワードは2011年以来、革新的な製品およびプロジェクト、ならびにメーカーやデザイナーを表彰するものとなっています。そしてこれらの受賞者は、国際審査委員会によってさまざまなカテゴリーから選ばれます。ここで受賞のカギとなるのは、革新的でありながら実用的なデザインであり、ドイツ国内外の産業界で画期的と見なされるデザインです。 

 

iFデザインアワードは2019年3月15日、ミュンヘンのBMW Worldで授賞式が行われ、ドイツデザインアワードの授賞式は、2019年2月8日にフランクフルトで開催された見本市 Ambiente 2019 の一環として行われました。