选择您所在的地点:

位置

 获奖无数的KUKA

同时荣获五项优秀的设计奖——KUKA 产品取得全线胜利!KUKA LBR iisy 和 KUKA KMP 1500 荣获享有盛名的 2019 年 iF 设计奖。2019 年德国设计奖得主是 KUKA smartPAD、KUKA AGILUS 以及 LBR iisy,即 KUKA 同时斩获了这两个备受追捧的设计奖。 

2019年4月5日


设计与直觉操控性的结合——LBR iisy

Cobot LBR iisy 是一款灵敏、精准和易于操作的机器人,其自动化设计更加富有直觉性,开辟了人机协作的新领域。特别是 LBR iisy 以清晰美观的设计令人耳目一新,赢得了 iF 设计奖和德国设计奖两项大奖。

战无不胜的团队:LBR iisy 和 KUKA smartPAD

在灵活生产方面达到迄今为止令人难以置信的标准

全向移动式平台 KMP 1500 为未来的工业提供了模块化和多样性的生产方案。KMP 1500 的载荷可达 1,500 kg,集成有安全激光扫描仪,能够安全自主地在整个生产流程中移动产品,对于在较短反应时间和更高灵活性方面需求不断提高的生产过程来说是理想的解决方案。

适应能力强的精准艺术家

精巧型六臂机器人 KR AGILUS 具有高工作速度,以其多种多样的规格、安装位置、工作范围和载荷能力给人留下深刻的印象。其多样的和动态的表现令评委也折服不已。耗材减量更显其质轻与非凡的灵动性。

KUKA smartPAD:实现更多自由

在 2018 年 KUKA smartPAD 就同时获得了两项设计奖,并且在这一年也收获了重大奖项中的一项。真正产生决定性作用的是精巧的人机工程学设计,此外这款产品还非常坚固,非常适合严峻的工业日常应用条件。

工业设计师 Mario Selic 在 2019 年德国设计奖颁奖仪式上

奖项是我们成功的见证方式

iF 设计奖可谓世界上重要的设计奖,自 1954 年起每年由汉诺威的 iF International Forum Design GmbH(iF 国际设计论坛有限公司)颁发。在产品设计领域获得最佳成就的设计师和产品才能获此殊荣。由 67 位设计专家组成的国际评委会从来自 70 多个国家的 5,000 多个作品中选出得奖人。iF 设计奖的获奖者是出色功能设计的品质保证。自 2011 年以来,德国设计奖表彰创新的产品和项目以及其生产者和设计者。该奖项的得主也由国际评委会分门别类进行评选。获胜决定性因素是创新且实用的设计,并且对德国和世界的工业布局具有开创意义。 

 

IF 设计奖于 2019 年 3 月 15 日在慕尼黑宝马世界博物馆颁发,2019 年德国设计奖的颁奖仪式在 2019 年 2 月 8 日于法兰克福国际春季消费品展览会(Ambiente)上举办。