Nueva célula de moldeado a presión para una mayor disponibilidad y rendimiento
Desde hace años Auto Heinen es un reconocido proveedor de piezas de moldeado a presión de aleaciones de aluminio de gran calidad. Para seguir mejorando el rendimiento de la fundición, en 2015 se puso en funcionamiento una nueva célula de moldeado a presión proyectada de principio a fin por KUKA Industries.
La tarea
El sistema se ha diseñado para una capacidad de 200 000 inyecciones por año con un funcionamiento en tres turnos. En la nueva célula de moldeado a presión se producen carcasas para válvulas de estrangulación. La herramienta se ha diseñado de manera que una inyección permita fabricar cuatro carcasas. En el caso de las empresas de moldeado a presión de aluminio, como Auto Heinen, los productos se cambian con frecuencia, lo que significa que la flexibilidad es uno de los aspectos más importantes de la lista de requisitos del proyecto. El cambio sencillo de herramientas facilita la fabricación de una gran gama de artículos en diferentes tamaños de lote cuando es necesario.
La solución
La prensa separa los cuatro componentes y elimina todas las rebabas en una única fase. Los beneficios fundamentales de estas prensas totalmente rediseñadas en el año 2014 son sus características mecánicas optimizadas, por ejemplo, una superficie de sujeción más grande, un mejor acceso para las labores de mantenimiento y un notable incremento de la eficiencia energética que se consigue, entre otras cosas, con el uso de accionamientos para bombas basados en servomotores y que además permiten reducir un poco más los tiempos de ciclo.


Para nosotros es muy importante poder confiar en un socio del sector de la automatización e integrador de sistemas que nos aporte los conocimientos técnicos pertinentes y conozca el proceso de la fundición. Llevamos más de 30 años confiando en la experiencia y en la fiabilidad de Reis, la actual KUKA Industries. Por eso, desde las primeras fases del proyecto tuvimos claro que habíamos dejado toda la responsabilidad del nuevo sistema automatizado en las mejores manos.