Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Timo Boll – der Spin des Lebens

Seit sechs Jahren bilden KUKA und Timo Boll ein perfektes Team. In einer einzigartigen Filmdokumentation begleitet das Roboter- und Automatisierungsunternehmen nun den Tischtennis-Star auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Das Projekt zeigt den Weg eines Ausnahmetalents von den Anfangstagen in der hessischen Provinz über Höhen und Tiefen bis an die Weltspitze.


Timo Boll und KUKA: ein besonderes Zusammenspiel

Angefangen hatte alles mit einem ganz besonderen Duell. Im Film „The Duel“ stand Timo Boll, der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler, an der Tischtennisplatte dem wohl schnellsten Roboter der Welt gegenüber – dem KR AGILUS von KUKA. Produziert wurde das Werbevideo im Rahmen der Eröffnung eines KUKA-Werks in China. Im Land der Mitte ist Tischtennis eine der populärsten Sportarten – und Timo Boll ein gefeierter Star.

Der sympathische, schnelle, erfolgreiche und akribisch arbeitende Sportler steht für Höchstleistungen und Fairplay. Als Markenbotschafter für KUKA stand Timo Boll immer wieder an der Seite von hochpräzisen, belastbaren und qualitätssichernden deutschen Industrierobotern vor der Kamera – und interessiert sich als Technik-Freak auch sehr für Robotik.

Ich bin ein Technik-Freak! KUKA Roboter sind faszinierende Produkte: schnell, wendig, präzise und verlässlich. Eben wie ein guter Tischtennisspieler. Ich bin auf alle Fälle bereit, es im Match gegen einen KUKA Roboter aufzunehmen.

Timo Boll, Tischtennis-Europameister und KUKA Markenbotschafter in China

Timo Boll: Der Spin des Lebens – auf dem Weg nach Tokio

„Der Spin des Lebens“ ist ein besonderes Filmprojekt über eine Ausnahmekarriere: Timo Boll war über 14 Jahre seiner Karriere in den Top Ten der Tischtennis-Weltrangliste, davon lange Zeit auch an der Spitze. Mit 37 eroberte er als ältester Tischtennisspieler der Geschichte den 1. Platz zurück. Er sammelte über 20 Deutsche Meisterschaftstitel, gewann World Cups und Europameisterschaften, holte Medaillen bei den Olympischen Spielen in Peking, London und Rio. Trophäen im Einzel, Doppel und in der Mannschaft – Timo Boll ist Teamplayer durch und durch. Auch im Alter von 39 Jahren ist der Tischtennis-Star noch bestens ins Form – und will es noch einmal wissen: Mit der Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021.

 

 

Teil 1: Erste Schritte

Wie alles begann: Während sich Timo Boll in seiner Heimat Höchst auf die Olympischen Spiele vorbereitet, begeben wir uns auf Spurensuche und erkunden den Charme des Odenwalds in Südhessen. Dort schauen wir auf seine Kindheit zurück und geben einen exklusiven Einblick in sein Elternhaus und die Anfänge des kleinen Timo Boll in den 80er-Jahren, bis zum Treffen mit seinem Entdecker und größten Förderer Helmut Hampl. [02-2020]

Teil 2: Kenne Deine Wurzeln

Timo Boll holt sich bei seinen Junioren-Europameisterschaften drei Mal Gold und macht sich damit im hessischen Höchst bereits unsterblich. Doch der heimatverbundene Timo wird noch Teil einer größeren Story. Eine ganze Mannschaft zieht allein wegen ihm um nach Höchst – und das, wo noch keiner ahnen konnte, was aus dem talentierten Timo wird. Bis auf einen: seinen Entdecker Helmut Hampl. [03-2020]

Teil 3: Internationaler Durchbruch

Intensiv bereitet sich Timo auf Olympia 2021 vor, inklusive medizinischer Untersuchung.

Dabei blicken wir zurück auf das erste Aufeinandertreffen mit seinem Idol Jörg Roßkopf, der bei Timos Verein, dem TTV Gönnern, erstmal aufräumen muss. Doch genau das hilft Timo um 2003 das erste Mal an die Weltspitze vorzustoßen. [04-2020]

Teil 4: Fairplay

Sicher zählen die Erfolge von Timo zu seinen größten Momenten. 2005 hat er die besten Chancen auch den Weltmeistertitel zu erringen. Doch bei der WM trifft er eine folgenschwere Entscheidung die den Weg zum Titel Zunichte macht, ihm aber zu internationalem Ansehen verhilft.

Teil 5: Partnerschaften

Timo hegt und pflegt seine Partnerschaften - auch mit seinen Sponsoren. So hat er nur einen kleinen aber für ihn perfekten Pool an Unterstützern die in über Jahre hinweg begleiten. ARAG, Butterfly und KUKA. Gerade mit dem Roboterhersteller aus Augsburg verbindet Timo eine spannende Partnerschaft, die dem Technikfreak auch schon zu besonderen Filmen führte, die für Aufsehen sorgten.

Teil 6: Der Teamplayer

Einzelsportler gelten oft als Einzelgänger. Nicht so Timo Boll: Der Tischtennis-Star brilliert auch in Doppel- und Mannschaftswettbewerben und hat mit verschiedenen Teams zahlreiche Titel eingefahren. Wie ist es, zusammen mit Timo Boll auf internationalen Wettbewerben an der Platte zu stehen? Was macht Teamplay mit Timo aus? Seine Doppel-Partner im Tischtennis erzählen von gemeinsamen Erlebnissen und Erfolgen.

Teil 7: Mein China

Speziell in China erlangte Timo Boll schon früh Heldenstatus. In Dutzenden Besuchen wurde der deutsche Tischtennis-Profi zum China-Kenner – und berühmt im Reich der Mitte wie kaum ein anderer Sportler. Doch wie lebt es sich damit, im fernen Osten gefeiert zu werden, während man zu Hause in Deutschland ein eher ruhiges Dasein hat? Und es geht um einen unglaublichen Moment für Timo: Wir blicken zurück auf den Fahnenträger Timo Boll bei den olympischen Spielen 2016 in Rio und lassen uns diesen Moment von ehemaligen deutschen Fahnenträgern beschreiben.

Teil 8: Olympic Hero

Auch nach 25 Jahren aktiver Sport-Karriere spielt Timo Boll noch immer ganz vorne mit. Auch wenn die Olympischen Spiele nun um ein Jahr verschoben sind, gibt er sich kämpferisch: Er will auch bei seinen 6. Spielen ganz oben stehen. Was ist drin für Timo Boll? Diese Frage haben uns seine Weggefährten beantwortet.

Die Geschichte eines besonderen Duells

Tischtennis-Star Timo Boll und KUKA sind seit vielen Jahren Partner. Bekannt wurde die Zusammenarbeit durch ein ganz besonderes Duell: Im millionenfach geklickten Werbevideo „The Duel“ stehen sich Timo Boll und der KUKA Roboter KR AGILUS an der Tischtennis-Platte gegenüber. Am Ende setzte sich der Mensch als Sieger durch. Später kam es zur Revanche in einer Disziplin, in der der Roboter die Oberhand behielt. Entdecken Sie die bisherigen Filme von KUKA und Timo Boll.

Das Duell: Timo Boll vs. KUKA Roboter