„Medical Robotics Challenge”: finaliștii KUKA Innovation Award 2020
Echipe de cercetători din lumea întreagă au concurat la KUKA „Medical Robotics Challenge”. Un juriu internațional, independent, a selectat cele mai bune cinci echipe. Acestea își implementează conceptele cu robotul medical LBR Med și le prezintă la târgul de tehnologie medicală MEDICA .
26 februarie 2020
În total, peste 40 de idei au ajuns în acest an la juriul de specialitate internațional al KUKA Innovation Award - un nou record. „Acest lucru ne arată faptul că prin mottoul «Medical Robotics Challenge» am atins un punct sensibil. Robotica medicală este tot mai importantă”, declară dr. Rainer Bischoff, Vice President Corporate Research la KUKA.
Cele cinci echipe finaliste au acum timp să își realizeze conceptele până la târgul de tehnologie medicală MEDICA din noiembrie. În acest scop, acestora li se pune la dispoziție un robot de construcție ușoară KUKA LBR Med – prima componentă robotică certificată pentru integrarea într-un dispozitiv medical. În plus, echipele sunt instruite de experți KUKA cu experiență, care sunt alături de finaliști pe toată durata competiției.
La cel mai mare târg de tehnologie medicală, finaliștii își prezintă conceptele unui public de specialitate internațional, iar juriul alege câștigătorul premiului KUKA Innovation Award, în valoare de 20.000 Euro.
Premiul este acordat pentru a șaptea oară. Scopul este de a accelera inovația în domeniul automatizării bazate pe roboți și de a intensifica transferul tehnologic de la cercetare la industrie. Premiul se adresează dezvoltatorilor, absolvenților și echipelor de cercetători din companii sau universități.
Mai jos sunt echipele de finaliști ai KUKA Innovation Award 2020:
1. Echipa SAHARRA - Slovak University of Technology, Bratislava, Slovacia
În timpul îndepărtării părului cu laser, lumina foarte concentrată pătrunde până în foliculul pilos. Acolo, lumina laserului este absorbită de pigmenții rădăcinii părului și generează căldură. Aceasta deteriorează foliculul pilos și împiedică astfel creșterea viitoare a părului. Echipa SAHARRA dezvoltă o aplicație cu roboți prin intermediul căreia se dorește îmbunătățirea preciziei și rapidității tratamentului. Pentru aceasta, un sistem de navigație împreună cu un LBR Med va determina exact care zone mai trebuie tratate. Astfel, se pot evita tratamente duble inutile.
2. Echipa CONEEBot – Technische Universität Hamburg, Germania
Acele sunt instrumente importante pentru a efectua tratamente minim invazive precum biopsii. Procedurile asistate de imagini și robotica sunt cercetate deja de mult timp pentru a oferi sprijin în poziționarea precisă a acului. Până în prezent, de cele mai multe ori acest lucru a implicat acțiunea de a îndrepta acul spre punctul țintă cu ajutorul robotului. Apoi, medicul are sarcina de a mișca acul până la punctul țintă. Această sarcină este îngreunată de deformări tisulare și de îndoirea acului la momentul introducerii. Scopul echipei CONEEBOT este acela de a dezvolta un ac inteligent, care recunoaște mediul din jurul său și de a conecta acest ac la robot, astfel încât să ofere medicului ajutor la poziționarea corectă a acului.
3. Echipa HIFUSK - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italia
Chirurgia cu ultrasunete focalizate (FUS) este o metodă de terapie non-invazivă, care are potențialul de a schimba radical tratamentul cancerului. Terapia poate fi efectuată fără internare, nu necesită cusături și, drept urmare, nu lasă cicatrici. Cu toate acestea, această metodă are o flexibilitate limitată și poate fi efectuată doar cu ajutorul imagisticii medicale. Îmbogățind această terapie cu un LBR Med, se poate obține mai multă flexibilitate și mai mult control.
4. Echipa RAOCT - Duke University, Durham, SUA
Deseori, examinările la nivelul ochiului pot fi efectuate doar de către oftalmologi. O tehnologie promițătoare este aici tomografia în coerență optică (OCT). Cu toate că această metodă de scanare este considerată tehnologie standard accesibilă pentru numeroase boli oculare, precum glaucomul sau retinopatia diabetică, pentru utilizare este nevoie de specialiști înalt clasificați. Pentru a face mai accesibilă această tehnologie, cu ajutorul tehnologiei cu roboți se urmărește automatizarea și o mai bună orientare a tomografului, precum și simplificarea deservirii.
5. Echipa SpheriObot – Shanghai Jiaotong University Affiliated Sixth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University, Shanghai Electric Group, China
Numărul pacienților cu simptome dureroase la nivelul șoldurilor este mare, chiar și în rândul tinerilor. Metoda de tratare tradițională în cazul unei displazii de șold – o dezvoltare insuficientă a cavității articulației șoldului – este așa-numita osteotomie periacetabulară (PAO). În spatele acestui termen voluminos se ascunde o procedură în cadrul căreia acetabulul este tăiat prin mai multe tăieturi și repoziționat. Acest lucru poate duce la lezarea nervilor sau a vaselor de sânge. Echipa din China dezvoltă un sistem de roboți care să poată să poziționeze în mod țintit acetabulul cu ajutorul unui ferăstrău special, cu mai puține tăieturi. Acest lucru poate să mărească precizia metodei de operare și, astfel, poate să reducă riscul unei traume chirurgicale.