Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Trabalho na linha de produção 4.0 – graças ao robô de paletização KUKA
Um sistema de paletização totalmente automático, no qual um KR QUANTEC PA da KUKA empilha as caixas de papelão, gera satisfação em um fabricante australiano de produtos de cuidado pessoal. O paletizador auxilia os colaboradores de forma eficiente e segura no trabalho físico pesado – incansável e com velocidade constante. O sistema foi instalado pelo parceiro de sistema da KUKA, Scott.
Célula de paletização da KUKA empilha caixas de papelão de forma totalmente automática
Caixa por caixa, pilha por pilha: em um fabricante australiano de produtos de cuidado pessoal o empilhamento dos bens de produção ocorre por um sistema totalmente automático, que foi implementado pelo parceiro de sistema da KUKA, Scott. A solução: em uma célula de automação dupla, as grandes caixas de papelão são empilhadas literalmente na linha de produção por um KR QUANTEC PA da KUKA. O cliente não se beneficia apenas da alta confiabilidade e eficiência, mas através do empilhamento também aumenta a segurança dos seus colaboradores.
Empilhamento totalmente automático com a célula de paletização
Separado dos colaboradores da fábrica por uma cerca de proteção, o paletizador pega uma caixa de papelão após outra do sistema de transporte e as empilha em um determinado padrão no palete já preparado. Quando este estiver totalmente empilhado, o dispositivo de proteção no lado de trás do sistema de paletização se eleva, de forma que o operador possa retirar a pilha pronta. Enquanto isso, o robô continua empilhando na segunda célula ao lado. Através do sistema inteligente de célula dupla não ocorre uma interrupção da linha de produção e os sistemas de segurança existentes permitem aos colaboradores do estoque o acesso à célula, quando esta não está em uso naquele momento.
O robô apanha os pacotes com ventosas de sucção e os coloca no palete
Parceiro confiável para robôs e sistemas de paletização
Para o integrador de robôs Scott, a KUKA já é um parceiro consagrado há anos. Um motivo para isto: a disponibilidade rápida e a nível mundial dos robôs. A Scott precisou de apenas 14 semanas do primeiro contato até o fornecimento da célula de paletização pronta. "A flexibilidade no modo de abordagem e a rápida execução da KUKA neste projeto foi um fator-chave para a escolha da KUKA como parceiro de robótica", diz Simon Parker, Scott Industrial Automation Sales Manager. A máquina escolhida pela KUKA permitiu à Scott fornecer ao cliente uma célula de paletização compacta com um design simples e ao mesmo tempo econômica.
O KR Quantec em seu novo espaço de trabalho
KR QUANTEC oferece versatilidade no empilhamento
O KR QUANTEC PA da KUKA é a solução ideal para a solução end-of-line totalmente automática para a paletização e empilhamento. O cliente procurava uma possibilidade de automatizar totalmente o empilhamento manual, de reduzir os custos de mão de obra e ao, mesmo tempo, aumentar a segurança dos colaboradores. "O cliente necessitava de um sistema de paletização robotizado compacto, que pudesse ser implementado de forma rápida e com impactos mínimos sobre as linhas de produção existentes. A solução estava em uma célula de paletização, na qual era possível remover um palete totalmente empilhado, sem parar a produção", disse Simon Parker. A Scott desenvolveu uma solução de automação flexível, que não apenas empilha diferentes caixas de papelão de forma totalmente automática, mas também permite um acesso seguro à célula de paletização, para remover paletes empilhados sem interromper o processo.
O robô de paletização em sua célula
Sistema de paletização da KUKA como solução econômica
A Scott também pôde atender um outro requisito do cliente: um sistema de paletização modular que usasse apenas uma pequena área de instalação no pavilhão de produção. Graças à pequena área de ocupação, à base esguia e ao baixo contorno interferente do KR QUANTEC PA, a célula de paletização ocupa pouco espaço na produção – e mesmo assim, o alto desempenho não deixa a desejar: o robô KUKA empilha até 30 diferentes caixas de papelão por minuto em uma altura de pilha máxima de 2,40 metros.
Produtividade plena sem pausas
Além disso, a paletização automatizada proporciona um posicionamento uniforme das caixas de papelão empilhadas, de forma que nenhum produto caia ou que paletes sejam colocados fora da posição. Além disso, a célula de paletização trabalha a uma velocidade constante, sem interrupção ou pausa. Dessa forma, o cliente está muito satisfeito com o sistema oferecido pela Scott e KUKA. Os requisitos – menores custos de produção, manuseio seguro de diferentes caixas de papelão empilhadas e maior segurança para os colaboradores – foram totalmente atendidos.