![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-header.png?rev=-1&w=1900&hash=E7DE1BDF60DE8E79EE1FCAEBBE95A7A1)
더 많은 파워, 더 넓은 도달 범위: 유리 생산 분야에서 KUKA 로봇
니더외스터라이히의 기계 제조업체인 LiSEC는 최초로 경화 베드 로딩에서 KUKA의 로봇을 구현하고 있습니다.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-bei-der-arbeit.png?rev=-1&w=1900&hash=C096A65EEA6BB2E6BE664BF2E09BE81A)
판유리 기계 산업에서 적절한 노하우
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec-teaser-small-4.png?rev=-1&w=1400&hash=5900DB6D41DDBAD061676F6CC3EC2215)
열 분포가 위치를 결정하다
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-wide-teaser.png?rev=-1&w=1900&hash=C3F5B705D624ED092C262CD9A235AE9D)
유연성 측면에서 이점
“각 고객에 맞는 시스템의 개별화도 이러한 어려운 난관에 속합니다.”라고 베른하르트 라이트너가 설명합니다. “여기에서도 당사는 계절에 따른 온도와 다양한 할당에 이르기까지 높은 유연성을 제공합니다.” 명확한 것은 종합적인 노하우와 프로세스에 대한 깊이 있는 이해가 없으면 - 특히 소프트웨어 매개변수 설정에서도 - 시장에서 기회가 없을 것이라는 것입니다. 그러나 모든 것은 경화로에 가져가기 전에 유리의 정확한 위치 설정에 따라 좌우됩니다. 지금까지 이러한 작업은 롤러 컨베이어 시스템을 사용하여 수행되었지만 단점이 있었습니다. 미리 지정된 고정 기준 위치만 가능했기 때문에 큰 면적이 필요했고 유연성은 낮았습니다. 그래서 LiSEC은 이제 호주 고객을 위한 시스템에서 세계 최초로 로봇을 사용하고 있습니다. 장점은 금방 드러났습니다. 위치 결정의 유연성이 매우 뛰어났습니다. - 이는 심지어 유리판을 돌려서 경화로에 공급할 수 있게 움직입니다. “3.30m 너비의 유리판의 치수에서는 로봇의 도달 범위도 중요합니다.”라고 라이트너는 말합니다. 이와 같은 요구 사항으로 인해 로봇 시장에서 공급은 빠르게 좁혀집니다.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_teaser-small-3.png?rev=-1&w=1400&hash=4519A85EB185EEE7282E543BF740FD33)
긴 도달 거리에 높은 가반하중
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_teaser-small-2.png?rev=-1&w=1400&hash=AB7552910F9363D0802E1274608F0B1A)
사용 중인 KUKA 로봇
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/alexander_ahrer_quote.png?rev=-1&w=250&hash=1DFC13887EB4046C002F3ED8DD740280)
우리는 로봇을 가능한 한 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 하며 노하우와 엔지니어링 서비스로 고객을 지원하기 위해 지속적으로 투자합니다. 이는 특히 입문 시에도 적용됩니다.
만능 패키지 서비스
“기술 성능 외에도 로봇이 문제 없이 프로그래밍하고 작동하는 것에 깊은 인상을 받게 되었습니다.” 올바른 결정이었다고 LiSEC의 프로그래밍 책임자인 안드레아스 슈퇴거는 강조합니다. “또한 우리는 항상 KUKA의 지원을 받을 수 있었습니다. 제품과 관련된 서비스는 훌륭했고 훌륭합니다.” 동일한 제2의 로봇이 경화 프로세스 후에 경화로를 비우고 시스템을 완성합니다.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec-teaser-small.png?rev=-1&w=1400&hash=F36FB526292688F8583020068339AD42)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)