![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-header.png?rev=-1&w=1900&hash=E7DE1BDF60DE8E79EE1FCAEBBE95A7A1)
Plus de puissance, plus de portée : les robots KUKA dans la production de verre
Le constructeur de machines LiSEC, basé en Basse-Autriche, met désormais en œuvre pour la première fois des robots KUKA pour le chargement du lit de trempe.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-bei-der-arbeit.png?rev=-1&w=1900&hash=C096A65EEA6BB2E6BE664BF2E09BE81A)
Le savoir-faire correspondant dans l’industrie mécanique pour le verre plat
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec-teaser-small-4.png?rev=-1&w=1400&hash=5900DB6D41DDBAD061676F6CC3EC2215)
La répartition de la chaleur détermine le positionnement
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_roboter-wide-teaser.png?rev=-1&w=1900&hash=C3F5B705D624ED092C262CD9A235AE9D)
Avance en matière de flexibilité
« À ces défis de taille s’ajoute la personnalisation de l’installation pour chaque client », explique Bernhard Leitner. « Ici aussi, nous proposons une grande flexibilité, et même des chargements et des températures différentes selon la saison. » On comprend vite qu’on aurait aucune chance sur le marché sans une compréhension profonde du processus et un savoir-faire approfondi, notamment en ce qui concerne le paramétrage des logiciels. Tout dépend toutefois du positionnement exact du verre avant son introduction dans le four de trempe. Jusqu’à présent, cette tâche était accomplie au moyen d’installations de convoyage à rouleaux, mais celles-ci avaient des inconvénients : l’espace utilisé était important et la flexibilité réduite, car seules des positions de référence fixes prédéfinies étaient possibles. À présent, LiSEC utilise pour la première fois au monde un robot dans une installation pour un client australien. Les avantages apparaissent rapidement : la flexibilité de positionnement est à présent naturellement énorme, à tel point que les plaques de verre peuvent désormais être introduites dans le four de trempe avec une rotation. « Mais avec des dimensions de plaques de verre de 3,30 m de large, la portée du robot est également décisive », explique Leitner. Avec de telles exigences, l’offre sur le marché de la robotique devient rapidement réduite.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_teaser-small-3.png?rev=-1&w=1400&hash=4519A85EB185EEE7282E543BF740FD33)
Grande capacité de charge avec grande portée
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec_teaser-small-2.png?rev=-1&w=1400&hash=AB7552910F9363D0802E1274608F0B1A)
Un robot KUKA en action
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/alexander_ahrer_quote.png?rev=-1&w=250&hash=1DFC13887EB4046C002F3ED8DD740280)
Nous investissons en permanence pour que l’utilisation de nos robots soit aussi simple et sûre que possible et pour apporter notre assistance aux clients, grâce à notre savoir-faire et nos services d’ingénierie. Cela est particulièrement valable pour l’entrée en matière.
SAV sous forme de pack complet
« Outre les performances techniques, nous avons été convaincus par la facilité avec laquelle le robot a été programmé et mis en service », souligne Andreas Stöger, responsable de la programmation chez LiSEC, pour expliquer cette bonne décision. « Nous avons en outre pu compter à tout moment sur l’assistance de KUKA. Les prestations de service autour du produit étaient et sont toujours excellentes. » D’ailleurs, un deuxième robot identique décharge le four après le processus de trempe et complète l’installation.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/austria/images/case-studies/lisec-case-study/kuka_lisec-teaser-small.png?rev=-1&w=1400&hash=F36FB526292688F8583020068339AD42)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)