ロボットが描画を学習する
ウルム大学では、生産技術および生産経済学部のDr.クラウス・シュリッケンリーダー教授とその同僚のマンフレート・ヴェーアハイム工学博士が交替でロボティクスの選択科目を担当しています。講座の内容:ロボットがペンを掴み、それを使用して描画できるように、ロボットをプログラミングします。ニーズの増大に伴い、開講される講座も増えています。KUKA.OfficeLiteとKUKA.SimPro 3.0の新しいプログラムによって、複数の学生がロボットに作業をさせることができます。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
ウルム大学にはロボティクスの選択科目があります。その講座で、学生はKUKAロボットのプログラミングを学習します。その際、学生はさまざまなエキサイティングな実験を行います。この選択科目に対する関心はますます大きくなってきています。
2017年12月6日
私たちはすべての学科の学生にロボティクスをより深く理解して欲しいと思っています。ロボットの多様な用途によって、私たちはエキサイティングなテーマを具体的に伝えることができます。