現状は、HRCに向けた準備が出来ているでしょうか?
KUKA HRC Guideは、人とロボットの協働(ヒューマン・ロボット・コラボレーション HRC)のアプリケーションをデザインまたは操作するすべての人向けのHRCツールです。これは、HRCの設定に関する最重要パラメータについての簡単な概要をお伝えします。
「Robot」の画面では、最高速度、最大耐荷重質量または最小接触面積を入力することができます。
「Body Region」の画面では、作業者に対する接触の種類(過渡的、つまり自由な衝突によるものか、あるいは準静的、つまり挟まれるリスクのあるもの)ならびにロボットに当たる可能性のある身体の領域を算出できます。
与えられたパラメータに基づいて、ISO TS 15066に従って自由なパラメータが計算されます。
KUKA HRC Guideのその他の特徴
ロボット設定:特定の用途に適したロボットタイプのプロパティを設定してください(例えば、追加のケーブルが接続されている場合、など)。「追加の荷重」を設定することより、耐荷重質量計算の上限が高くなります。
単位と言語:メートル法かインペリアル法の単位を選択してください。それに応じて、すべての値が更新されます。言語を変更することもできます。
印刷版:このツールの印刷版もございます。こちらも同じ計算に基づきますが、一時的な接触に関して最高速度の計算が最適化されています。
KUKA HRC Guideのスマートフォンへのインストールの方法
KUKA HRC Guideは、以下のプラットフォームを介して携帯機器にご無料でインストールできます:


KUKA HRC Guide アプリに対するご意見
KUKA HRC Guideアプリをすでにお使いで、これについてのご意見がありましたら、ぜひこちらのフォームから、またはアプリストアのコメント欄でご意見をお寄せください。