Choisissez votre emplacement:

Pays

Robots et logiciel de palettisation facile pour la fabrication de briques

Bony est un fabricant de produits réfractaires depuis 1862. Après l'automatisation de leur process de palettisation de briques réfractaires avant cuisson, ils ont encore optimisé avec FlexPal un logiciel intuitif pour faire des plans de palettisation en 10min.


Besoin d'automatiser pour pérenniser la fabrication de briques

Dans l'usine de fabrication, ce sont les fours qui donnent la cadence de la production, ainsi Bony est en flux tendu sur sa ligne de cuisson des briques. Le choix d'automatiser le processus de palettisation des briques crues était un moyen de sécuriser la production pour atteindre la cadence du four. Cette première solution avec 2 robots de palettisation KUKA, mise en place d’abord en 2002 puis en 2013 a permis à Bony de mettre un pied dans l'automatisation et d'atteindre ses objectifs.

Briques réfractaires fabriquées par Bony pour la construction de fours industriels.

Plans de palettisation simplifiés : la palettisation sans besoin de compétences en programmation

Optimisation de l'automatisation

En 2021, Bony a opté pour le remplacement d'un des 2 robots. Devenu obsolète, la maintenance était complexe à assurer dû au faible stock de pièces de rechange disponibles. Accompagné de KUKA, Bony investi dans une nouvelle génération de robot et bénéficie ainsi des technologies et savoir-faire les plus récents. L'obsolescence étant un phénomène naturel, KUKA a mis en œuvre une solution pour accompagner ses clients : une proposition de rachat de l'ancienne génération contre un avoir pour financer un nouvel achat.

Avec une ancienne et une nouvelle génération de robot et aucun roboticien dans ses effectifs, Bony avait besoin d'une solution aussi facile et intuitive que possible pour son process de palettisation de briques. Défi relevé haut la main par les équipes de KUKA : le logiciel de palettisation facile et intuitif FlexPal, correspondant parfaitement aux besoins de Bony. Aujourd'hui il permet de : 
  • fonctionner en autonomie, sans roboticien ou connaissance en programmation
  • modifier, créer et changer les plans de palettisation en temps réel et en fonction de la demande de la production
  • bénéficier d'un support régionalisé de proximité pour une intervention rapide en cas de besoin
Palettisation facile avec FlexPal dans la fabrication de briques chez Bony.

Gains et bénéfices de la solution : optimisation de la production

Après l'installation de ce nouveau robot et l'intégration du logiciel de palettisation, Bony produit 60 tonnes de briques réfractaires par jours. Le logiciel FlexPal et le processus de fabrication étant entièrement maitrisés par les collaborateurs, après une semaine de formation, l'entreprise assure sa pérennité et l'autonomie de tous. Ainsi les opérateurs sont dédiés uniquement à la mécanique et à la technique et plus du tout impacté par les reliquats de tâches manuelles comme c'était le cas précédemment


Cette modernisation a non seulement permis d'augmenter la production de briques, mais aussi d'améliorer l'attractivité de Bony, renforçant ainsi sa réputation auprès des clients et des futurs employés.

Logiciel de palettisation FlexPal : les avantages

Ce logiciel de palettisation est le fruit de nombreuses années d'expérience dans le process de la palettisation robotisée. Le développement du FlexPal à été finalisé pendant l’intégration du robot chez Bony afin que le logiciel réponde parfaitement aux problématiques terrain. L'ergonomie et l'environnement 3D de ce logiciel en fait un outil facile à prendre en main. Chez Bony, c'est le technicien méthode qui est monté en compétence sur cet outil, sans connaissance des logiciels KUKA et fraichement embauché. Aujourd'hui c'est le référent dans l'entreprise et c'est lui qui a formé ses collègues à l'utilisation de FlexPal.

Logiciel de plaettisation facile FlexPal : autonomie et maitrise des programmes par l'ensemble des collaborateurs.

Le logiciel de palettisation FlexPal permet une flexibilité totale grâce à la personnalisation des dimensions des pièces, des préhenseurs et des palettes qui peuvent être définies selon les spécificités ou directement importées depuis des fichiers de simulation 3D. Chez Bony, les briques réfractaires sont fragiles et de formes multiples, ce qui est facilement gérable sur FlexPal grâce à la possibilité de configurer des pièces de toutes formes, d'orienter le préhenseur et de faire de la multi-dépose

Ainsi, même les pièces fragiles de formes différentes peuvent être manipulées sans problème.


Réalisation de la palette de briques avec le robot KUKA : mutli-dépose et gestion des formes différentes.