Seleccione tu localización:

Ubicación

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

El sistema de Monogram asistido por robot personaliza las intervenciones de prótesis articulares

Monogram Orthopaedics ha desarrollado un enfoque revolucionario de las prótesis articulares con el soporte de un LBR Med para ofrecer una mejor atención. Combinando implantes personalizados y fresado robótico de alta tecnología, la empresa ha creado una solución optimizada diseñada para satisfacer las necesidades únicas de cada paciente.


Los estudios demuestran que casi 1 de cada 5 personas no está contenta con su prótesis de rodilla. Y no es difícil adivinar el por qué. El enfoque de estas cirugías ha cambiado poco en los últimos 50 años, dejando a los pacientes tratados con instrumentos rudimentarios e implantes de talla única. Estas deficiencias llevaron al fundador y director médico de Monogram Orthopaedics, el Dr. Douglas Unis, a buscar una forma de satisfacer mejor estas necesidades. Aunque había otros robots quirúrgicos en el mercado, pronto se dio cuenta de que había una oportunidad única para desarrollar un sistema robótico superior: un sistema robótico basado en la navegación por CT (plan quirúrgico personalizado) que utiliza una nueva forma de pensar en los implantes.

LBR iiwa Med
©Monogram

La cirugía de prótesis articulares entra en el siglo XXI con un mejor sistema robótico

El flujo de trabajo del sistema robótico Monogram está centrado en el paciente de principio a fin. Partiendo de un escáner CT, la empresa de Texas utiliza su propio software para generar automáticamente un implante personalizado que se imprime en 3D para ajustarse a la anatomía del paciente. El escáner CT también se utiliza para desarrollar un plan preoperatorio detallado que permite a un KUKA LBR Med fresar con precisión las características del implante impreso. El cirujano introduce el implante ortopédico en la cavidad personalizada realizada con precisión utilizando el mismo robot ligero integrado. Esta combinación elimina gran parte de la variabilidad de los resultados que conducen a la readmisión y la insatisfacción.

Un sistema quirúrgico robótico de última generación para optimizar los resultados de los pacientes

El sistema robótico con navegación de Monogram Orthopaedics viene con un KUKA LBR Med equipado con un sistema de corte rotativo de alta eficiencia y cámaras de seguimiento para mitigar cualquier problema del campo visual. El robot ejecuta todos sus cortes de forma autónoma (bajo la supervisión del cirujano). Monogram ha implementado una arquitectura de "bucle cerrado" para proporcionar un seguimiento en tiempo real de la posición del efector final por seguridad. Monogram también aprovecha la redundancia cinemática para evitar los límites interoperativos. El sistema utiliza algoritmos automatizados de análisis de imágenes digitales para vincular la impresión 3D y la robótica, lo que permite proporcionar implantes personalizados que hasta hace poco eran inimaginables.


El LBR Med, en nuestra opinión, es el mejor robot comercial para fines médicos del mercado. Su rendimiento, sus pruebas y el papeleo que conlleva nos van a facilitar mucho la vida.

BenjaminSexson, Director general, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Implantes de última generación que minimizan el riesgo de aflojamiento

En la actualidad, más del 90 % de las cirugías de prótesis articulares utilizan implantes con cemento. Los implantes genéricos no restauran perfectamente la anatomía de cada paciente. Monogram solo utiliza implantes sin cemento, o de ajuste a presión, en sus prótesis articulares. Monogram puede optimizar y personalizar el encaje del implante en el hueso aprovechando sus capacidades de planificación preoperatoria e impresión 3D y combinándolas con su robot quirúrgico. El resultado es un implante altamente estable que permite que el hueso crezca, o se fusione, con el implante, proporcionando una mayor estabilidad y un reemplazo más saludable en general.

©Monogram

Para su siguiente paso, Monogram Orthopaedics está buscando obtener la autorización 510 (k) de la FDA. También esperan presentar el sistema en la reunión anual de la American Academy of Orthopedic Surgeons (Academia estadounidense de cirujanos ortopédicos, AAOS) de 2021 o 2022.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.