Seleccione tu localización:

Ubicación

Seleccione un idioma:

En una bebida en el sistema de dispensación de robot completamente automático

Puede servir hasta 20 vasos de cerveza por minuto con un elemento especial, sin derramar ni una gota: En el sistema de dispensación y de mezcla completamente automático de BAIER Engineering GmbH un robot de KUKA del tipo KR CYBERTECH prepara bebidas con precisión y eficacia como si fuera un barman.

15 de julio de 2019


KR CYBERTECH se utiliza en el único bar-robot del mundo

Con el robot de dispensación, BAIER Engineering GmbH ha desarrollado el primer sistema de dispensación completamente automático del mundo. El sistema surgió en colaboración con la escuela superior de Aalen y profesionales de la industria de bebidas. Como barman se utiliza un robot KUKA del tipo KR CYBERTECH: El robot-bar mezcla cócteles, sirve bebidas y cobra. «El robot de dispensación es llamativo y profesional al mismo tiempo», comenta Thomas Baier, fundador y director general de BAIER Engineering, que describe las características especiales del bar-robot profesional.

Un robot de KUKA como barman que mezcla cócteles

El software y la tecnología para el sistema de dispensación proceden de BAIER Engineering y el robot de KUKA: Detrás de la barra hay un robot de la serie KR CYBERTECH. En cuanto entra un pedido por la pantalla táctil, el brazo robotizado coge el vaso correspondiente, lo llena en el grifo de la bebida y lo coloca en la barra de salida. Cócteles, cerveza de barril, bebidas sin alcohol; la oferta de bebidas se puede programar en función del evento. El pago se realiza mediante tarjetas chip especiales que el robot-bar también utiliza para comprobar si el cliente tiene la edad mínima para consumir la bebida seleccionada.

El robot de KUKA del tipo KR CYBERTECH prepara bebidas como un barman.

El bar-robot siempre está listo para usarse


Las ventajas del sistema de dispensación son obvias. Tanto para tres días como para una feria o un evento lúdico corporativo: El robot de KUKA está listo para trabajar como barman las 24 horas del día. Además, su rendimiento no disminuye. «Nuestro robot de dispensación mezcla cócteles y sirve cerveza con una calidad constante. Trabaja de forma limpia, fiable y eficiente», explica Baier. Como el sistema de dispensación se encuentra sobre un remolque de un eje, tiene mucha movilidad. La cámara frigorífica está integrada, solo se necesita una conexión de corriente. Al mismo tiempo, gracias a la estructura del remolque, la seguridad del funcionamiento está garantizada. El bar-robot puede utilizarse en numerosos eventos: desde catering para eventos a celebraciones de cumpleaños especiales o fiestas populares.

Gran afluencia de gente: El robot de dispensación es un invitado popular en todos los eventos.

El reto consistía en integrar un robot con suficiente espacio de movimiento en el sistema. El KR CYBERTECH tiene el grado de libertad necesario.

Thomas Baier, director general de BAIER Engineering GmbH