Große Leinwand auf der Messe: KUKA bringt Produktionsanlagen auf den Messestand
Er hat einen Außendurchmesser von 10 Metern und wird ein Blickfang auf dem Messestand: der KUKA Dome. Eine Kuppel, in der große Produktionsanlagen in rund 90 Sekunden visuell erlebbar werden. Erstmals bringt KUKA damit das gesamte Know-how aus dem Anlagenbau mit auf das Messeparkett. Mit dem KUKA Dome zeigt das Unternehmen auf kleinstem Raum, was aktuell im globalen Großanlagenbau möglich ist. Besucherinnen und Besucher reisen virtuell nach Toledo, Ohio, in die KUKA Toledo Production Operations (KTPO), erleben modernste Batterieproduktionen oder eine brandneue Anlage in England für den automatisierten, modularen Hausbau. In diesem neuen Feld hat KUKA unter anderem aus Großbritannien und dem arabischen Raum bereits Aufträge oder ist an Projekten beteiligt.