Innovative KUKA Applikationen auf Forschungsmesse IROS
Autogramm von einem Roboter: KUKA demonstriert auf der Robotik-Konferenz IROS mit zwei innovativen Applikationen die flexible Übertragung individueller Formen und Schriften.
15. September 2017
So zeigt der Augsburger Automatisierungsspezialist in Kooperation mit der University of Alberta ein Robotersystem zur freien Beschriftung von nahezu beliebigen Gegenständen. Das System, ein KUKA flexFellow, auf dem der sensitive Leichtbauroboter LBR iiwa montiert ist, kann vorgegebene Muster auf unterschiedliche Oberflächen übertragen.
Dabei liefern Standbesucher eine individuelle Vorlage wie Zeichnungen oder eine Unterschrift. Diese wird dann auf einen beliebigen Gegenstand übertragen, zum Beispiel eine Tasse oder einen Ball. Optische Sensoren erfassen dabei zuerst die Oberflächeninformation.
Anschließend folgt ein vom Roboter gehaltener Stift genau der Vorlage und transferiert sie so auf die Oberfläche. Die Sensitivität des LBR iiwa hilft, etwaige Ungenauigkeiten bei der Erfassung der Oberfläche auszugleichen und den Stift mit einer geeigneten Kraft auf der Oberfläche entlangzuführen.
Ein weiteres innovatives Exponat ist ein Autogramm-Automat. Dafür wird eine Autogrammkarte in die Zelle gesteckt, die dann von einem Roboter originalgetreu nach der Unterschrift eines Prominenten unterschrieben wird.
Gleichzeitig wird dem Besucher ein Film des VIP gezeigt, wie er seine Unterschrift mit einem vom Roboter gehaltenen Stift leistet. Um ein möglichst naturgetreues Aufzeichnen der Unterschrift zu ermöglichen, hat KUKA die Kraftregelung signifikant verbessert und hier mit einem KUKA KR3 AGILUS-Roboter mit einem Kraftmomentensensor umgesetzt.