Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KUKA auf der MEDICA 2022
Wir freuen uns, Sie auf der MEDICA 2022 begrüßen zu dürfen. Vom 14. bis 17. November präsentiert KUKA innovative roboterbasierte Anwendungen für die Medizin. Besuchen Sie uns in der Halle 10 an unserem Stand A22 und sprechen Sie mit unseren Experten vor Ort.
Innovative roboterbasierte Assistenzsysteme in der Medizintechnik
Wie können wir unsere Kunden in der Medizintechnik bestmöglich auf dem Weg in eine innovative Zukunft begleiten? Dieser Frage stellt sich KUKA und präsentiert auf der weltweit größten Medizintechnikmesse MEDICA unterschiedlichste Anwendungsbeispiele der Roboterplattform LBR Med. Diese kann medizinisches Personal entlasten und dazu beitragen, Patienten besser zu versorgen. Basis der roboterbasierten Assistenzsysteme ist der siebenachsige Leichtbauroboter LBR Med.
Neue Softwaregeneration KUKA Sunrise.OS Med 2.6
Im Fokus auf der MEDICA 2022 steht auch die neue Softwaregeneration KUKA Sunrise.OS Med.
LBR Med Medical Robotics Feature Demo mit neuer Softwaregeneration
An der Medical-Feature-Demo-Zelle können Messebesucher die neue Softwaregeneration, die KUKA Sunrise.OS Med 2.6, ausprobieren. Neue Optionspakete erlauben etwa eine präzisere Handführung oder ermöglichen dem Roboter eine hohe Steifigkeit z.B. in orthopädischen Operationen. Für die Echtzeitkommunikation mit der Robotersteuerung gibt es das Optionspaket KUKA Sunrise.FRI Med.
Roboterbasierte Haartransplantation von Venus Concept
Der Haartransplantations-Roboter ARTAS iX™ des Unternehmens Venus Concept gehört zu den Highlights der MEDICA. Durch den integrierten LBR Med wird eine hohe Wiederholgenauigkeit und konstante Qualität ermöglicht, um tausende einzelne Haarfollikel am Hinterkopf zu entnehmen und an kahlen Stellen in die vordere Kopfhaut zu implantieren.
Tiefenentspannung bei der Robotermassage von Capsix Robotics
Die Firma Capsix Robotics zeigt am Stand das weltweit erste Massagegerät auf Basis der LBR Med Plattform. Der iYU-Massageroboter Pro bietet eine individualisierte, angenehme und sichere Massage, die Messebesucher auf der MEDICA 2022 ausprobieren können. Übrigens: 2019 war Capsix Robotics ein Finalist unseres Innovation Awards.
Präzision und Sicherheit bei Biopsien zusammen mit NDI und MPE
In einer Demozelle zeigen wir, wie der LBR Med bei der Biopsie eines Gehirntumors unterstützen kann. Dabei wird eine Biopsie mit Echtzeit-Tracking mittels Kameras der Firma NDI an einem Modell simuliert. Der LBR Med ist auf ein Kart der Firma MPE montiert. Die roboterbasierte Schauanwendung ermöglicht einen präziseren und damit sichereren Eingriff. KUKA plant kein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen.
Den LBR Med auf der MEDICA live erleben
Der LBR Med wurde als weltweit erster Roboter zur Integration in Medizinprodukte zertifiziert. Wegen seiner feinfühligen Sensorik, der umfassenden Sicherheitspakete, der hygieneoptimierten Oberfläche und der Zertifizierung nach dem international anerkannten IECEE CB Scheme setzen Medizinprodukte-Hersteller auf den LBR Med. Auf der MEDICA lernen Sie einige unserer Kunden mit ihren Produkten kennen.
Besuchen Sie uns auf der MEDICA 2022
Nutzen Sie gerne die Möglichkeit und vereinbaren Sie einen Termin mit einem KUKA Experten.
KUKA Innovation Award 2022: Preiswürdige Robotikanwendungen
Der „KUKA Innovation Award 2022“ dreht sich in diesem Jahr um das Thema Medizin und Gesundheit. Bei der „Robotics in Healthcare Challenge“ werden neue Konzepte für innovative Behandlungsmöglichkeiten gesucht. Die Gewinner stehen noch nicht fest, die fünf besten Konzepte und Teams werden live auf der MEDICA präsentiert und kämpfen um die Siegprämie von 20.000 Euro. Die Bandbreite der gezeigten Applikationen ist weit, sie reicht von Förderung von Müttergesundheit über Heilung von schweren Hautverletzungen bis hin zu Unterstützung bei Arthritis-Untersuchungen, Gehirnoperationen oder Reha-Maßnahmen.