Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Montage- und Testsysteme für den Antriebsstrang

KUKA Assembly & Test in Bremen liefert weltweit Montageanlagen und Testeinrichtungen. Mit über 400 Mitarbeitenden entwickeln, planen, konstruieren und fertigen wir Anlagen und Automatisierungseinrichtungen zur rationellen Montage von Serienerzeugnissen wie Motoren, Zylinderköpfen, Getrieben, Achsen, Bremsen und Lenkungen sowie dazugehörige Prüf- und Testeinrichtungen.


Der Antriebsstrang – das Herzstück des Autos

Mit dem Antriebsstrang, dem Powertrain verbindet man unbändige Kraft die optimal auf die Straße übertragen, einen einzigartigen Vortrieb lebendig macht. Er setzt sich immer aus vielen Komponenten zusammen, die im Fahrzeug für die Erzeugung und Übertragung von Drehmoment aus dem Motor auf die Antriebsachse sorgen.

Der Mobilitätsbereich verändert sich aktuell bedeutend: so wird der klassische Verbrennungsmotor in den nächsten Jahren von der Elektrifizierung abgelöst. Der Elektromobilität gehört die Zukunft.


Unser derzeitiges Straßenbild ist geprägt von drei verschiedenen Antriebsarten


Der Hybridantrieb

Als Kombination von zwei verschiedenen Energiequellen - einem konventionellen Benzinmotor und einem Elektromotor: beide Antriebe sind in einem effizienten System vereint und können während der Fahrt automatisch wechseln.

Der klassische Verbrenner (Otto- oder Dieselmotor)

Ein konventioneller Antriebsstrang bestehend aus Motor mit Schwungrad, Kupplung mit Getriebe, Räder sowie je nach Ausführung diverser Differentiale, Antriebswellen und Gelenke.

Das Elektrofahrzeug

Weist einen stark reduzierten, effizienteren Antriebsstrang auf, da Teile wie Kupplung und Schaltgetriebe entfallen. Es beinhaltet einen Akku, einen Elektromotor, die Leistungselektronik sowie die Kühlsysteme beziehungsweise das Temperaturmanagement.

Leidenschaft ist unser Antrieb

Als einer der weltweit führenden Anbieter für Automatisierungslösungen sind wir Meister im Gestalten von flexiblen und effizienten Montage- und Testsystemen. Wir sind immer am Puls der Zeit und entwickeln individuelle und auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse abgestimmte State-of-the-Art Automatisierungskonzepte. Unsere langjährige Erfahrung und umfangreiche Expertise macht uns zum Spezialisten für Montage- und Testlösungen aller Komponenten des Antriebsstrangs – egal ob klassischer Verbrenner, Hybrid oder Elektroantrieb. Unser Leistungsportfolio umfasst neben der Entwicklung, auch die Planung, Konstruktion und Fertigung robotergestützter und digitalisierter Automatisierungslösungen zur rationellen Montage von Serienerzeugnissen wie Motoren, Zylinderköpfen, Getrieben, Achsen, Bremsen und Lenkungen sowie Test- und Prüfeinrichtungen für die montierten Aggregate. Ergänzt durch Dienstleistungen wie Prozessplanung, Simultaneous Engineering, Kundenschulung und After-Sales Service ist KUKA ihr Full-Service Anbieter.

Die Elektromobilität wird den Verbrenner in viel kürzerer Zeit ersetzen als geplant. In so kurzer Zeit neue Fahrzeug- und Antriebskonzepte zu entwickeln und im industriellen Maßstab zu produzieren ist eine Herkulesaufgabe. Wir freuen uns sehr unsere Kunden hierbei mit modernsten Montage- und Testanlagen für den Elektroantrieb zu unterstützen.

Timo Heil, CEO | Vice President KUKA Assembly & Test EMEA

Alles aus einer Hand: Wir treiben Automatisierung voran

Montage: Von der Idee zur Serie

Eine schnelle und wirtschaftlich effiziente Montage, in bester Qualität und Perfektion ist unser Ziel. Mit unseren Anlagen entwickeln, konstruieren, optimieren, qualifizieren, fertigen und montieren wir zukunftsweisende Lösungen. Unser Spezialwissen und die hohe Fertigungstiefe ermöglichen uns höchste Flexibilität.

Die Motormontage ist eines unserer Spezialgebiete: Unser Leistungsportfolio beinhaltet Einzelmaschinen für die Ventilspiel-Einstellung und führt über Montagelinien für den Zylinderkopf oder Rumpfmotor bis hin zu kompletten Liniensystemen für alle Bestandteile des Motors.

Wir entwickeln und fertigen Montageanlagen für die Produktion von:

  • Verbrennungsmotoren, wie Benzin- oder Dieselmotoren (von Vormontagen bis hin zu Fertigmotoren)
  • E-Antrieben (auch mit integriertem EOL und/oder Testfeld)

  • Electric Drive Units (EDU), wie Rotoren etc. (Vormontagen)

  • Sowie Antriebe mittels synthetischer Kraftstoffe und Wasserstoff

 

Prozess-Know-how in der Motor- und Zylinderkopfmontage

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Expertise im Maschinen- und Anlagenbau und entwickeln Sie gemeinsam mit uns die für Ihr Produkt und individuellen Anforderungen optimale Produktionsanlage. Hierzu nutzen wir erprobte und bewährte Prozesse und innovative Technologien. Wir bieten maßgeschneiderte Automatisierungslösungen vom Industrieroboter bis hin zur kompletten Fertigungsanlage, alles aus einer Hand. Von der Vorserie bis zur Serienproduktion – zugeschnitten auf jeden Automatisierungsgrad und jede Taktzeit - konfigurieren wir, modulare, schlüsselfertige und weltweit verfügbare Produktionsanlagen.

Wir realisieren flexible und skalierbare, manuelle, halb- und vollautomatische Montagesysteme für Ihre Produktion.

Unser Technologie-Portfolio

Wir begleiten Sie und Ihre Produkte von der Entwicklungsphase bis zur Produktion, um perfekt abgestimmte Automatisierungslösungen zu verwirklichen.

  • Flexible Hardwareanbindung

    Digital und analog z.B. IOs, Can-Bus, Flexray, Profinet etc.

  • Messtechnik

    Hochpräzise statische wie auch dynamische Messsysteme

  • Fügetechnik

    Kraft-Weg überwachte servo- sowie pneumo-hydraulische Fügesysteme

  • Zuführtechnik

    Automatische Bauteilzuführsysteme für Kleinlastträger (KLT), Schüttgut etc.

  • Dosiertechnik

    Automatische Systeme für Dichtmittel und Klebstoffe

  • Qualitätskontrolle

    Kamerasysteme, Scanner, Sensorik (tastend/optisch) sowie Datenbanken

  • Handling

    Pneumatische und elektrische Achssysteme sowie Mehrachs-/Robotersysteme

  • Schraubtechnik

    Einzelne oder mehrere Spindeln und automatische Schraubenzuführung

Getriebe- und Achsmontage

In der Getriebe- und Achsmontage für Pkw und Lkw kennen wir uns aus.

Eine Vielzahl von Automobilisten fertigen bereits weltweit verschiedene Antriebsstränge auf unseren Montagelinien.

 

Wir entwickeln und fertigen Montageanlagen für die Produktion von:

  • Schalt-, Automatik-, Vario-, Doppelkupplungs- und Achsgetriebe
  • Hybridgetriebe (MHEV, PHEV)

  • Vorder- und Hinterachsen inklusive automatischen Spur- und Sturzeinstellungen

  • Radträgern

  • Bremsen

 

Wir realisieren auch für Sie ein individuelles Montagesystem, mit dem Sie Ihre Produkte effizienter fertigen können.

Montageanlage für Rumpfmotoren

Verkettungssysteme

Die Art der Verkettung der einzelnen Montageanlagen kann ebenso vielfältig sein wie Ihr Produkt.

Wir entwickeln die unterschiedlichsten Verkettungssysteme für:

  • Konventionelle, angetriebene Transportsysteme inklusive Werkstückträgern

  • Schienengeführte Transportsysteme inklusive intelligenten und selbstfahrenden Werkstückträgern: diese sind auf Ergonomie ausgelegt und ermöglichen eine Arbeitsposition die individuell auf die Mitarbeitenden abgestimmt werden kann

  • Intelligente fahrerlose Transportsysteme (FTS)

  • Innovative roboterbasierte Verkettungslösungen

Testsysteme für Motoren, Getriebe und E-Mobilität

Mit unseren Testsystemen und unser eigens entwickelten Prüfsoftware stellen wir sicher, dass Ihr montiertes Aggregat einwandfrei funktioniert. Dafür konzipieren und realisieren wir die notwendigen Prüf- und Messeinrichtungen und kontrollieren mit komplexen Analysen Ihre Motoren und Getriebe.

Wir entwickeln und fertigen Testsysteme für die verschiedensten Bereiche:

Dies sind nur einige unserer Lösungen, um die optimale Qualität Ihrer Aggregate und montierten Komponenten zu bestimmen.

Realisierungen bei unseren Kunden

Viele unser Kunden profitieren bereits von automatisierten Testsystemen, die auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

End-of-Line Prüfstand für BMW eDrive

Coldtest / Function Testing


Die aktuellen Veränderungen im Hinblick auf den akuten Fachkräftemangel und kontinuierliche Weiterentwicklung des elektrifizierten Antriebsstranges zwingen die Automobilindustrie zum Umdenken. Ein hoher Automatisierungsgrad wird Teil der Lösung sein. Wir als Automatisierungsspezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung verbinden marktspezifisches Know-How mit einzigartiger Technologie- und Entwicklungskompetenz zu innovativen Lösungen.

Jan-Christoph Bruhn, Head of Sales | Key Account Management

State-of-the-Art Prüfstandslösungen

Mobilität wird neu gedacht und erfordert ein Umdenken sowie eine Neuausrichtung der Automobilindustrie wie auch deren Zulieferer. Durch die Elektrifizierung resultierende Technologieveränderungen treffen demnach auch den Maschinen- und Anlagenbau als wichtigen Ausrüster der Automobilindustrie. Die Auswirkungen auf die Fertigungsprozesse, welche bei konventionellen Antrieben dominieren, sind immens.

Innovative und anspruchsvolle Fahrzeugkomponenten brauchen intelligente Prüfsysteme und Spitzentechnologie

Prüf- und Testsysteme für die Entwicklung und Fertigung der elektrischen Komponenten im Antriebsstrang, sind unabdingbar in der Fahrzeugentwicklung. Sie sind ein wichtiges Element zur Gewährleistung von Qualität und Sicherheit in Fahrzeugen. Gerade im Hinblick auf die geforderten Effizienzsprünge, die Autos und Nutzfahrzeuge bieten sollen, muss jeder Motor und jeder Antrieb im Detail getestet und geprüft werden. Wir haben bereits für fast alle Aufgabenstellungen die Schlüsseltechnologien im Angebot.

Das Portfolio unserer Antriebsstrangprüfstände wird permanent an die sich ändernden Anforderungen des Marktes angepasst und hält auch der wachsenden Nachfrage nach E-Mobilitätslösungen für Elektro- und Hybridantriebe stand. So können Ihre Komponenten auf unseren Prüfständen bereits in sehr frühen Projektphasen getestet als auch verifiziert werden.

Eine Anlage allein ist nicht erfolgsentscheidend, ebenso wichtig ist ein versiertes Verständnis für das Kundenprodukt. Egal um welche Größe es sich bei Ihrem Fahrzeug handelt, von Motorrädern oder Pkw über Lkw bis hin zu Schienenfahrzeugen, wir bieten Ihnen immer das passend abgestimmte Testsystem.

Driveline mit adaptierter Abtriebswelle

Wir installieren unsere Prüfsysteme dort, wo unsere Kunden sind: Weltweit. Planung, Realisierung und Betreuung sowie die Installation einzelner Prüfstände oder die Modernisierung existierender Anlagen – wir bieten alle Lösungen aus einer Hand. Unsere Testsysteme sorgen für eine effizientere und nachhaltigere Produktion mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Profitieren Sie von unserem Beratungs- und Leistungsservice

Wir haben stets ein offenes Ohr für die Anforderungen unserer Kunden und bieten Dank unseres globalen Netzwerks und dem Einsatz modernster Kommunikationsmittel exzellenten Service weltweit. Hierbei legen wir Wert auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Professionalität, entscheidende Eigenschaften für effiziente Produktionsabläufe – über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Automatisierungslösung hinweg. 


Benefits auf einen Blick

Setzen Sie auf unser erfahrenes und eingespieltes Team. Bei Aufgaben rund um den Antriebsstrang verbinden wir Begeisterung und Leidenschaft mit Wissen und Kompetenz.

  • Kompetenz und Erfahrung

    Wir bündeln unsere Synergien aus dem Know-how im Maschinenbau und neuen digitalen Lösungen für eine effiziente und intelligente Automatisierung in der Produktion

  • State-of-the-Art Technologien

    Wir bewegen uns immer am Puls der Zeit und bieten stets die modernsten Automatisierungstechnologien

  • Zukunftsorientiert und individuell

    Innovative sowie effiziente Anlagen und Testsysteme für die Mobilität der Zukunft: vom Engineering über die Inbetriebnahme bis zum Service, je nach Anforderung

  • Volle Flexibilität

    Angepasst an Ihre Bedürfnisse greifen wir auf ein großes Netzwerk an Lieferanten zurück und bieten Ihnen gleichzeitig hauseigene Lösungen und Standardprodukte