請選擇您的所在位置:

位置

請選擇一種語言:

可讓您在全自動的機器人吧台暢飲

它用一個加裝在端部的特殊零件每分鐘可灌裝 20 杯紮啤,不會灑落一滴酒!在 BAIER 工程公司的全自動吧台調酒設備中,KUKA 的 KR CYBERTECH 機器人能像調酒師那樣可靠而精確地準備飲品。

2019年7月15日


KR CYBERTECH 是全球首款機器人酒吧

BAIER 工程有限公司憑藉吧台機器人開發了全球首款全自動吧台該系統是與阿倫大學 (Hochschule Aalen) 和飲品行業的專家合作開發的。KUKA 的 KR CYBERTECH 機器人可當調酒師用:酒吧機器人調製雞尾酒、裝 / 送飲品並結帳收款。「吧台機器人是引人注目的服務專家」,BAIER 工程公司的創始人和總經理 Thomas Baier 先生這樣描述機器人酒吧的特殊技能。

KUKA 機器人可當調酒師調製雞尾酒用

吧台設備的軟體和技術來自 BAIER 工程公司,機械手臂則來自 KUKA 公司:吧台後面就站著一台 KR CYBERTECH 系列機器人。客人一旦透過觸控式螢幕下訂單,機械手臂就會抓起相應的杯子,將杯子伸向飲品機接裝飲品,然後送到吧台。無論是雞尾酒、紮啤還是不含酒精的軟性飲料都可根據活動的要求來進行程式設計,量身配置所需的飲品。透過特殊的智慧卡付款,吧台機器人可藉由智慧卡同時檢查客人是否符合所選飲品的最低年齡。

KUKA 的 KR CYBERTECH 機器人可如同調酒師那樣調製飲品。

機器人酒吧隨時可供使用


吧台設備的優勢突出。無論是為期三天的展覽會還是公司活動中需要值夜班的場合,KUKA 機器人能夠全天候充當調酒師。機器人不知疲倦,效率不減。「我們的吧台機器人可以恒定的品質混合雞尾酒或灌裝啤酒。它工作乾淨、可靠、高效」,Baier 先生贊許說由於吧台設備安置在單軸拖車上,因此靈活機動。冰箱是整合型的,只需要接上電源即可。同時,憑藉拖車結構也確保了工作安全性。機器人酒吧可用在眾多活動中,從餐飲、特殊生日派對再到民間節日,無所不能。

訪客如鯽:每次活動中,吧台機器人都是廣受青睞的對象。

難點在於如何將機器人適當整合到設備中,使其擁有足夠的活動空間。KR CYBERTECH 擁有必要的自由度。

BAIER 工程有限公司總經理 Thomas Baier