选择您所在的地点:

国家和地区

新型 KR DELTA 机器人在需要严格保持卫生的地方可以大显身手

卫生且免维护——这就是 KUKA 新型 KR DELTA。这款卫生机器人全身由不锈钢制成,在食品和包装行业的高要求拾取与放置应用中可以大显身手。在电子和制药行业,它同样因用途灵活多变而备受青睐。

2021年4月12日


新型 KR DELTA 机器人是 KUKA 此类机器人中的第一款,具有非常高的性价比。从 2021 年 4 月起,此低负载级别机器人型号将使 KUKA 产品系列更加完善。由于配备棒状运动系统,并且占地面积小,KR DELTA 机器人尤其适合完成精准的拾取与放置任务不锈钢机体使其全副武装应对对卫生敏感的领域,例如直接与食品或药品接触的情况。此外,KR DELTA 机器人的结构使其免维护:齿轮箱装有外壳,球窝关节则由自润滑材料制成。

新型 KR DELTA 机器人

欢迎进一步了解技术详细信息和用途

高性能卫生机器人实现精准抓取

这款平行臂机器人可安装在天花板上,特点是在 1 千克载荷下,精确度高,周期时间达 0.5 秒(短周期)。KR DELTA 机器人作用范围为 1200 毫米负载可达 6 千克,因而在分拣和包装方面具有一流效果。此外,它还按照“卫生设计”的原则设计,因此非常干净。
这款卫生机器人实现了精准的拾取和放置。 

一尘不染:卫生作为设计的一部分

由于全身由不锈钢制成,因此 KR DELTA 卫生机器人可耐高温、耐腐蚀。其配备的防护等级为 IP 67,便于清洁和消毒——甚至可用高达 100 kPA 的高压清洗机清洁。优势:通过简化流程,企业可以缩短清洁和维护时通常需要的停机时间。
同时,KUKA 产品系列的这位新成员还满足了食品行业非常高的要求。从上市开始,KR DELTA 卫生机器人就获得了 TÜV 认证,包括符合美国食品和药品管理局 (Food and Drug Administration) 的附加条件及德国食品和饲料法典的规定。
获得 TÜV 认证,易于清洁:新型 KR DELTA 卫生机器人具有诸多优势。

可结合 KUKA.PickControl 和 KUKA.VisionTech 使用

这款小型机器人用 KUKA 最新控制技术 KR C5 micro 进行控制。为了能在解决任务时提高资源利用效率,KR DELTA 可在不同的生产场景中切换,例如应季的包装形式。由此,它非常适合用于消费品行业,特别是“快速消费品”。为此,这款卫生机器人使用具有输送器跟踪和内置图像处理功能的 KUKA.PickControl 软件。如果搭配摄像头和能够在纷乱环境中识别物体的 KUKA.VisionTech 软件,还可以为 KR DELTA 机器人规定更加灵活的用途,包括不同物体的分拣、装料等。

设计确保耐用:KUKA 新型 KR DELTA 机器人满足了高的卫生标准,并且因为易于清洁,缩短了企业的停机时间。

平台产品系列管理部机电一体化产品经理 Roland Ritter