Alegeți locația:

Locație

Transformare sustenabilă

Experiența, spiritul inovator și tehnologiile noastre ne ajută să ținem în mișcare viitorul nostru, al tuturor, din punct de vedere economic, ecologic și social. Asta deoarece robotica și soluțiile de automatizare de la KUKA pregătesc terenuri eficiente pentru transformarea sustenabilă a economiei și societății.


Keep on Moving

În timpurile noastre este deosebit de important să rămânem flexibili. Să fim rezilienți și deschiși față de schimbări, să privim înainte cu optimism și să modelăm în mod activ procesul de transformare. Experiența noastră arată că acest lucru se realizează cel mai bine împreună.

De peste 125 de ani, facem viața și munca mai ușoare și modelăm viitorul cu inovațiile și soluțiile noastre pentru robotică și procese automate. Ne gândim împreună la schimbări, ajutăm la promovarea a ceea ce este mai bun și contribuim activ pentru ca planeta noastră să rămână locuibilă și în mișcare.

Cum creăm împreună un viitor mai bun #automatically

Roboți de reciclare utilizați împotriva deșeurilor electrice

Pentru economia circulară, reciclarea bunurilor electronice de consum joacă un rol decisiv, însă pentru oameni poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății. Votechnik a dezvoltat împreună cu KUKA și KR QUANTEC o instalație care face față acestei provocări.

Paletizarea alimentelor: Roboții stivuiesc cutiile de insecte

În Danemarca, creșterea larvelor și tehnologia se împletesc pentru a oferi o soluție viabilă pentru aprovizionarea globală cu alimente: ENORM Biofactory folosește precizia roboților Hygienic Oil KUKA la paletizarea cutiilor de insecte, pentru a produce o sursă ecologică de proteine.

Sustenabilitatea în compania noastră

Munca începe cu noi înșine. În calitate de companie care desfășoară activități în întreaga lume, avem o responsabilitate economică, ecologică și socială mare. Din acest motiv, răspundem schimbărilor din lume prin activități antreprenoriale prospective în ceea ce privește mediul înconjurător, angajații, clienții, investitorii și societatea. Astfel, dorim să asigurăm o dezvoltare sustenabilă în mod corespunzător.

Am obținut deja multe, însă în fața noastră se află încă obiective mari.

Obiectivul nostru: -40 % emisii de CO₂ până în anul 2030

Aici suntem activi

  • Lucrul în KUKA Group

    Succesul nostru îl datorăm angajaților noștri. KUKA Group răspunde la nivel global de peste 15.000 de angajați. Aceștia lucrează la proiecte solicitante într-un mediu internațional, ce le oferă mult spațiu pentru modelarea acestor teme legate de viitor și a carierei personale la KUKA.

  • Climă și natură

    În calitate de companie industrială, KUKA Group dorește să aducă o contribuție cuantificabilă la reducerea poluării mediului. Pentru aceasta, implementăm următoarele în compania noastră: reducem consumul de energie și alte resurse, micșorăm emisiile noastre și reducem cantitățile noastre de deșeuri. În plus, roboții și instalațiile KUKA îi ajută pe clienți să economisească costuri, datorită eficienței acestora. Totodată, contribuie la menajarea resurselor și protecția climei.

  • Lanț de aprovizionare

    Furnizorii pot avea o mare influență asupra bilanțului sustenabilității unei companii. Împărtășind o înțelegere comună a calității și responsabilității și delegând unităților operaționale și regiunilor sarcini de monitorizare, avem capacitatea de a modela lanțul nostru de aprovizionare pe baza criteriilor de sustenabilitate.

  • Conducerea companiei

    Corporate Compliance este pentru noi un element esențial al unei conduceri eficiente a companiei. Prin urmare, respectarea condițiilor-cadru legale, inclusiv a directivelor interne ale KUKA Group, este firească pentru toate procesele noastre de afaceri.

„Sustenabilitatea are multe fețe – de la protecția climei până la lanțuri de aprovizionare responsabile și până la lucrul în comun plin de respect. Noi, KUKA, răspundem de îndeplinirea fiecăruia dintre aceste aspecte.”

Kerstin Heinrich, Șeful sustenabilității corporative la KUKA AG

Contribuția noastră la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD-uri) sunt o serie de 17 obiective care ar trebui atinse până în anul 2030, pentru a promova la nivel mondial o dezvoltare sustenabilă. Acestea cuprind domenii diverse, precum sărăcia, egalitatea de gen, apa curată, energiile regenerabile și protecția mediului. Aflați cum ne aducem contribuția la KUKA.

Aflați mai multe în raportul nostru de sustenabilitate

Cele mai importante noutăți despre sustenabilitatea la KUKA Group le publicăm în fiecare an în raportul nostru de sustenabilitate.

V-ar mai putea interesa