Escolha a sua localização:

País

KUKA.UserTech – comunicação otimizada entre o homem e o robô

Com a User Interface a empresa simplificou ao máximo a configuração de unidades de comando de robô. Graças à interface amigável, a expansão de software permite uma criação e aplicação simples de comandos de aplicação. 

12 de janeiro de 2023


KUKA.UserTech simplifica a interação com a sua tecnologia de robô

Ele é eficiente e adaptado ao usuário: o software KUKA.UserTech com User Interface amigável (UI). Ele permite aos usuários, por meio de um editor com Graphical User Interface (GUI), equipar de forma rápida rotinas complexas na KUKA Robot Language (KRL) com formulários Inline simples e Status Keys. Estes comandos de aplicação são criados, por exemplo, como Status Keys para aplicações individuais ou em forma de scripts para sequências de operações completas no KUKA.WorkVisual.

Também usuários, que até então não tinham contato com UserTech, podem configurar sem problemas a unidade de comando do robô em seu equipamento de operação com os formulários Inline, Status Keys, botões e mensagens criadas.

Status Keys trata-se de botões no smartPAD, através dos quais comandos frequentemente repetidos são introduzidos de forma rápida e simples. Formulários Inline são máscaras de introdução predefinidas, que são oferecidas como templates e possibilitam sem problemas o uso de rotinas KRL.

Assim, o UserTech proporciona uma enorme economia de tempo: a unidade de comando do robô pode ser configurada em poucos passos através da interface do usuário, assim o robô está pronto para operar em pouco tempo.

Interface de usuário intuitiva para uma colocação em funcionamento mais rápida 

A interface de usuário KUKA.UserTech pontua, sobretudo, com a sua User Experience (UX). A solução de software oferece no computador um editor de uso intuitivo, em cuja interface de usuário padrão os arquivos de configuração são criados de forma rápida e simples com arrastar e soltar. Não é mais necessária uma intervenção na KRL através do User Experience Design.

Em seguida, os comandos são transmitidos como pacotes de opções à unidade de controle manual para a unidade de comando. Através disso são evitados erros de cópia na interface de usuário – e o robô já está pronto para a aplicação. 

Os arquivos de configuração são transmitidos de forma simples como pacotes de opções pelo usuário para o smartPAD.

Planejamento mais seguro com a User Interface

Os formulários Inline pré-configurados conduzem o usuário a uma operabilidade segura do editor no computador. Erros de introdução são exibidos imediatamente na interface gráfica de usuário e não detectados somente ao testar a unidade de comando do robô.

Outra vantagem é a aplicabilidade universal da interface UserTech, que é combinável com todos os pacotes de tecnologia como, por exemplo, KUKA.ArcTech ou KUKA.PalletTech.

UX excepcional – com a User Interface a criação de formulários Inline e Status Keys é muito simples.

Mais informações sobre a User Interface intuitiva

Conheça todas as vantagens e funções técnicas da interface de usuário KUKA.UserTech.

KUKA Service Team, do planejamento à manutenção

O nosso KUKA Service Team está disponível para quaisquer perguntas relacionadas à User Interface. Eles também auxiliam no planejamento, colocação em funcionamento e manutenção, bem como no uso do software da KUKA relacionado ao KUKA.UserTech.