Keep on Moving
특히 불확실한 시기에는 유연성을 유지하는 것이 중요합니다. 탄력성을 가지고 변화에 열려 있으며 긍정적인 시각을 갖고 적극적으로 변화를 만들어 나가야 합니다. 우리의 경험은 다음을 보여줍니다: 함께 협력하면 시너지 효과를 누릴 수 있습니다.
125년 넘게 우리는 로봇 및 자동화를 위한 혁신과 솔루션을 통해 삶과 작일 일상을 더 쉽게 만들고 미래를 더 쉽게 만들어 왔습니다. 우리는 변화에 대해 생각하고, 더 나은 방향으로 발전하도록 돕고, 지구를 지속가능한 형태로 유지하는 것을 보장하는 데 적극적으로 기여합니다.
우리 회사의 지속 가능성
작업은 우리 자신으로부터 시작됩니다. 글로벌 기업으로서 우리는 막중한 경제적, 생태적, 사회적 책임을 갖고 있습니다. 이것이 바로 우리가 환경, 직원, 고객, 투자자 및 사회에 대한 안목 있는 기업가적 행동으로 세상의 변화에 대응하는 이유입니다. 이런 방식으로 우리는 적절하고 지속 가능한 발전을 보장하고자 합니다.
우리는 이미 많은 것을 성취했지만, 우리 앞에는 여전히 큰 목표가 남아 있습니다.
UN 지속가능성 목표에 대한 우리의 기여
UN 지속가능성 목표(SDGs)는 전 세계적으로 지속가능한 발전을 촉진하기 위해 2030년까지 달성해야 할 17가지 목표입니다. 빈곤, 성평등, 깨끗한 물, 재생가능 에너지 및 환경 보호와 같은 다양한 영역을 다루고 있습니다. KUKA가 어떻게 기여하고 있는지 알아보세요.