위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 로봇과 3D 프린팅을 통한 독특한 착석 방식

KUKA 로봇이 가구를 만들 때 목수가 필요합니까? 그렇지 않습니다. 대신, 런던의 HagenHinderdael이 디자인한 3D 인쇄 시트 및 벤치 모듈 TWINE은 가구, 엔지니어링 및 재활용의 세계에 완전히 새로운 것을 추가합니다.

2022년 2월 17일


HagenHinderdael은 2020년에 건축가이자 디자이너인 Sofia Hagen과 Lisa Hinderdael이 설립한 디자인 스튜디오입니다. "우리의 정신은 오랜 전통의 장인 정신을 기념하고 항상 설치의 수명 주기를 생각하십시오.” 라고 그들은 진술합니다. 둘 다 현지 장인과 작업하는 것을 좋아합니다. 최첨단 기술 벨기에에서 온 Hinderdael, 오스트리아에서 온 Hagen, 그리고 둘 다 국제적 환경에서 일한 전 세계에서 수집된 아이디어를 실현합니다.
더 큰 TWINE 요소를 인쇄하는 데 사용된 KR QUANTEC 앞의 Lisa Hinderdael과 Sofia Hagen. © HagenHinderdael

생산 및 개발: 병원폐기물을 원료로

"우리는 Rossana Orlandi가 세 번째 Guiltless Plastic 캠페인을 시작했을 때 TWINE에 대한 아이디어를 가지고 있었습니다"라고 Sofia Hagen이 보고합니다. 밀라노의 유명 갤러리스트인 Orlandi는 정기적으로 예술가와 디자이너를 초청하여 자신의 작품을 선보입니다. 놀라운 방식으로 행성을 정리하는 프로젝트. 그래서 HagenHinderdael은 TWINE을 발명했습니다. "우리는 가구가 재미있고 편안하며 내구성이 있기를 원했습니다., 그리고 우리는 Reflow에서 만든 필라멘트를 사용하고 싶었습니다."라고 Sofia는 그들의 창의적인 야망을 설명합니다. Reflow수상 경력에 빛나는 암스테르담에 기반을 둔 사회적 기업으로 재활용 플라스틱 폐기물에서 고품질의 지속 가능한 3D 프린팅 재료, 이른바 필라멘트를 생산합니다. TWINE의 원료인 rPETG 필라멘트는 이전 병원 트레이에서 유래되었습니다.
3D 가구는 Reflow의 필라멘트로 만들어지며 차례로 플라스틱 폐기물에서 얻습니다. © HagenHinderdael

3D의 아이디어가 설득력

각 TWINE 모듈은 길이가 1.06미터, 높이가 50센티미터이며 폭은 30 또는 45센티미터로 다양합니다. 그래서 혼자 또는 가족 및 친구와 함께 앉을 수 있습니다. Rossana Orlandi는 아직 초안일 때 이 프로젝트에 대한 아이디어를 좋아했으며 TWINE은 RO PlasticPrize 2021의 최종 후보가 되었습니다. 누가 이기든 재활용 플라스틱으로 만든 물건에 대한 상 유럽 전역의 헤드라인을 장식합니다. 그래서 TWINE 자리는 특집 쇼케이스를 위해 밀라노로 보내졌다.
로봇 공학이 산업용 3차원 인쇄 기술을 만나면 짧은 시간에 결과가 TWINE 요소와 같이 보일 수 있습니다. © HagenHinderdael
완벽한 3D 프린팅: KUKA 산업용 로봇은 HagenHinderdael의 디자인 아이디어를 실현합니다. © HagenHinderdael

재료를 알고 있습니다: 경험이 풍부한 파트너인 Ai Build

HagenHinderdael은 다양한 경우에 Reflow 필라멘트와 함께 작업한 런던의 Ai Build를 제작자로 고용했습니다. Ai Build는 2015년에 설립된 SaaS(서비스형 소프트웨어) 회사입니다. "현재 20명과 5대의 KUKA 로봇을 고용하고 있습니다."라고 COO Michail Desyllas가 알려줍니다. 그들은 주로 항공 우주, 자동차, 건설, 해양 및 에너지 산업에서 운영되는 1급 회사에서 일합니다. 그러나 건축가와 디자이너들 사이에서도 관심이 커지고 있다고 Desyllas는 말합니다.

인간의 개입 없이 내구성과 미학이 보장되어야 합니다.

밀라노에서 전시회를 위한 작품을 만드는 것은 Ai Build에게 흥미롭고 새로운 일이었습니다. Desyllas에 따르면 "이 특정 프로젝트의 가장 큰 과제는 부품의 형상과 원하는 미적 마감이었습니다. 이는 지원이 허용되지 않았다는 것을 의미합니다." 3D 프린팅은 완벽한 모듈을 제공해야 하며 사람이 간섭해서는 안 됩니다. Ai Build는 KR30 L16(KR IONTEC 시리즈) 및 KR90 R2700(KR QUANTEC 시리즈)이 작업을 수행해야 합니다. "왜냐하면 이 로봇은 이러한 부품의 생산을 허용할 수 있는 범위. 그들은 또한 우리가 수행할 수 있는 우리의 소프트웨어와 완전히 통합되어 있습니다. 실시간 품질 모니터링 및 결함 알림 받기"라고 Desyllas는 말합니다.
복합적인 디자인: KUKA 산업용 로봇과 Ai Build의 Ai Sync 소프트웨어를 통해 견고하면서도 미학적으로 만족스러운 가구를 3D 프린팅할 수 있습니다. © Ai Build
소프트웨어와 디자인의 만남: Ai Build 덕분에 3D 인쇄된 좌석의 다양한 모양은 거의 무한합니다.

2대의 KUKA 로봇으로 3D의 다양성 구현

주문에서 완성된 가구까지 2주도 채 걸리지 않았습니다. TWINE은 해변의 파도처럼 자연스럽게 보여야 했기 때문에 Ai Build는 3D 인쇄된 혼합물이 식고 굳을 수 있도록 이중 곡선 침대 모양의 몰드를 제작했습니다. 더 작은 요소는 KR30 L16, KR90 R2700의 더 넓은 것, 둘 다 필라멘트 압출기 시스템. 이것 시스템은 최대 4개의 다양한 필라멘트 스트림을 전달할 수 있습니다. 다양한 색상으로 투명도를 그라디언트할 수 있습니다.
KUKA 시스템 파트너인 Ai Build는 프로세스를 위한 일종의 베드를 개발했습니다. 뜨거운 재료가 이 위로 흘러서 굳을 수 있습니다. © Ai Build

산업용 3차원 인쇄: 타이밍의 중요성

Desyllas는 가열된 rPETG 필라멘트를 금형에 레이어별로 넣는 것이 약간 까다롭다는 것을 인정합니다. "각 레이어는 특정 시간 프레임 내에 내려놓아야 합니다. 처짐을 피하기 위해 전자 이후에 너무 빠르지 않고 접착 문제를 피하기 위해 너무 느리지 않습니다." 하지만 철저한 준비와 로봇들의 근면성으로 성공했다. 미적, 내구성, 편안한 가구 만들기 앉을 준비가 되었습니다. 따라서 각 TWINE 요소는 품질 검사를 통과했으며 Desyllas에 따르면 "소프트웨어와 우리 로봇의 카메라 시스템을 항상 감시하는 눈"에 의해 수행되었습니다. Sofia Hagen과 Lisa Hinderdael은 결과에 만족했고 TWINE을 밀라노로 보냈고 예술과 디자인 가구 애호가들의 마음을 사로잡았습니다.
3D 프린터로 적용된 방법으로 다양한 색상 조합 및 그라디언트 가능 © HagenHinderdael

세계 여행을 위해 만들어졌습니다.

TWINE은 RO PlasticPrize에서 우승하지 못했지만 그 여정은 이제 막 시작되었습니다. 9월말에 됐습니다. 디자인 쇼 "Planted"의 일부 올해 동안 런던 디자인 페스티벌. 2022년 3월, TWINE은 오스트리아 Vorarlberger Architektur Institut에서 전시될 예정입니다. HagenHinderdael은 이제 Ai Build와 KUKA 로봇을 신뢰할 수 있다는 사실을 알고 전 세계의 예술 애호가와 기업 고객을 위해 TWINE 장치를 맞춤 제작하고 생산할 준비가 되었습니다. 새로운 TWINE 요소는 사용자 정의할 수 있습니다. 이탈리아어로 인쇄됩니다. KUKA 파트너 Caracol-AM. Michail Desyllas는 "그들은 우리 소프트웨어로 가구를 생산할 것이고 Ai Build는 그들과 협력하여 각각의 신제품을 테스트할 것입니다"라고 말합니다. 이 모든 것의 이면에는 Lisa Hinderdael과 Sofia Hagen이 병원 폐기물에 새로운 생명을 불어넣고 플라스틱을 최대한 아름답게 보여주려는 아이디어가 있습니다.
개별 3D 프린팅 가능: KUKA Orange의 TWINE은 지금까지 디자인 단계에서만 존재합니다. © HagenHinderdael

KUKA는 처음부터 우리의 파트너였습니다. 보유하고 있는 로봇의 범위를 통해 규모를 확장할 수 있었습니다. KUKA 로봇의 신뢰성과 정확성은 대형 3D 프린팅에 매우 중요합니다.

Michail Desyllas, COO Ai Build, 런던

뉴스 보도 다운로드

PDF 다운로드

여행하는 재활용 로봇의 디자이너 가구

THE NEW RAW - 건축가 듀오의 연구 및 디자인 스튜디오는 KUKA 로봇을 사용하여 플라스틱 폐기물을 가구 및 기타 물건으로 변환합니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다