Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Zehn KUKA Roboter mit Stromae auf Europatournee

„Alors on danse“ hat ihm Weltruhm verschafft. Jetzt setzt Stromae von März bis Dezember 2023 seine Multitude Tour in Europa fort. Mit auf der Bühne: Zehn KUKA Roboter, die überdimensionale LED-Screens bewegen. Wie es zu diesem spektakulären Bühnenbild kam, zeigt ein jetzt veröffentlichtes Video.

1. März 2023


„Die Stars dieser Show sind offensichtlich die Roboter“, betonte Stromae in einem Instagram-Video im Juli 2022, „sie waren die Hauptinspiration für diese Show.“ Zehn Roboter – fünf hängen von der Decke, fünf stehen am Boden – prägen mit ihren choreographierten Bewegungen die Show. So fügen sich manchmal alle Bildschirme zu einer Art riesiger Leinwand zusammen, dann wieder bilden sie einen Bilderbogen um Stromae und seine Musiker oder leuchten von oben auf sie hinab. Auf ihnen sind Videosequenzen ebenso zu sehen wie Lichtinstallationen und ein Stromae-Avatar, der synchron zum lebendigen Vorbild tanzt. 

Von März bis Dezember 2023 auf Tour durch Europa: Stromae hat auf seiner Multitude Tour zehn Roboter von KUKA mit auf der Bühne, die überdimensionale LED-Screens bewegen. © PHOTOS LYDIE BONHOMME / Mosaert

Auf seinem YouTube-Kanal hat Stromae jetzt ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie es zur Partnerschaft zwischen seinem Creativelabel Mosaert und KUKA kam. Mit einem Augenzwinkern beleuchtet das Video die Gegensätze schillernder, internationaler Bühnenshows und dem deutschen Maschinenbau.

Multitude Tour durch zehn europäische Länder

KUKA ist exklusiver Partner der Multitude Tour. Am 4. März 2023 startet für Stromae und seine Crew in Bordeaux das Konzertjahr 2023, das sie durch verschiedene Städte Frankreichs und in weitere europäische Länder führt. Ortstermine gibt es in Belgien in Brüssel und Rotselaar, in den Niederlanden in Amsterdam, in der Schweiz in Genf und Basel, in Deutschland in Köln und Berlin, in Großbritannien in London sowie in Italien in Rom. 2022 tourte der Musiker aus Belgien unter anderem bereits durch die USA und Kanada. Ein Highlight waren seine ausverkauften Auftritte in New York an zwei aufei-nanderfolgenden Abenden im Madison Square Garden. Auch da waren die KUKA Roboter schon mit auf der Bühne.

Am 4. März 2023 startet für Stromae und seine Crew in Bordeaux das Konzertjahr 2023. © PHOTOS LYDIE BONHOMME / Mosaert

Roboter mehr als 90 Mal auf- und abgebaut

Am Ende seiner zweijährigen Multitude Tour werden die Roboter mehr als 90 Mal auf- und wieder abgebaut worden sein. Dabei kommt es vor, dass das Bühnenbild in weniger als 24 Stunden abgebaut und in der nächsten Konzertstadt wieder aufgebaut wird. Das geht nur, wenn sowohl die Roboter als auch das gesamte Team im Hintergrund flexibel sind. Die KUKA Niederlassung in Frankreich hat zum Großteil diesen Job hinter den Kulissen übernommen. Sie berieten den Künstler im Vorfeld, gaben dem ganzen Plan die nötige Struktur und sind jetzt erster Ansprechpartner, wenn die Roboter Service benötigen. Immer mit dabei: Zwei weitere KUKA Roboter als Ersatz und der KUKA Systempartner Vendôme Robotics aus Paris, der als Integrator die Programmierung und Chore-ographie der Roboter mit ihren überdimensionalen LED-Screens übernommen hat. 

Download Pressematerial

Pressemitteilung und begleitendes Bildmaterial