Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA College im bfi-Bildungszentrum Steiermark

Nun ist es offiziell: Die KUKA Roboter CEE und das bfi-Bildungszentrum Steiermark in Deutschlandsberg haben die ab sofort gültige Kooperation unterzeichnet.

15. Februar 2017


Mit der Implementierung des bfi-KUKA Colleges im bfi-Bildungszentrum Steiermark wird die technische Ausbildungskompetenz im Fachbereich Robotic-Mechatronik weiter intensiviert.

Somit heißt es im bfi-Bildungszentrum Steiermark „Robotic – wenn Mensch & Roboter Hand in Hand gehen“. Die Innovationskraft im Fachbereich Mechatronik / Automatisierungstechnik des bfi-Bildungszentrums Steiermark / Standort Deutschlandsberg, unter der Leitung von DI (FH) Harald Köppel und Ing. Heinz Eisler hat die KUKA Roboter CEE GmbH überzeugt. KUKA verfügt über ein eigenes Schulungszentrum in Linz und wird nun mit dem zusätzlichen bfi College die komplette KUKA Robotic-Kompetenz auf dem steirischen Bildungsmarkt anbieten. Mit diesem Hightech-College werden auch die Regionen Kärnten und Burgenland abgedeckt.

Das KUKA College im bfi-Bildungszentrum Steiermark

Bis Juli 2017 wird am bfi Standort in Deutschlandsberg ein Industrie 4.0-Hightech-Labor ausgestattet. Drei KUKA Industrieroboter KR16-2 auf Basis KRC4 werden ab Juli 2017 den Lehrlingen, FacharbeiterInnen und Unternehmen zur Verfügung stehen. Ausgebildet wird nach vorgegebenen KUKA-Qualitätsstandards sowie den bfi-Industriestandards 5S, Poka Yoke und Ishikawa. Die Trainingsinhalte werden von bfi-Trainern abgehalten, die bereits von KUKA zu zertifizierten KUKA-College-Trainern ausgebildet wurden. Die Vision der KUKA Roboter CEE GmbH und des bfi-Bildungszentrums Steiermark ist es, den Roboter als intelligenten Helfer des Menschen in der Produktion zu etablieren.

Im bfi-Hightech-Labor finden die Teilnehmer des KUKA College optimale Lernbedingungen vor

Newsmeldung herunterladen

PDF herunterladen