KUKA AG ist "Top Arbeitgeber Automotive 2011/12"
Anlässlich der IAA in Frankfurt wurde die KUKA AG mit dem Titel "Top Arbeitgeber Automotive 2011/12" ausgezeichnet
19. September 2011
Vorstandsvorsitzender Dr. Till Reuter nahm das Zertifikat des CRF Institute entgegen. KUKA zählt damit zu den besten und zukunftsorientiertesten Arbeitgebern des Landes in der Automobilindustrie.
„Die Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben, unsere Mitarbeiter stets in den Fokus unseres Handelns zu stellen. Nur durch außergewöhnliche Leistungen kann Außergewöhnliches geleistet werden“, so Dr. Till Reuter bei der Übergabe.KUKA AG vielfach zertifiziert
Neben dem Titel "Top Arbeitgeber Automotive 2011/12" erhielt die KUKA AG bereits viele weitere Auszeichnungen. Dazu zählt unter anderen das Zertifikat von "berufundfamilie", das für eine familienfreundliche Personalpolitik mit dem Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben vergeben wird. Als "Fair Company" verpflichtet sich das Unternehmen zudem, Praktikanten ausschließlich zu fairen Konditionen einzustellen und zu entlohnen. Auch in den "Top 100 im Bereich Engineering" des "trendence absolventenbarometer 2011" ist die KUKA AG zu finden. Ebenso unter den "Universum TOP 100", zu denen 22.000 Studenten das Unternehmen als einen der 100 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands wählten und so die außergewöhnlichen Leistungen der KUKA AG honorierten.
„Die Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben, unsere Mitarbeiter stets in den Fokus unseres Handelns zu stellen. Nur durch außergewöhnliche Leistungen kann Außergewöhnliches geleistet werden“, so Dr. Till Reuter bei der Übergabe.